Fabricantes de equipamentos de rede 5G
Conclua o teste da camada 1–7 dos seus novos produtos de acesso à rede
Algumas soluções nesta página foram desenvolvidas pela PRISMA Telecom Testing, uma empresa da Keysight. Você poderá ser direcionado para o site da PRISMA para obter informações mais detalhadas.
As operadoras de rede móvel esperam que a experiência móvel 5G dos seus assinantes seja extremamente rápida e 100% confiável.
O novo equipamento de acesso à rede 5G deve oferecer larguras de banda mais amplas, frequências mais altas, latências mais baixas e possibilitar a comunicação máquina-máquina necessária para ter uma Internet das Coisas (IoT) massivamente conectada. Ao colocar novos equipamentos de rede 5G no mercado, certifique-se de testar as condições mais realistas de 5G.
Gerar e analisar formas de onda 5G New Radio (NR)
Os sistemas sem fio 5G precisam lidar com uma variedade de tipos de tráfego, incluindo banda larga móvel aprimorada, comunicações massivas entre máquinas e aplicativos de alta confiabilidade e baixa latência. Novos tipos de esquemas de acesso múltiplo, formas de onda, numerologias e estrutura de slot fazem parte do padrão. À medida que o padrão evolui, o mesmo acontece com os requisitos de suas soluções de teste e medição.
Gere e analise as formas de onda 5G NR mais recentes para acelerar sua pesquisa. Com suporte para muitas bandas de frequência, de sub-6 GHz a ondas milimétricas (mmWave), bem como as larguras de banda de modulação, você poderá adaptar sua solução de teste à medida que o 5G evoluir.
Além disso, o 5G precisa coexistir com o 4G e outros sistemas de comunicação sem fio sem causar interferência. Avalie seus designs 5G para garantir que isolam os sinais e não apresentam interferência.


Acelere testes de conformidade 5G NR
À medida que o 5G for passando do desenvolvimento de padrões para a implementação, você precisará validar e otimizar o desempenho da sua estação de base para atender aos requisitos de teste de conformidade 3GPP. As bandas operacionais de onda milimétrica, as larguras de banda do canal mais amplas e o uso de matrizes de antena para implementar MIMO e formação de feixe realmente mudam o ambiente de teste. Além disso, agora você precisa realizar testes over-the-air (OTA).
Certifique-se de que sua solução de teste atenda aos requisitos exigentes dos testes de conformidade da estação de base 5G. Mova rapidamente da validação do design para a pré-conformidade com uma solução que é escalável em termos de frequência, largura de banda do canal e potência de saída para obter medições de OTA precisas.
Teste de volume de equipamentos de infraestrutura 5G NR
Fabricantes de equipamentos de rede (NEMs) 5G New Radio (NR) enfrentam uma nova variedade de desafios na corrida pela integração e verificação do teste de fabricação em volume. Adicionar novos requisitos a bandas de espectro de onda milimétrica, larguras de banda do canal mais largas e testes de desempenho over-the-air espaciais/formação de feixe na fabricação mudam completamente a abordagem do teste.
As soluções de fabricação 5G precisam verificar o equipamento de rede em várias bandas de frequência e larguras de banda e, ao mesmo tempo, precisam ser rápidas e econômicas. Além disso, a configuração do teste também precisa ser flexível o suficiente para abordar uma variedade mais ampla de requisitos da próxima geração, já que os padrões de 3GPP continuam a evoluir.


Valide o desempenho GNB multicanal
A estação transceptora de base de última geração 5G ou gNodeB (gNB) conecta os dispositivos de equipamento de usuário (UE) do assinante à rede móvel. Muitas das melhorias de taxa de transferência de gNB são o resultado da antena de múltipla entrada e múltipla saída (MIMO) que aumentou a confiabilidade e a qualidade da conexão celular. O MIMO aproveita a transmissão multicaminho em ambientes urbanos e os sistemas de formação de feixe que focalizam transmissões de energia para segmentar perfeitamente usuários específicos. Isso reduz o consumo de energia da estação base e permite links de ganho muito alto para superar as perdas do canal mmWave. Essas tecnologias avançadas aumentam drasticamente a complexidade da rede de acesso por rádio (RAN).
Certifique-se de que sua solução de teste de estação base eNodeB (eNB) 4G e 5G gNodeB (gNB) possa gerar e analisar de forma fácil um grande número de fluxos de RF com coerência de fase altamente calibrados. Teste com cuidado seus sistemas MIMO e beamforming, incluindo sistemas de antena ativa (AAS) e cabeças de rádio remotas (RRH). Certifique-se de que sua solução também possa ser ampliada para atender a requisitos de teste futuros, como a visualização de beam 3D, incluindo a qualidade de modulação por camada com as opções de amplitude, fase e tempo.
Emule condições reais de canal de rádio
Assim que você demonstrar a estabilidade e as altas taxas de dados em condições de canal limpas e ideais, o próximo desafio incluirá a validação do desempenho da estação de base em condições reais nas quais o canal seja não ideal, complexo, com perdas e apresente interferências.
Garanta que você tenha acesso às ferramentas mais confiáveis para caracterizar o desempenho de ponta a ponta do sistema de estações base em todas as larguras de banda do sinal 5G NR e dos esquemas de agregação de portadoras, emulando em seu laboratório condições reais e complexas em 3D do canal com perdas e interferência.

Verificar a cobertura 5G no campo
Assim que concluir o teste do equipamento e da rede do gNB no laboratório, você precisará testar em campo em diferentes condições usando dispositivos móveis.
Certifique-se de ter a capacidade de medir, analisar e visualizar os níveis de potência do sinal de cada feixe emitido pelo gNB de sub-6 GHz ou mmWave com a nossa solução de teste de acionamento Nemo Outdoor. Verifique a propagação e a atenuação do sinal, realize medições de compensação de banda e execute testes de interferência em condições de campo reais.
Gerar grandes quantidades de tráfego 5G
As redes 5G precisam oferecer uma experiência de usuário com melhoria significativa para banda larga móvel aprimorada (eMBB) e, ao mesmo tempo, lidar com grandes volumes de comunicação do tipo máquina (mMTC). Esses requisitos geralmente entram em conflito uns com os outros - larguras de banda mais altas para os usuários não podem interferir em milhares de conexões IoT acionadas por máquina com intermitência repentina. Para avaliar adequadamente novos equipamentos e arquiteturas de rede, é preciso emular grandes quantidades de dispositivos UE que acessem uma variedade de aplicativos.
Simule com precisão o tráfego de rede 4G e 5G mais recente - protocolos da Web, de vídeo, de voz, de armazenamento, de segurança e outros - para avaliar o equipamento e validar o desempenho da rede. Crie fluxos de tráfego realistas, incluindo os mais recentes protocolos de aplicativos, recursos de segurança SSL e diversos comportamentos do usuário - para avaliar adequadamente a qualidade da experiência do usuário (QoE) e a qualidade do serviço (QoS). Faça o teste de estresse de sua rede e determine o que acontece nos cenários 5G mais desafiadores com diferentes níveis e tipos de carga e estresse para obter a validação ideal da rede.

Fabricante de produtos sem fio multiantenas consegue melhoria de 20x na velocidade
Um líder em fabricação de produtos multiantenas de alta frequência precisava de um parceiro de tecnologia que pudesse fornecer uma plataforma de testes que incluísse hardware, software e serviços. Com a Keysight, eles conseguiram uma melhoria de 20x na velocidade, 10x na utilização de recursos e conseguiram dar um novo propósito a suas estações de teste.
-
"O 5G NR potencializa os recursos de massive MIMO e beamforming, que precisam ser amplamente testados em um ambiente de campo. As soluções de medição do 5G no campo da Keysight ajudam nossas equipes de verificação de campo a validar o desempenho de recursos e a garantir a funcionalidade adequada antes da implementação da rede. Uma única solução portátil capaz de medir as faixas de frequência mmWave e sub-6GHz nos permite verificar a cobertura 5G em ambientes internos e externos."
Precisa de ajuda para testar suas formas de onda candidatas a 5G, suas estações de base e a sua cobertura de rede?