Netzwerktransparenz
Verbessern Sie Ihre Netzwerksicherheit und Überwachungsergebnisse.
Die Richtlinie für viele IT-Abteilungen lautet, Teil des geschäftlichen Innovationsprozesses zu sein. Wie führen Sie Neuerungen ein? Ein durchschnittliches IT-Team verbringt mehr als die Hälfte des Tages allein mit Problemlösungen oder Fragen zur Neztzwerksicherheit.
Netzwerktransparenz beginnt an der Basis Ihres Netzwerks. Es ermöglicht Ihnen, versteckte Probleme (blinde Flecken) schneller aufzufinden und zu beheben. Schnellere Lösungszeiten bedeuten mehr Zeit für die Innovation des Netzwerkdesigns und der darauf laufenden Anwendungen.
Technologiepartner für Netzwerktransparenz

Best-of-Breed-Lösungen für Sicherheit, Performance und die Cloud.
Verbessern Sie die Netzwerksicht
Bessere Netzwerktransparenz bietet leistungsstarken Datenzugriff und Datenverteilung für Ihre Überwachungs- und Sicherheitsanwendungen.
Erfahren Sie, wie einfach es ist, Ihre Inline-Sicherheit und Out-of-Band-Netzwerktransparenz zu verbessern.

Netzwerktransparenz für Unternehmen
Das neue Geschäftsumfeld erfordert IT-Support für eine breitere Palette an Überwachungs-, Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Dies führt zu erheblichen Belastungen für die Netzwerkleistung und -sicherheit, da immer mehr Geräte auf eingehende Daten zugreifen müssen.
Erfahren Sie, welche Vorteile Ihnen eine bessere Netzwerktransparenz bietet:
- Verbessern der Netzwerksicherheit
- Kosten- und Zeitreduzierung bei der Fehlersuche
- Erfüllung von Initiativen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Netzwerktransparenz für Service Provider
Service Provider benötigen einen klaren Einblick in ihre Netzwerke. Folgende Fragen sind täglich zu beantworten:
- Wo gibt es Verkehrsengpässe?
- Warum laufen Anwendungen langsam?
- Liegt ein Sicherheitsproblem vor?
Das sind ernste Fragen, die schnelle und vollständige Antworten erfordern. Erfahren Sie, wie der Einsatz einer Sichtbarkeitsarchitektur blinde Flecken im Netzwerk eliminieren kann, um Ihnen die benötigten Antworten zu liefern.


Sind Sie ein Experte im Hinblick auf die Terminologie der Netzwerküberwachung?
Wenn nicht, finden Sie heraus, was diese Begriffe bedeuten. Experte zu werden ist leichter als Sie glauben. Tatsächlich ist es so einfach wie die Grundlagen der Netzwerksichtbarkeit.
Anwendungsfälle für die Netzwerktransparenz
Sobald Sie sehen, was die Netzwerktransparenz leisten kann, werden Sie viele Anwendungsfälle hierfür entdecken. Obwohl nicht alle Lösungen für jedes Netzwerk gelten, sollte jedes Unternehmen in der Lage sein, mindestens eine zu finden.
Schauen Sie sich diese allgemeinen Kategorien an, um zu sehen, wo Transparenzlösungen die Geschäftsergebnisse verändern können:
- Verbesserung der Netzwerksicherheit
- Bereitstellung von Möglichkeiten zur Kostensenkung
- Beschleunigte Fehlerbehebung
- Entfernen von blinden Flecken im Netzwerk
- Optimierung der Netzwerkleistung
- Stärkung der Initiativen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Architektur für die Netzwerktransparenz
Bei der Auswahl einer Transparenzarchitektur kommt es auf die Leistung an.
Überzeugen Sie sich selbst, warum wir der Branchenführer für die Leistung von Netzwerk-Paketvermittlungen sind.
4x höhere Leistung
Wenn Sie die Wahl zwischen einem oder zwei Prozessoren hätten, wofür würden Sie sich entscheiden? Unsere Netzwerk-Paketvermittlungen haben eine viermal höhere Leistung, da wir ein leistungsstarkes FPGA verwenden, um sicherzustellen, dass keine Pakete verloren gehen.
8x einfachere Handhabung
Möchten Sie lieber jede Verbindung einzeln programmieren oder Drag & Drop dafür nutzen? Was wäre, wenn eine Methode viel schneller und viel weniger fehleranfällig wäre? Finden Sie heraus, wie:
Kein Paketverlust
Würden Sie sich Sorgen machen, wenn Ihre Netzwerk-Paketvermittlung Pakete verliert? Sie sollten sie auf die Probe stellen, denn immer mehr Kunden stellen fest, dass ihre Transparenzlösung veraltet ist.
Hohe Verfügbarkeit
Sind Sie auch bei einem vorübergehenden Ausfall oder einem Upgrade Ihrer Sicherheitsinfrastruktur geschützt? Und können Sie Upgrades ohne Servicestörungen durchführen? Stellen Sie mit dem schnellsten Failover der Branche sicher, dass Sicherheits- und Überwachungstools nach unerwarteten Störungen wiederhergestellt werden.
Gleichzeitige Funktionen
Sie kaufen eine vollwertige Netzwerk-Paketvermittlung wegen der umfangreichen Funktionen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie gleichzeitige Funktionen ausführen können, da einige Paketvermittlungen dies nicht zulassen. Die Netzwerk-Paketvermittlungen von Ixia bieten Ihnen die Flexibilität und die Wahl für die Auswahl und Bereitstellung der benötigten Funktionen.
Lösungen für die Netzwerktransparenz
Inline-Sicherheit
Inline-Sicherheitsprodukte und -lösungen können den Live-Verkehr ohne Risiko für die Verfügbarkeit überprüfen, eine kontinuierliche Sicherheit mit schnellem Failover gewährleisten und Sicherheitsanwendungen ohne Ausfallzeiten aktualisieren.
Out-of-Band-Überwachung
Out-of-Band-Monitoring-Produkte und -Lösungen ermöglichen Werkzeugen den Zugriff auf den gesamten relevanten Netzwerkverkehr, liefern Daten schnell und präzise und nehmen Änderungen einfach vor, so oft Sie möchten.
Sicherheit muss in der Struktur Ihres Netzwerks vorhanden sein.
Die Ixia-Sicherheitsstruktur nutzt Kontextbewusstsein und Sicherheitsinformationen, um Ihren Inline- und Out-of-Band-Sicherheits- und Überwachungswerkzeugen doppelten und hochrelevanten Datenverkehr zu liefern. Die Sicherheitsstruktur basiert auf Dual Data Processing Engines und ist die Grundlage für eine robustere Inline-Sicherheit und eine schnellere Out-of-Band-Compliance und Überwachung.
Stellen Sie sicher, dass Sie über vollständigen Datenzugriff, Ausfallsicherheit, kontextbezogene Datenverarbeitung und Security-Intelligence-Verarbeitung verfügen, um sicherzustellen, dass die richtigen Daten auch bei hohen Geschwindigkeiten zu den richtigen Werkzeugen gelangen.
Weiterführende Literatur
KATALOGE – jetzt mit der Planung beginnen
Netzwerktransparenz
Schaffen Sie eine transparente Struktur – Netzwerk-Paketvermittlungen, TAPs, Bypass-Switches und mehr.

Netzwerkleistung und -sicherheit
Verstehen Sie, wie Ihr Netzwerk läuft, damit Sie strenge SLAs einhalten und es schützen können.

Lassen Sie uns Ihnen dabei helfen, eine hochbelastbare, vollständige transparente Architektur für maximale Sicherheit und optimierte Leistung aufzubauen.