Zu den Favoriten hinzugefügt
Aus den Favoriten entfernt
Nicht-invasive Tests mit UI-Automatisierung
Die UI-Automatisierung ermöglicht es Testern, Anwendungen gründlich und nicht-invasiv zu prüfen – eine entscheidende Voraussetzung bei der Arbeit mit sensiblen und oft streng geheimen Systemen. Schalten Sie ein, wenn unsere Expertin Lindsey Rominsky die transformative Kraft der UI-Automatisierung demonstriert. Sie bringt ihre einzigartige Erfahrung als Eggplant Ein Nutzer, der seit 6 Jahren dabei ist, wird in die Diskussion einbezogen, um zu zeigen, wie Teams mit der UI-Automatisierung beginnen können.