这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
高速和高分辨率数字化仪
开启测量新视野
高速数字化仪和 FPGA 开发套件
是德科技高速数字化仪的核心是强大的 FPGA,它能够实时处理数据, 并在数字化仪级别上执行数据精简和存储,从而最大限度减少传输的数据量,显著加快分析速度。 FPGA 中的板上实时算法能够加速模数转换,还能更快地在不同域中检测信号特征。
是德科技开发的独家技术采用了专有集成电路,让您可以充分利用在数字化仪中整合的高速 ADC 和 FPGA。 此外,是德科技的数据采集系统提供了更广泛的固件和应用软件选件。
固件选件:特定实时功能能够缩短您的整体系统响应时间,例如平均器或数字下变频。
应用软件选件:整合软件和固件配置,用于满足特定要求,例如通过数字下变频传输和记录数据流。
查找适合自己的型号
您已经拥有其中某个产品?
访问技术支持
上一页
M9709A 数字化仪让多个模块实现同步处理 一个 M9505A 5 插槽 AXIe 机箱管理系统中最多可以包含 3 个 M9709A 数字化仪。
M9203A 是一款高速、低噪声的 PXIe 数字化仪/宽带数字接收机,具有宽广的模拟带宽和高动态范围,能够捕获更多信号。
M9703B AXIe 宽带数字接收机/数字化仪在一个单插槽卡中提供了 8 个采集通道,具有更高的通道密度和可扩展性。
下一页
保护您的创新投资
特色资源
需要帮助或遇到问题?