您希望搜索哪方面的内容?
数据采集系统(DAQ)
自信地整合, 自信地转换, 自信地测量。
出色的 DAQ 系统
是德科技提供数据采集系统(DAQ)和开关解决方案的历史已经超过 25 年。 是德科技 DAQ 系统适用于电气、物理、机械、声学和信号路由等应用。 使用是德科技 DAQ 系统,让您对测量结果充满信心。
- 通过外形紧凑、经济高效的解决方案,获得超值的高质量开关切换和测量功能
- 采用模块化 LXI 和 VXI 解决方案,严格遵循业界标准
- 利用系统中所含的 BenchVue 应用软件,实时收集、分析和呈现您的数据
准确测量温度的方法和程序
您的应用是否需要准确可靠地测量温度? 您是如何知道自己的系统能够准确测量温度的?
是德科技数据采集系统具有多种支持准确测量温度的功能特性:
- 集成模数转换器可以抑制噪声。
- 内置热电偶参考结支持低温扫描。
- 热电偶开路检测。
- 内置热电偶、热敏电阻和电阻温度检测器(RTD)线性化例程符合 ITS-90 温度一致性标准。
- 支持偏置补偿的四线电阻测量功能。
- 浮置电压高达 300 V 的多路隔离输入。
浏览应用指南,了解为实现准确测量,需要在传感器位置、信号调理和仪器工作等方面做出哪些实际考量。
查找适合您的数据采集系统
可靠且可重复的开关切换是保证测量准确性的关键。 是德科技 DAQ 系统功能丰富,提供 USB 模块化仪器、台式仪器或 LXI 仪器任您灵活选择。.
使用 BenchVue 软件,实现轻松控制、自动执行和简化测量
Keysight BenchVue 软件消除了围绕测试的诸多问题。 它让连接、控制仪器和自动执行测试序列变得更加简单,您只需点击几下,就能快速通过测试开发阶段,更快地获得测量结果。
- 快速配置仪器中常用的控制和测量设置
- 只需点击几下,即可轻松记录并导出数据和屏幕图像,更快进行分析
- 用户无需熟悉仪器知识,也可快速创建自动测试序列
数据采集系统常见问题解答
什么是数据采集系统?
数据采集(DAQ)系统由一组硬件和软件组成,可使用传感器或转换器对电压、电流、温度和应力等物理参数进行采样。 这个系统能够帮助工程师调理样本并将其转换为数字数据,以便进行捕获、实时监控和分析。
如何使用数据采集系统?
DAQ 系统通常有三大用途:表征产品、监控过程或产品,以及控制测试过程。
静态 DAQ 和动态 DAQ 有什么区别?
静态 DAQ 通常在扫描每个输入通道时进行单次测量。 它以固定采样率进行一次或多次测量(如果有多个输入通道),适用于缓慢变化的测量(如温度或湿度测量)。 而动态 DAQ 会以快速连续的方式对其每个输入通道进行多次测量,捕获快速变化的信号,例如振动、声学或结构应力信号。
DAQ 数据记录仪有什么作用?
数据记录仪根据扫描间隔和数据记录周期来捕获并记录数据。 DAQ 系统可以通过多路输入通道开关多路复用器、内置信号调理器和控制系统高效地执行数据记录,帮助您自动捕获来自传感器的信号。
动态数据采集系统可以带来什么好处?
动态数据采集系统可以使用其内置硬件信号数字化仪,以高采样率对单个或多个传感器的动态信号进行采样。 因此,它可以捕获电压、电流、振动或结构应力变化的瞬态信号。 现代 DAQ 内置了快速傅里叶变换(FFT)数学算法,可将时域信号显示转换为频域信号显示。 工程师随后可以在时域和频域中分析动态信号。
关于数据采集系统的特色资源
需要帮助或遇到问题?