克服今日與未來的挑戰

在當今瞬息萬變的世界中,企業面臨著諸多可能導致其競爭力下滑的挑戰。 然而,他們的核心目標並未改變:提供高品質的產品和服務,並縮短產品上市時間。 為了達成前述目標,他們希望透過自動化來加速測試並減輕監控負擔。 傳統的做法是,以手動方式進行測試,並持續監視儀表板是否發出吿警,不但耗費時間,而且成本高昂。 現代網路部署的新技術,則使得成本節節攀升,但企業的預算卻不增反減。 這些新技術的複雜度極高,同時企業也面臨網路、測試、監控和自動化人才短缺的問題。

提高實驗室和網路設備利用率,並加速功能驗證和效能特性分析的解決方案,是讓一切自動化。 為此,您必須選擇合適的工具、流程和人員,以建立適用於今日以及未來的解決方案。

測試自動化的挑戰

選擇合適的工具與流程

測試自動化的挑戰

您需藉助精良的團隊來部署自動化解決方案。 此外,我們還提供可協助您部署這類解決方案的工具。 能否成功實現自動化,取決於您是否擁有合適的工具和流程,以達成企業的運作和業務目標。 許多測試和監控工具都具有不同的自動化功能。 挑選這些工具的標準包括:其自動化程度,以及是否能與其他類型的工具整合。 現代測試和監控工具可呼應產業趨勢,例如使用開放原始碼工具,並善用腳本實現最佳實作。 它們具有精心設計、由資料模型驅動的 REST API 和直覺式 Python 程式庫,讓您能輕鬆編寫程式腳本。

更有效率的腳本編寫方式

利用精心設計的 API,您可加速進行腳本編寫。 如果採用一目了然、直覺的資料模型,以及可與工具隨附的圖形操作介面(GUI)相匹配的架構,編寫腳本就像手動使用 GUI 一樣簡單;如此可實現可重複的腳本編寫,並可在流程或排程中自動執行。

在編寫腳本時,您大部分的時間都是花在除錯上。 是德科技工具提供可互動的除錯過程。 在執行腳本時,開發人員可觀察 GUI,確保腳本能正確運作,並藉此快速確定腳本中是否有需要修正。 利用網頁式圖形操作介面提供的即時回饋,您可將除錯時間,從幾小時縮短到幾分鐘。

自動化

自動化元件

測試自動化的挑戰

藉由編寫測試或主動監控等腳本程式,您可提高測試效率,但腳本的編寫和維護非常花時間。 其投資規模相當可觀,因此將投資效益最大化是一項關鍵指標。

高效率的自動化解決方案包含三個要素。

  • 腳本(Scripting) – 腳本的形式、用來執行腳本的工具,以及執行各項操作的工具。
  • 腳本管理(Script Management) – 用於管理腳本的儲存、執行和結果分析的方法
  • 環境管理(Environment Management) – 定義、保留並調度腳本執行環境的維運團隊

這三個要素可共同形成緊密整合的工具鏈和流程,以便為企業帶來最大的效益。

與新時代齊頭並進

隨著網路開始變成以軟體為中心,技術進步的速度已到了 5 年前無法想像的程度。 而資料中心和核心網路也加速採用軟體定義的網路。 虛擬網路功能持續演進,使得服務供應商能夠近乎即時地為客戶提供服務,並擴充服務規模。

為因應敏捷(AGILE)持續開發/測試/交付流程的要求,您必須加快測試和部署這些技術。 而在網路中使用自動化功能,會影響測試和主動監控的特性。

DevOps 的發展與實驗室自動化息息相關

測試自動化的挑戰

隨著變革的腳步越來越快,測試團隊必須不斷進化,藉由編寫腳本來實現自動化,以便達成企業的營運和業務目標。 然而,如果您仍需手動配置和拆卸測試台,那麼您的自動化程度明顯不足。

有些靜態測試台僅限用於特定測試情境,不能改變用途,使得實驗室設備的使用率大幅下降。 如果您需針對其他情境進行測試,這類靜態測試台幾乎派不上用場。 為此,您必須針對不同的測試情境,個別配置不同的測試台。

另一方面,每次進行測試時,您都需要花一些時間來手動配置您的動態測試台,而且設定過程中很容易出現人為錯誤。 在設定測試台的這段時間,測試設備只能閒置一旁。

解決這個問題的方法是,以自動化方式執行實驗室配置和測試案例。 藉由採用實驗室自動化與管理解決方案,測試團隊可大幅提高測試設備的利用率、縮短整體測試週期,並且避免因人為錯誤和拆卸設備所造成的延遲。

在 DevOps 環境中進行測試

敏捷(AGILE)流程已成為 DevOps 開發和交付的一環,它加速推動了變革,而測試可能變成整個流程中的瓶頸,導致企業無法實現既定的營運和業務目標。

為了避免發生這種情況,測試團隊必須不斷精進,除了部署自動化測試之外,還需在 CD/CI/CT/CD 流程的所有階段,充分發揮其腳本編寫能力,以便實現更智慧的操作。

測試自動化的挑戰

利用測試和腳本服務,更快實現自動化

測試自動化的挑戰

是德科技專業團隊始終走在潮流尖端,率先設計並部署業界最多元的測試方法和自動化框架。 我們有經驗最豐富的解決方案架構師、專業服務和腳本服務團隊,可協助您打造理想的自動化解決方案,讓您能順利實現特定目標。 是德科技利用我們經過驗證的產品,來打造完整的解決方案。此外,我們可加快將是德科技測試工具,整合進您客製的自動化架構中。 請讓我們助您一臂之力,以便成功邁向自動化道路,並避開可能導致自動化專案失敗的常見陷阱。

加快測試速度並提高運作效率。 為您的網路投資最佳化,同時大幅減少投資。

優點:

  • 您可根據需求,輕鬆支付專業評估費用
  • 經驗證且可重複的測試計畫和方法
  • 經驗豐富的測試專家可補充您的技術人力

可輕鬆整合入自動化環境的測試解決方案

IxNetwork – 基礎設施測試

使用 TCL、Python、Perl 和 Robot API 語言支援,自動執行網路負載測試。 IxNetwork Automation 包含強大的 REST API 和 JSON 匯入/匯出功能,以及預先封裝、符合產業標準的 QuickTest 方法,可用於 Layer 2/3 驗證。

IxLoad – 應用層測試

使用 TCL、Python、Perl 和 Robot API 語言支援,自動執行最廣泛的應用負載測試。 IxLoad Automation 包括 REST API 支援,以及預先封裝、符合產業標準的 QuickTest 方法,可用於第 4 至 7 層驗證。

BreakingPoint – 安全測試

使用 TCL、Python 和 Robot API 進行自動化安全測試,讓您的網路變得更安全。 BreakingPoint Automation 包括 REST API 支援,以及預先封裝、符合產業標準的 QuickTest 方法,可用於網路安全驗證。

是德科技客服中心提供您需要的協助