무엇을 찾고 있습니까?
SDN 채택 가속화
자신 있게 SDN 배포

성공적인 SDN을 위한 경로
소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)은 오늘날 네트워킹 업계에서 직면하고 있는 가장 혁신적이고 심오한 패러다임 변환입니다. 현대의 네트워크는 빠르게 변화하는 비즈니스 요구에 대응하기 위해 배포와 관리가 더 쉬워져야 합니다. SDN은 OpenFlow가 탄생했을 때부터 첨단 기술 혁신을 통해 네트워크의 프로그래밍 성능을 위한 별도의 제어 및 전달 기능, 중앙 제어 역량, 잘 정의된 인터페이스를 제공할 목적으로 발전해 왔습니다. SDN을 올바르게 배포하면 네트워크의 운영과 확장 측면에서 효율성과 민첩성, 유연성이 크게 향상됩니다.
키사이트는 통신 사업자, 데이터 센터, 기업용 SDN 네트워크에서 다양한 SDN 이용 사례와 배포 시나리오를 검증할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 키사이트의 네트워크 테스트 및 에뮬레이션 어플리케이션은 사실적인 규모에서 사실적인 워크로드를 생성하여 첨단 기술을 검증하고 개념 증명(PoC)과 실험실 검증 속도를 높여줍니다.

검증은 SDN의 이점을 누리기 위한 핵심적인 요소입니다
네트워크 수명 주기의 모든 단계에서 테스트합니다
SDN 패러다임 변환은 수많은 궁금증을 초래하며, SDN이 약속하는 이점을 제대로 제공하는지 확인하기 위해서는 광범위한 테스트와 검증이 필요합니다. 마이그레이션 경로의 모든 단계에서 검증을 진행하면 사각지대를 발견하고 제거하여 채택 속도를 높일 수 있을 뿐만 아니라 배포 실패 리스크도 최소화할 수 있습니다.
키사이트는 네트워크 설계부터 벤더 선택과 실험실 시험, 실시간 배포에 이르는 네트워크 수명 주기의 모든 단계에서 SDN 기술의 특정한 과제를 위한 신뢰성과 확장 테스트 기능을 제공합니다. IxNetwork®와 IxNetwork VE는 수천 대의 디바이스를 통해 통신 사업자 규모의 복잡한 다중 서비스 SDN 토폴로지를 에뮬레이션하여 동적 조건에서 테스트 대상 디바이스(DUT)나 포괄적 네트워크에 스트레스를 줍니다. IxChariot®은 SDN 출시 전후로 최적의 성능과 규모를 보장하기 위해 SDN 네트워크를 평가합니다.
통신 사업자 네트워크의 SDN
통신 사업자는 SDN이 제공하는 민첩성과 유연성을 통해 네트워크를 변화시켜 어플리케이션 기반 및 고속 서비스 제공 지원 역량을 향상시키고 네트워크 리소스 사용을 최적화하고 Capex/Opex를 줄일 수 있습니다. 성공적인 SDN 마이그레이션을 위한 전략에는 신중한 계획, 점진적 배포, 그리고 통신 사업자 규모의 성능이 포함되며, 이러한 전략을 활용하면 조직들이 단계별로 SDN의 이점을 실현할 수 있습니다.
키사이트는 통신 사업자 규모의 SDN을 실현시켜 주는 기술을 위해 다양한 검증 기능을 제공하며, 여기에는 세그먼트 라우팅을 통한 네트워크 인프라 간소화, BGP-LS를 통한 네트워크 토폴로지 및 트래픽 엔지니어링 검색, 그리고 PCEP나 BGP를 통한 중앙 집중화된 동적 경로 프로비저닝이 포함됩니다. IxNetwork는 이처럼 확장성이 뛰어난 솔루션, 사실적인 네트워크 에뮬레이션, 유연한 제어 및 문제 해결을 통해 서비스 제공자가 보다 자신 있게 마이그레이션과 배포를 계획할 수 있도록 지원합니다. 통신 사업자 네트워크의 SDN 동영상 시리즈에서 그 방법을 확인하실 수 있습니다.

데이터 센터 네트워크의 SDN

기술의 혁신을 통해 SDN을 채택 및 배포하여 현대의 데이터 센터에 혁신을 일으키고 네트워크 프로비저닝 시간을 몇 주에서 며칠, 심지어 몇 분 수준으로 줄일 수 있게 되었습니다. 이러한 기능은 요구와 리소스의 가용성을 기반으로 중단 없는 서비스를 동적으로 제공하며 실시간 네트워크 피드백을 기반으로 라우팅의 우선 순위를 지정하고 스파인과 리프 패브릭의 관리를 간소화합니다.
키사이트의 IxNetwork는 VXLAN, BGP EVPN, OVSDB를 포함해 다양한 네트워크 오버레이 기술과 오버레이 네트워크 프로비저닝을 검증할 수 있는 확장형 솔루션을 제공합니다. 아키텍처 설계 검증부터 벤더 선택과 실험실 시험, 생산에 이르는 확장형 데이터 센터 네트워크 구축에 대한 전체 주기를 테스트합니다.
자세히 보기
Openflow SDN
OpenFlow는 언더레이 네트워크의 구축 방식을 바꾸며 제어 경로와 전달 경로를 분리합니다. 포크리프트 요구사항이 존재하여 그린 필드 배포에 가장 적합합니다. OpenFlow 배포는 네트워크 설계 및 성능 검증과 관련해 새로운 접근법을 필요로 합니다. 손실, 지연, 지터, 컨버전스 시간과 같은 핵심 성과 지표(KPI)가 스위치 전달 기능뿐만 아니라 컨트롤러와 스위치 간 유효 상호작용의 영향을 받습니다.
키사이트는 사실적인 토폴로지 에뮬레이션, 종합적인 기능 집합, 통합된 벤치마크 제품군으로 OpenFlow 컨트롤러와 스위치의 구현 상태를 검증할 수 있는 업계 최고의 솔루션을 제공합니다. 사용자가 자신 있게 원활한 배포를 보장할 수 있도록 지원합니다.
자세히 보기

WAN의 진화

소프트웨어 정의 WAN(SDWAN)은 2016년에 가장 많은 관심을 받은 SDN 어플리케이션 중 하나입니다. 기존의 WAN은 전용 MPLS 링크를 사용해 설계되었습니다. SDN의 발전으로 인해 WAN에 대한 프로그래밍 역량이 확장되었지만, 사업적 측면에서 SDWAN을 도입해야 하는 가장 큰 이유는 바로 전용 MPLS 링크 대신 인터넷 대역폭을 활용해 관련 비용을 줄일 수 있다는 것입니다. 인터넷 대역폭의 비용은 전통적인 MPLS 대역폭 비용의 2%밖에 되지 않습니다. 이러한 이점은 전용 MPLS, 광대역, 4G를 기업 네트워크에 하나로 합친 하이브리드 WAN이라는 개념을 탄생시켰습니다.
키사이트의 IxNetwork는 네트워크 업계에서 라인 속도를 기준으로 WAN 트래픽의 QoS 특성을 측정할 때 가장 인기 있는 솔루션입니다. 패킷 크기와 속도가 다양한 여러 어플리케이션 트래픽 프로필을 생성하여 게이트웨이에 스트레스를 줄 수 있습니다. 수신하는 쪽에서는 IxNetwork가 WAN 트래픽의 지연에 대한 정확한 측정값을 제공할 수 있습니다.
오케스트레이션과 프로그래밍 가능성
오케스트레이션은 서비스 민첩성을 위한 SDN 아키텍처의 핵심 요소입니다. 이 경우 SDN 컨트롤러가 일반 API와 개방형 API를 통해 네트워크를 프로그래밍해야 합니다. 이 작업은 사람의 개입을 최소화한 자동화를 통해 수행되므로 몇 분 내로 빠르게 서비스를 제공할 수 있습니다.
IxNetwork는 REST, Python, 다른 API(TCL, Perl, Ruby)를 통한 포괄적인 자동화를 제공하여 테스트 구성과 개시를 전반적인 시스템 오케스트레이션에 통합할 수 있습니다. 사용자는 하드웨어 플랫폼 및 가상 플랫폼(IxNetwork-VE)에 대한 지원과 함께 쉽게 테스트를 배포하여 물리적 인프라와 가상 인프라를 모두 검증할 수 있습니다. 따라서 새로운 제품과 서비스를 출시하기 전에 연속적으로 검증할 수 있습니다.

특집 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?