무엇을 찾고 있습니까?
Mission-Critical IoT
현실 세계의 요구 사항을 충족할 수 있는 디바이스와 무선 통신 및 네트워크 개발하십시오.
미션 크리티컬 IoT는 의료, 산업, 전력 시스템 업계의 핵심 어플리케이션 그 이상을 의미합니다. 새로운 유형의 어플리케이션은 웨어러블 디바이스, 스마트 시티, 스마트 홈 등의 부문에서 오류 없이 항상 예상대로 작동해야 합니다. 이를 지원하기 위해 미션 크리티컬 IoT는 점점 더 진화하고 있습니다.
미션 크리티컬 IoT의 진화는 아직 시작에 불과합니다. 키사이트는 고객사가 미래를 개척해 나갈 수 있도록 도울 준비가 되어 있습니다.

미션 크리티컬 IoT 솔루션
미션 크리티컬 IoT의 요구 사항을 충족시키기 위해서는 세계 정상급 설계 및 테스트 접근법이 필요합니다. 이 브로셔에서는 IoT 디바이스, 무선 통신, 네트워크, 인프라의 설계, 테스트, 보호를 위한 종합 솔루션과 관련된 포괄적인 내용을 제공합니다. 키사이트 솔루션은 에지 디바이스부터 네트워크 성능 및 보안에 이르는 모든 스택(계층 1-7)과 설계부터 제조 이후 단계까지, 전체 제품 라이프 사이클을 지원합니다.
미션 크리티컬 IoT의 KeY기술
IoT의 확산은 미션 크리티컬 IoT 디바이스와 이러한 디바이스가 지원하는 어플리케이션에 큰 영향을 줍니다. 이제 미션 크리티컬 IoT 2.0에 더 초점을 맞춰 생각하십시오.
단순히 성능, 매우 높은 수준의 신뢰도 및 보안을 고려해서 최적화된 디바이스에 그치지 않고 현실 세계의 요구 사항들을 견뎌내도록 설계 및 강화된 전체 미션 크리티컬 에코시스템을 염두에 두십시오.
아래 백서에서는 이러한 비전을 실현할 때 직면하게 되는 주요 과제에 대해 간략히 설명하고 미션 크리티컬 IoT를 성공적으로 이행하는 데 필요한 기술을 간략히 소개합니다.


NB-IoT 성공을 위해 극복해야 할 3대 과제
산업용 IoT(IIoT)에는 수많은 기회가 있습니다. 그러나 문제가 하나 있는데, 바로 오늘날 대부분의 무선 기술이 어느 한쪽을 포기하지 않고는 빠르게 성장하는 IIoT의 요구 사항을 충족시키지 못한다는 점입니다.
NB-IoT는 IIoT 어플리케이션에 최적화된 새로운 LPWAN 기술이지만, 자체적인 문제가 있습니다. 아래 백서에서는 NB-IoT에서의 성공을 실현하기 위해 극복해야 할 세 가지 과제와 사용 가능한 접근법에 대해 자세히 설명합니다.
선도 기업들의 사례
다른 기업들이 어떻게 키사이트 솔루션을 이용해 과제를 극복하고 미션 크리티컬 IoT에서 성공을 실현했는지 알아보십시오. IoT 디바이스 또는 모듈의 설계 및 시뮬레이션에서 네트워크 적용 범위와 품질 검증까지, 키사이트 솔루션은 미션 크리티컬 IoT의 복잡성을 극복할 수 있도록 도와드리겠습니다.

참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?