O-RAN 이해를 위한 필수 가이드 | 키사이트 Keysight

eBooks

O-RAN 기반 무선 접속망은 세분화된 개방형 가상 아키텍처로 향하는 모바일 통신 업계의 움직임을 나타냅니다. O-RAN은 모바일 네트워크 사업자(MNO)가 상호 운용 가능한 자율 다중 벤더 공급 에코시스템을 사용하여 무선 접속망(RAN)을 구축하는 방식에 혁신을 가져다줍니다.

4G 및 그 이전 이동 통신 기술 세대에서 RAN을 배포할 때에는 단일 벤더 모델에 의존했습니다. 이러한 네트워크는 독점 하드웨어와 소프트웨어 시스템을 사용했는데 다른 벤더의 제품과 호환되지 않아 폐쇄적이고 경쟁력이 없는 환경을 조성했습니다.

O-RAN은 개방적이고 표준화된 인터페이스를 사용하여 전통적인 하드웨어 중심의 RAN을 빌딩 블록(무선, 하드웨어, 가상화 된 기능)으로 나눕니다. 따라서 네트워크 벤더는 전체 RAN을 구축하는 대신 특정 빌딩 블록에 초점을 맞출 수 있습니다. 통신사업자는 여러 벤더의 구성요소를 다양하게 조합할 수 있습니다.

이러한 새 모델과 관련해 테스트를 수행하여 다중 벤더 구성요소가 성능 저하 없이 함께 잘 작동하는지 확인해야 합니다. 이 eBook을 통해 O-RAN 아키텍처, 적합성 및 상호 운용성 테스트, 전송 네트워크 요구 사항, 성과 지표 등 O-RAN 관련 주제를 빠르게 익힐 수 있습니다.

O-RAN 기초

O-RAN의 목표는 지능적인 개방형 가상 무선 접속망(RAN) 아키텍처를 생성하여 상호 운용 가능하고 경쟁력 있는 다중 벤더 에코시스템을 구축하는 것입니다.

O-RAN Alliance는 세계적인 공동체로 구성원들은 미래의 O-RAN 표준과 사양을 위한 통합 로드맵과 레퍼런스 아키텍처, 다양한 네트워크 구성요소 간의 인터페이스를 개발하고 있습니다.

O-RAN 아키텍처와 해당 아키텍처가 제공할 수 있는 이점을 이해하면 특정 모델의 적합성을 평가하는 데 큰 도움이 됩니다.

0-RAN 포커스 그룹 0-RAN 기술 작업 그룹

1번 작업 그룹: 이용 사례 및 전반적 아키텍처

2번 작업 그룹: 비실시간 RIC 및 A1 인터페이스

3번 작업 그룹: 근실시간 RIC 및 E2 인터페이스

4번 작업 그룹: 개방형 프론트홀 인터페이스

5번 작업 그룹: 개방형 F1/W1/E1/X2/Xn 인터페이스

6번 작업 그룹: 클라우드화 및 오케스트레이션

7번 작업 그룹: 화이트 박스 하드웨어

8번 작업 그룹: 스택 레퍼런스 설계 9번 작업 그룹: xHaul 전송 10번 작업 그룹: OAM

아키텍처

5G O-RAN 아키텍처에 포함되어 있는 주요 구성요소는 다음과 같습니다.

  • 물리 계층의 하단 계층을 처리하기 위한 O-RAN 무선 장치(O-RU)
  • 베이스밴드 프로세싱, 스케줄링, 무선 링크 제어, 매체 액세스 제어, 물리 계층의 상단 계층을 위한 O-RAN 분산 장치(O-DU)
  • 패킷 데이터 변환 프로토콜 계층을 위한 O-RAN 중앙 장치(O-CU)
  • 네트워크의 정보를 수집하고 필요한 최적화 작업을 수행하기 위한 O-RAN intelligent controller(O-RIC)

이점

O-RAN 아키텍처는 표준 인터페이스로 분해된 가상 네트워크를 생성하여 전통적인 RAN 과제를 해결합니다. 이를 통해 다음과 같은 4가지 주요 이점을 제공합니다.

변화

  • 보다 개방적이고 가상화된, 완전한 상호 운용이 가능한 무선 접속망을 구축합니다.

혁신

  • 여러 벤더의 광범위한 제품, 서비스, 기능 옵션을 활용하여 가장 뛰어난 최신식 5G RAN 구성요소를 선택할 수 있습니다.
  • 4G, 5G, 심지어 6G까지 지원하는 아키텍처를 채택하여 미래에 대비합니다.

민첩성

  • 여러 벤더의 RAN 구성요소들을 유연하고 자유롭게 조합하여 가장 이상적인 5G 네트워크를 구성합니다.
  • 여러 전문 벤더의 도움으로 5G 네트워크를 더 빠르게 배포 및 업그레이드할 수 있습니다.

자본적 지출 감소

  • 경쟁력 있는 공급업체 에코시스템을 통해 5G 네트워크 배포 비용을 줄이십시오.

키사이트테크놀로지스의 해당 문서를 다운로드 받으시면, 제품과 솔루션에 대한 더 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.