사이트 기능 및 성능 향상을 위해 브라우저 쿠키를 활성화하십시오.
Here's the page we think you wanted. See search results instead:
Keysight Technologies
Toggle Menu
실기간 채팅
키사이트에 연락
Welcome

환영합니다.

  • 내 프로필
  • 로그아웃
  • 로그인
  • 등록
견적
  • 신속견적 진행 내용이 없습니다.
  • 고객맞춤 견적 요청
  • 구매 방법
한국

국가 또는 지역 확인

한국

  • 中国
  • 日本
  • 繁體中文
  • 한국
  • Россия
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
    • 오실로스코프 + 분석기
      • 오실로스코프
      • 스펨트럼 분석기(신호 분석기)
      • 네트워크 분석기
      • 로직 분석기
      • 프로토콜 분석기 및 엑서사이저
      • BERT(Bit Error Ratio Test) 솔루션
      • 노이즈 피겨 분석기 및 노이즈 소스
      • 고속 디지타이저 및 멀티 채널 데이터 수집 솔루션
      • AC 전력 분석기
      • DC 전원 분석기
      • 재료 테스트 장비
      • 디바이스 전류 파형 분석기
      • 파라메트릭 및 디바이스 분석기, 커브 트레이서
    • 미터
      • 디지털 멀티미터(DMM)
      • 위상 노이즈 측정
      • 파워 미터 및 파워 센서
      • 53200 Series RF and Universal Frequency Counter / Timers
      • LCR 미터 및 임피던스 측정 제품
      • B2980A 시리즈 펨토/피코 전류계와 전위계/고저항 미터
    • 발생기, 소스 + 전력 공급기
      • 신호 발생기(신호 소스)
      • 파형 및 함수 발생기
      • 임의 파형 발생기
      • 펄스 패턴 발생기
      • HEV/EV/그리드 에뮬레이터 및 테스트 시스템
      • DC 전원 공급기
      • 소스 측정 장치
      • DC 전원 로드
      • AC 전원 공급기
    • 소프트웨어
      • Application Software Testing
      • PathWave Design Software
      • PathWave 테스트 소프트웨어
      • 어플리케이션 소프트웨어
      • 생산성 소프트웨어
      • Software Enterprise Agreement
      • 모든 설계 + 테스트 소프트웨어  
    • 무선 통신
      • 무선 네트워크 에뮬레이터
      • 채널 에뮬레이터
      • Nemo 무선 네트워크 솔루션
      • 5G OTA 챔버
      • 무선 분석기
      • IoT 규정 준수 솔루션
    • 모듈러 계측기
      • PXI 제품
      • AXIe 제품
      • 데이터 수집 – DAQ
      • USB 제품
      • VXI 제품
      • 레퍼런스 솔루션
      • All Modular Instruments  
    • 네트워크 테스트
      • 프로토콜 및 로드 테스트
      • 네트워크 테스트 하드웨어
      • Cloud Test
      • 성능 모니터링
      • 5G NR 기지국 테스트
      • 무선 액세스 및 코어 네트워크 테스트
      • Network Modeling
      • All Network Test  
    • 네트워크 보안 + 가시성
      • 네트워크 패킷 브로커
      • 클라우드 가시성
      • 네트워크 탭
      • 바이패스 스위치
      • 네트워크 보안
      • Application and Threat Intelligence
    • 추가 제품
      • 인-서킷 테스트 시스템
      • 어플리케이션별 테스트 시스템 및 부품
      • 파라메트릭 테스트 솔루션
      • 포토닉스 테스트 및 측정
      • 현미경, 포지셔닝 및 광학 시스템
      • Monolithic Laser Combiners & Precision Optics
      • 밀리미터웨이브 및 마이크로웨이브 디바이스
    • 서비스
      • KeysightCare 서비스 및 지원
      • KeysightAccess Service
      • 교정 서비스
      • Repair Services
      • Technology Refresh Services
      • Test as a Service (TaaS)
      • 네트워크/보안 서비스
      • Consulting Services
      • Financial Services
      • 교육 서비스
      • Keysight Support Portal
      • Used Equipment
      • 모든 서비스  
    • 모든 제품, 소프트웨어, 서비스  
  • 솔루션
    • 5G
    • 클라우드
    • 커넥티드 카
    • 데이터 센터 인프라
    • 설계 + 자동화
    • Emerging Technologies
    • 에너지 에코시스템
    • 고속 디지털 시스템 설계
    • 사물인터넷(IoT)
    • 제조 테스트
    • 측정 기초
    • 네트워크 보안
    • 네트워크 테스트
    • 네트워크 가시성
    • SDN, NFV, 가상화
    • 소프트웨어 테스트 자동화
    • 모든 솔루션  
  • 산업
    • 항공우주 + 방위산업
    • 오토모티브 + 에너지
    • 통신
    • 교육기관
    • 엔터프라이즈
    • 정부기관
    • 반도체
    • 서비스 제공업체
    • 산업 + 기술 더 보기  
  • Insights
    • Discover 통찰력
    • 성공 사례
    • 블로그
    • Keysight University
  • 리소스
  • 지원
    • 키사이트 제품 지원
    • 익시아(Ixia) 제품 지원
No product matches found - System Exception
Spectrum and Signal Analyzer Measurements and Noise
Application Notes

Spectrum and Signal Analyzer Measurements and Noise

Show Description

Measuring Noise and Noise-Like Digital Communications Signals with Spectrum and Signal Analyzers 

Introduction 

Noise. It is the classical limitation of electronics. In measurements, noise and distortion limit the dynamic range of test results. 

In this four-part paper, the characteristics of noise and its direct measurement are discussed in Part I. Part II contains a discussion of the measurement of noise-like signals exemplified by digital CDMA and TDMA signals. Part III discusses using averaging techniques to reduce noise. Part IV is about compensating for the noise in instrumentation while measuring CW (sinusoidal) and noise-like signals.

Table of contents

Part I: Noise Measurements  

  • Simple noise—Baseband, Real, Gaussian  
  • Bandpassed noise—I and Q  
  • Measuring the power of noise with an envelope detector  
  • Logarithmic processing  
  • Equivalent noise bandwidth 
  • Cautions when measuring noise with spectrum and signal analyzers  

Part II: Measurements of Noise-like Signals  

  • The noise-like nature of digital signals  
  • Channel-power measurements   
  • Adjacent-Channel Power (ACP) 
  • Carrier power  
  • Peak-detected noise and TDMA ACP measurements  
  • Peak-detected noise in continuous and sampled measurements  

Part III: Averaging and the Noisiness of Noise Measurements 

  • Averaging a number of computed results  
  • Swept versus FFT analysis  
  • Zero span  
  • Averaging with an average detector 
  • Measuring the power of noise with a power envelope scale   
  • The standard deviation of CW measurements  

Part IV: Compensation for Instrumentation Noise  

  • CW signals and log versus power detection 
  • To compensate S+N measurements on a log scale   
  • Power-detection measurements and noise subtraction  
  • Noise Floor Extension (NFE) for noise compensation   
  • Log scale ideal for CW measurements 

Carrier power 

Burst carriers, such as those used in TDMA mobile stations, are measured differently than continuous carriers. The power of the transmitter during the time it is on is called the "carrier power." 

Carrier power is measured with the spectrum analyzer in zero span. In this mode, the LO of the analyzer does not sweep, thus the span swept is zero. The display then shows amplitude normally on the y axis, and time on the x-axis. If we set the RBW large compared to the bandwidth of the burst signal, then all of the display points include all of the power in the channel. The carrier power is computed simply by averaging the power of all the display points that represent the times when the burst is on. Depending on the modulation type, this is often considered to be any point within 20 dB of the highest registered amplitude. (A trigger and gated spectrum analysis may be used if the carrier power is to be measured over a specified portion of a burst-RF signal.) 

Using a wide RBW for the carrier-power measurement means that the signal will not have noise-like statistics. It will not have CW-like statistics, either, so it is still wise to set the VBW as wide as possible. But let’s consider some examples to see if the sample-mode bandwidths of spectrum analyzers are a problem.

Zero span 

A zero-span measurement of carrier power is made with a wide RBW, so the independence of data points is determined by the symbol rate of the digital modulation. Data points spaced by a time greater than the symbol rate will be almost completely independent. 

Zero span is sometimes used for other noise and noise-like measurements where the noise bandwidth is much greater than the RBW, such as in the measurement of power spectral density. For example, some companies specify IS-95 CDMA ACPR measurements that are spot-frequency power spectral density specifications; zero span can be used to speed this kind of measurement

Noise Floor Extension (NFE) for noise compensation 

A very convenient form of noise compensation is now built-in to some advanced spectrum analyzers: NFE. It goes beyond the power subtraction we just discussed. 

NFE creates a model of the noise of the spectrum analyzer as a function of its state. This model works for all RBWs, all attenuation settings, all paths (such as preamp on and off), even all detectors (such as peak and average), and VBW settings. The user does not need to characterize his analyzer before turning NFE on, because the models are already in the analyzer. 

NFE is most effective with noise-like signals, but it also works on CW and impulsive signals. It greatly reduces the errors caused by noise, replacing them with a smaller uncertainty. See the reference “Using Noise Floor Extension in the PXA Signal Analyzer” for more information on this topic. 

NFE can often allow the user to see signals below the theoretical noise floor of a room-temperature termination impedance. See the reference for discussion on that topic, too.

이메일 변경하기 필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목

필수입력항목
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
Download
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
  • Facebook에서 키사이트 소식 받기 LinkedIn에서 키사이트 소식 받기 Twitter에서 키사이트 소식 받기 YouTube에서 키사이트 소식 받기 kakaotalk에서 키사이트 소식 받기 Naver Blog에서 키사이트 소식 받기 WeChat에서 키사이트 소식 받기
  • © 키사이트테크놀로지스 연혁 2000년–2022년
  • 개인정보 보호정책
  • 이용 약관
  • 피드백