브로셔
온-웨이퍼 테스트로 전력 디바이스 개발 시간 단축
온-웨이퍼 테스트를 통해 전력 디바이스의 개발 시간을 단축하고, 고객 요구에 부합하는 제품 출시 속도를 높일 수 있습니다. 최근 새로운 에너지 표준과 효율적인 전력 활용에 대한 필요성이 증가함에 따라 전력 반도체 사용이 폭발적으로 늘어나고 있습니다.
전력 디바이스 시장은 이제 다른 반도체 시장을 앞서며 두 자릿수 성장을 기록하고 있습니다. 고객이 요구하는 사이클 타임을 충족하기 위해 제조업체는 온-웨이퍼 테스트로 전환해야 합니다.
기존 방식은 디바이스 다이싱과 패키징 후에 전력 반도체를 분석하는 방식으로, 지연이 발생하고 비용과 시간이 추가됩니다. 하지만 전력 디바이스 수요가 급증함에 따라 이러한 방식은 더 이상 효과적이지 않습니다.
온-웨이퍼 테스트를 활용하면 새로운 전력 디바이스의 설계, 개발, 그리고 특성화에 필요한 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.
폼팩터의 테슬라 시리즈 온-웨이퍼 전력 디바이스 특성화 시스템은 완벽한 온-웨이퍼 테스트 솔루션입니다. 테슬라 시스템은 최대 3,000V, 100A, 100W/cm²의 프로빙 레벨을 제공하도록 설계되었습니다.
이 시스템은 낮은 접촉 저항을 보장하고, 얇은 웨이퍼 취급과 전력 소모를 용이하게 하며, 저소음, 완전 보호, 차폐된 테스트 환경을 제공합니다. 또한, 고급 척 메커니즘으로 높은 신뢰성을 보장합니다.
고전력 디바이스를 취급할 때 작업자의 안전을 보장하기 위해 라이트 커튼과 안전 인터록 시스템이 통합되어 있습니다. 이 시스템은 -60°C ~ 300°C의 폭넓은 측정 온도 범위를 지원합니다.
테슬라 시스템은 키사이트 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서를 사용하여 필요한 측정을 수행합니다. 이 단일 박스 솔루션은 항복 전압 측정과 Rds(on) 측정을 포함하여 전력 반도체 디바이스 특성화 시 관심 있는 주요 파라미터에 대한 정확한 측정과 곡선 추적을 제공합니다.
이 시스템은 다음과 같은 주요 특징을 갖추고 있습니다:
• 전력 디바이스의 온-웨이퍼 테스트 지원
• 전력 디바이스 개발 시간 단축
• 최대 3,000V, 100A 및 100W/cm² 프로빙 지원
• 작업자 안전을 위한 라이트 커튼 및 시스템 인터록
• 낮은 접촉 저항과 저소음을 위한 고급 척 메커니즘
• 키사이트 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서 사용
테슬라 시스템은 정밀하고 신뢰성 있는 온-웨이퍼 테스트 솔루션을 제공하여 전력 디바이스 개발 과정을 획기적으로 향상시킵니다.
전력 디바이스의 온-웨이퍼 테스트
키사이트 B1505A 전력 디바이스 분석기/커브 트레이서는 서브 피코암페어부터 최대 3000볼트 및 40암페어까지 고전력 디바이스 특성화를 지원하는 단일 박스 솔루션입니다. 이러한 기능은 실리콘 카바이드(SiC)나 질화 갈륨(GaN)과 같은 광대역 갭 재료를 사용하는 새로운 전력 디바이스에 이상적입니다.
10슬롯 모듈식 구조를 기반으로 고전류 및 고전압 모드를 지원하는 SMU(소스 측정 장치)를 사용해, 사용자의 요구 사항에 맞춰 B1505A를 구성할 수 있습니다.
전력 측정에서는 테스트 픽스처가 안전을 보장하고 다양한 전력 디바이스 패키지 유형을 지원하기 위해 매우 중요합니다. 폼팩터의 테슬라 시스템은 이러한 요구를 충족하며, B1505A와 결합하여 고전력 디바이스의 온-웨이퍼 테스트를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
키사이트 B1505A와 폼팩터 테슬라 시스템의 조합은 전력 디바이스에 특화된 기능을 제공하며, 패키지 내 테스트에서 온-웨이퍼 테스트로의 마이그레이션을 가능하게 합니다. 이를 통해 개발 프로세스를 최적화하고 결과적으로 전력 디바이스의 제품 개발 시간을 단축할 수 있습니다.
무엇을 찾고 있습니까?