Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 전자 설계 자동화(EDA)
- PathWave ADS(Advanced Design System)
- W2372EP RF 아키텍트, 합성, 변조 RF 요소 [Discontinued]
무엇을 찾고 있습니까?
- 개요 및 특징
- 구매 후 업그레이드
- 리소스
주요 특징
- ADS 사용자를 위한 개인용 회로 합성 및 RF 시스템 설계 툴
- RF 시스템 아키텍처 및 예산 분석
- 시스템 및 회로의 변조 RF 시뮬레이션
- 맞춤 필터, 매칭 네트워크, 믹서, 이퀄라이저, Oscillator, 신호 제어 및 PLL을 포함한 완전한 회로 합성
RF 아키텍트, 합성, 변조 RF 요소는 Genesys부터 ADS를 포함한 업계에서 가장 강력한 통신 시스템 아키텍처, 주파수 계획 및 회로/시스템 합성 기술로서 키사이트 EEsof EDA의 주력 제품입니다. 디지털 변조 RF 신호를 이용해 RF 시스템을 분석합니다. 이 번들은 레벨 다이어그램에서 EVM, BER, ACPR의 획기적인 예산 분석을 지원하므로 각 시스템 구성요소의 단계별 기여도를 파악할 수 있습니다. 그런 다음, LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준에 따라 시스템을 검증할 수 있습니다. ADS는 고주파수 고속 환경에서 IC, 패키지, 기판을 동시 설계할 수 있는 유일한 설계 시뮬레이션 플랫폼입니다. 또한 시스템, 회로, 완전 3D 전자기 시뮬레이션을 키사이트의 테스트 계측 기술과 자연스럽게 통합하므로 사용자는 전자 제품을 한 번에 성공적으로 설계할 수 있습니다.
ADS RF 아키텍트, 합성, 변조 RF 요소는 독립 실행형 Genesys 번들로도 실행할 수 있습니다. 여기에는 기존의 모든 툴을 능가하는 다음과 같은 강력한 기능이 포함되어 있습니다.
- Spectrasys: RF 시스템 아키텍처 설계 및 예산 분석
- 변조 RF: LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준에 따른 검증 기능을 이용해 EVM, BER, ACPR을 분석
- WhatIF: RF 시스템 주파수 계획
- 합성: 11가지 클래스에 속한 회로 및 시스템 구성요소의 합성
Spectrasys는 혁신적인 스펙트럼 도메인 시스템 시뮬레이션 기술을 적용한 RF 시스템 아키텍처 설계 툴로서 모든 노드에서 전체 스펙트럼을 예측할 뿐만 아니라 어느 노드에서든 혼재되어 있는 모든 상호 변조 성분의 경로와 소스의 근원을 분석합니다. 따라서 시스템 아키텍트는 시스템 체인에 있는 모든 스펙트럼 구성요소의 근원을 완벽히 파악한 상태에서 인터랙티브 예산 분석을 수행하기 때문에 정확한 안내에 따라 각 시스템 블록의 사양을 조정함으로써 원하는 시스템의 게인, 노이즈, 상호 변조 예산을 실현할 수 있습니다. 어느 노드에서든 각 스펙트럼 구성요소의 근원 분석의 보조를 받는 시스템 아키텍처 설계는 지금껏 불가능했습니다. 하지만 이제는 시스템 아키텍처 분석 누락으로 인해 후반 공정에서 지연 및 재작업이 발생해 큰 손실을 입게 될 위험이 없습니다.
Spectrasys는 다음과 같은 기능을 지원합니다.
- 근원 분석을 통해 모든 노드에서 전체 스펙트럼을 형성하는 혼재된 성분의 경로와 근원을 추적하는 스펙트럼 도메인 시스템 시뮬레이션 시간 소모적인 상세 블록 설계 또는 고가의 하드웨어 결정에 앞서 잘못된 아키텍처 선택을 식별하고 진단
- 100가지가 넘는 사전 정의 시스템 측정 및 시스템 동작 모델이 시스템 아키텍처 설계 및 최적화 과정에서 스프레드시트 및 자체 개발 코드를 대체
- ADS와의 통합으로 인해 최적의 RF 시스템 아키텍처와 블록 사양을 W2361 Ptolemy Element로 전송해 상세 RF 및 아날로그 회로 설계와 DSP 알고리즘 기반 개발
변조 RF 분석 기능은 레벨 다이어그램에서 EVM, BER, ACPR의 획기적인 인터랙티브 예산 분석을 지원하므로 각 시스템 구성요소의 단계별 기여도를 파악할 수 있습니다. 그런 다음, SystemVue의 정확한 데이터 흐름 시뮬레이터를 이용해서 LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준에 따라 시스템을 검증할 수 있습니다.
변조 RF는 다음과 같은 기능을 지원합니다.
- SystemVue 데이터 흐름 시뮬레이터 - 회로와 시스템 시뮬레이션에서 디지털 변조 RF 신호를 이용해 EVM, BER, ACPR과 같은 디지털 RF FOM을 계산할 수 있도록 하는 핵심 요소입니다. 기본적인 PSK 및 QAM 디지털 변조 기법 11가지를 기본적으로 지원하는데, 신호 소스에서 풀다운 메뉴를 통해 선택할 수 있습니다. 디지털 변조 기법을 선택했으면, 모든 데이터 흐름 파라미터가 분석에 맞게 자동으로 설정되므로 RF 엔지니어 입장에서는 시뮬레이션을 시작하기에 앞서 익숙하지 않은 디지털 신호 처리(DSP) 데이터 흐름 파라미터를 조작해야 하는 부담을 덜 수 있습니다.
- 변조 RF 예산 분석 - 레벨 다이어그램에서 EVM, BER, ACPR의 변조 RF 예산 분석은 RF 시스템 설계자가 시스템 아키텍처에서 EVM, BER 또는 ACPR 오류를 초래한 구성요소를 정확히 찾아낼 수 있도록 하는 획기적인 기능 중 하나입니다. 신호 통과/실패 시뮬레이션과 달리, 레벨 다이어그램은 시스템 체인에서 각 구성요소가 전체 시스템 성능에 기여하는 상대적 정도를 단계별로 보여줍니다. 고속 추정 알고리즘을 기반으로 하는 변조 RF 예산 분석 기능으로는 개별 구성요소의 사양을 인터랙티브하게 조율하면서 설계 도중 EVM, BER 또는 ACPR에 미치는 상대적 영향을 확인할 수도 있습니다.
- 검증 라이브러리 LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac - LTE-3GPP 또는 WLAN802.11ac 테스트 및 적합성 사양을 확인하고 시뮬레이션을 진행해 그 사양을 기준으로 회로 또는 시스템의 유효성을 검증하려는 번거로운 과정을 거치는 대신, 기본 제공되는 LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 검증 라이브러리를 이용해 간단히 검증 작업을 수행할 수 있습니다. 또, 필요한 변조 방식과 분석 방법이 이미 설정되어 있어 설계가 최신 무선 표준에 부합하는지 바로 알 수 있습니다.
WhatIF는 가장 빠르고 철저한 주파수 계획 툴입니다. RF 시스템 아키텍트가 최소한의 필터링만으로 스퓨리어스 간섭에서 자유로운 IF(Intermediate Frequency)를 선택할 수 있습니다. WhatIF는 인터랙티브하고 철저하며 통찰력 있는 그래픽 분석을 통해 주파수 및 진폭을 알아보기 위한 믹싱 구간의 수동 치환 및 분석에 걸리는 시간을 수 주에서 단 몇 시간으로 단축시킵니다. 또, 순전히 포함된 치환 주파수 개수 만으로도 발생할 수 있는 불완전한 차선의 수동 검색의 위험이 없습니다.
WhatIF는 다음과 같은 기능을 지원합니다.
- 믹서, RF 주파수 대역과 대역폭, 원하는 IF 대역폭의 특성을 근거로 모든 믹싱 구간에서 주어진 주파수 범위 안에서 생길 수 있는 모든 스퍼를 분석할 수 있는 철저한 합성 검색
- 마우스 커서나 마커를 갖다 대면 고유한 방식으로 믹싱 소스 및 순서와 함께 IF 강도를 기준으로한 스퍼를 보여줌
- 스퍼 없는 주파수 대역을 자동 식별
- 믹서 특성 또는 스퍼 테이블, RF 주파수와 대역폭, 원하는 IF 대역폭만 입력하면 되는 쉬운 설정 방식
- 자동 검색이 수 시간 내에 최적의 결과를 알려주므로 수동 주파수 계획에 소요되던 시간을 수 주나 단축
ADS의 회로 및 시스템 구성요소의 합성 기능은 업계에서 가장 완벽합니다. 레퍼런스 토폴로지와 설계 방정식을 찾는 데 수 일씩 걸리던 작업이 원하는 사양을 입력하고 최종 토폴로지 목록에서 원하는 것을 선택해 합성하기만 하면 되는 방식으로 바뀌었습니다. 신입 설계자는 이전에는 직접 설계할 수 없었던 토폴로지를 마음대로 선택해 이용할 수 있고 전문 설계자는 회로 및 시스템 구성요소의 자동 합성을 이용해 작업 시간을 수 일씩 단축할 수 있습니다.
합성(Synthesis)이 지원하는 기능은 다음과 같습니다.
- 필터 – 토폴로지가 100가지가 넘는 RF 환경에서 사용할 수 있는 최첨단 집중 필터 합성
- M/필터 – 토폴로지가 60가지가 넘는 마이크로웨이브 환경에서 사용할 수 있는 분산 필터 합성
- S/필터 – 맞춤 주파수 응답 형태를 실현할 수 있는 첨단 직접 LC/분산 필터 합성. 기본적으로 지원하는 집중/분산 토폴로지 변형 종류는 200가지 이상
- A/필터 – 액티브 토폴로지가 30가지가 넘는 베이스밴드 주파수 및 제어 환경에서 사용할 수 있는 액티브 Op 앰프 필터 합성
- 이퀄라이즈 – 선형 위상 왜곡을 보정하기 위한 지연 이퀄라이즈 합성
- 매치 – 집중/분산 구성요소 및 주파수 종속 부하를 포함한 협대역/광대역 주파수에서 사용할 수 있는 임피던스 매칭 합성
- Oscillator – 서로 다른 토폴로지가 19가지인 Oscillator 합성
- 믹서 – 토폴로지가 11개인 환경에서 BJT, FET, 다이오드를 이용한 믹서 합성
- 고급 T/라인 – 라인 종류가 13가지인 환경에서 자동 불연속성 삽입을 이용한 전송 라인 합성 및 집중-분산 회로 변환
- PLL – 아날로그 루프 필터의 위상 고정 루프(Phase Locked Loop) 합성 그리고 주파수 합성기, 위상/주파수 변조기/복조기를 설계할 수 있는 5가지 설정 마법사
- 신호 제어 – 포괄적 스플리터(10종) , 커플러(10종), 발룬(5종), 감쇠기(2종) 합성
현재 시판되고 있는 다른 시스템 아키텍처 설계, 주파수 계획 또는 합성 툴과는 달리, Genesys RF Architect & Synthesis Element for ADS는 세 가지 생산성 중심의 지능형 툴 범주에서 최고의 성능을 구현합니다. 완벽성이 떨어지는 스프레드시트를 이용한 수동 분석을 피하고 차선의 설계 방식을 마련해 후반 공정에서 큰 비용이 발생하는 재작업을 초래하는 전제 조건을 단순화함으로써 비용과 위험성을 대폭 낮출 수 있어 모든 RF 시스템 및 구성요소 설계 프로젝트의 소요 시간을 수 주나 단축할 수 있습니다.
RF 아키텍트 및 합성 요소의 핵심적 Genesys 빌딩 블록 | |
---|---|
빌딩 블록 | 설 명 |
Genesys 코어 환경 | 코어 설계 환경, 선형 시뮬레이터, 최적화, 레이아웃, 3D 뷰, 통계. 이 ADS 요소를 독립 실행형 Genesys 번들로 실행 가능 |
Genesys 합성 | 패시브 및 액티브 구성요소를 위한 11가지 합성 모듈 포함 |
Genesys 시스템 | 시스템 아키텍처 및 주파수 계획 시뮬레이터 |
Genesys 변조 RF | LTE-3GPP 및 WLAN 802.11ac 무선 표준에 따른 검증 기능을 갖춘 EVM, BER, ACPR의 변조 RF 분석 기능 |
Genesys의 핵심 빌딩 블록에 대한 자세한 사항은Genesys 제품 구조 및 옵션 페이지를 참조하십시오.