ミッションクリティカルIoTは、ヘルスケア、産業、および電力システム業界におけるアプリケーションよりもさらに重要です。 ウェアラブル機器、スマートシティー、スマートホームなどの分野でも、新しい種類のミッションクリティカルIoTアプリケーションが生まれています。これらはすべて、常に不具合なく期待どおりに動作することを要求されています。

ミッションクリティカルIoTの進化はまだ始まったばかりです。 キーサイトはその実現を目指すお客様を支援します。

ミッションクリティカルIoT向けソリューション

ミッションクリティカルIoTソリューション

ミッションクリティカルIoTの要件を満たすには、デザインとテストに対する世界最高レベルのアプローチが必要です。 このカタログでは、IoTデバイス、無線通信、ネットワーク、インフラのデザイン、テスト、セキュリティー確保のためのエンドツーエンドのソリューション全般についてご紹介します。 キーサイトのソリューションは、エッジデバイスからネットワーク性能およびセキュリティーまでのスタック全体(レイヤー1~7)にわたり、デザイン作成から製造、さらにその後を含む製品ライフサイクル全体を対象とします。

高度なミッションクリティカルIoTに必要なキーテクノロジー

IoTの普及が進むにつれ、それによって実現されるミッションクリティカルなIoTデバイスやアプリケーションは大きな変化を遂げるでしょう。 インダストリー4.0は忘れ去られ、ミッションクリティカルIoT2.0という用語について深く考えるようになります。

単に性能、きわめて高い信頼性、セキュリティーに最適化されたデバイスだけでなく、実環境の厳しい条件に耐えるように設計され、強化されたミッションクリティカルなエコシステム全体が実現されようとしています。

この技術記事では、そのビジョンを実現する過程で直面する主な課題と、ミッションクリティカルIoTの成功に必要なテクノロジーについて詳しく説明します。

高度なミッションクリティカルIoTに必要なキーテクノロジー
NB-IOTの成功を左右する3つの課題

NB-IOTの成功を左右する3つの課題

産業IoT (IIoT)には多くの機会が待ち受けています。 しかし、ただ一つ問題があります。 今日使用可能な無線テクノロジーのほとんどは、急速に成長しつつあるIIoTの要件に応えるには不十分で、何らかのトレードオフが必要になるのです。

狭帯域IoT (NB-IoT)は、IIoTアプリケーションに最適化された新しいLPWANテクノロジーです。ただし、これにも固有の問題があります。

この技術記事では、解決が必要な3つの課題と、NB-IoTで成功を実現するためのアプローチについて説明します。

先駆者から学ぶ

ミッションクリティカルIoTの分野でキーサイトのソリューションを利用して課題を解決し、成功を実現した企業の実例をご覧ください。 IoTデバイスやモジュールのデザインとシミュレーションから、ネットワークカバレージおよび品質の検証に至るまで、キーサイトのソリューションは、ミッションクリティカルIoTの複雑性を克服するために有効です。

IoTの課題の克服

ご要望、ご質問はございませんか。