IoTと無線テクノロジーは急速に進化し続け、生活、仕事、遊び方に変化をもたらしています。 他の新しい技術がそうであるように、IoTは設計、テスト、検証およびセキュリティーの実装に技術的な多くの考慮事項があります。 IoTを成功させるためには、デザインエンジニアやデバイスメーカーが、デバイスのライフサイクル全体にわたる5つのC、connectivity(接続性)、continuity(継続性)、compliance(コンプライアンス)、coexistence(共存)、cybersecurity(サイバーセキュリティー)の課題に対処する必要があります。

IoTデバイス設計とテストの多面的な課題に取り組むには、包括的なアプローチが必要です。 キーサイトの包括的なIoTテストソリューションは、物理層のシグナルインテグリティーからアプリケーション層の負荷テストおよびセキュリティー保護まで、ネットワークスタック全体を対象としています。 業界のトレンドを常に把握しましょう。 今すぐキーサイトと共に次世代のIoTイノベーションを学びましょう。

次世代のIoTイノベーション

IoTの5つのCで最先端を走り続ける一方で、デザインとテストの課題を克服していきます。

ご要望、ご質問はございませんか。