WLANデバイスおよびアクセスポイントのテストを改善

キーサイトの設計、エミュレーション、テストソリューションにより、Wi-Fi 7のような最新規格に対応するために、Wi-Fi®デバイスおよびアクセスポイントの開発、検証、生産を加速できます。キーサイトがお客様のWi-Fiデバイスをより迅速に市場投入するのにどのように役立つかについて、今すぐお問い合わせください。

Wi-Fi 7について知っておくべきことすべて

Wi-Fi 7の進歩に備える

IEEE 802.11be規格は、WLANの効率、容量、カバレッジを向上させるためのいくつかの機能を導入しています。マルチリンク動作や複数のリソースユニットなどの機能により、デバイスを徹底的に検証するための構成とテストシナリオの数が増加します。物理層テストに加えて、テストエンジニアは、アクセスポイント (AP) とステーション間の相互作用、および実環境下での新しいWi-Fi 7機能の性能を検証するために、信号をエミュレートする必要があります。

キーサイトのWLANポートフォリオが業界をどのようにカバーしているかをご覧ください

キーサイト E2E Wi-Fiテストソリューションポートフォリオ

当社のエキスパートから最新のWi-Fi®トレンドについて学ぶ

ブログ:シグナリングによるRFテスト:Wi-Fi 7の性能を最大化するための不可欠なステップ

Xiang Liが、Wi-Fi 7の技術的進歩がいかにテストの複雑さを劇的に増大させるかについて語ります。 

今すぐ読む ⟶

Dylan McGrath 5G業界ソリューションマーケティングチーム

ブートキャンプ:適切なソフトウェアでWi-Fi 7に備える

Andrew HerreraからIEEE 802.11beとそれが標準にもたらす変更点について学びましょう。適切なソフトウェアを活用して、信号解析と自動化をより簡単にしましょう。 

今すぐ視聴 ⟶

Kalyan Sundharインタビュー

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?