Aggiunto ai preferiti
Rimosso dai preferiti
Come applicare la visibilità della rete nelle istituzioni educative
Il settore dell'istruzione sta vivendo un cambiamento significativo. Le iscrizioni nazionali all'istruzione superiore sono diminuite del 3% negli Stati Uniti dal 2015, secondo lo studio annuale del 2017 del National Student Clearinghouse Research Center. Ciò si traduce in: aumento della concorrenza, richiesta da parte degli studenti di strutture più all'avanguardia e riduzione dei margini di profitto, anche se le tariffe dei corsi raggiungono i massimi storici. Allo stesso tempo, i sistemi scolastici K-12 si trovano ad affrontare situazioni di sovraffollamento degli studenti, necessità di controllo dei costi e richieste di modernizzazione. Per migliorare la situazione, gli istituti di istruzione superiore e i sistemi scolastici K-12 si rivolgono alla tecnologia per risolvere i loro problemi, offrire nuovi servizi e ridurre i costi. Ciò è particolarmente vero per i problemi di sicurezza informatica e di monitoraggio delle prestazioni di rete.