Cómo establecer los márgenes de diseño de la figura de ruido

Analizador de la figura de ruido
+ Analizador de figura de ruido

Diseñar con confianza en tiempos de incertidumbre

Establecer márgenes de diseño adecuados para la figura de ruido es fundamental para garantizar el rendimiento de los sistemas de RF en condiciones de funcionamiento reales. La incertidumbre de las mediciones, la variabilidad de los componentes, los efectos de la temperatura y las tolerancias de fabricación contribuyen a la variación entre el rendimiento medido y el real del sistema. Sin unos márgenes debidamente definidos, los sistemas pueden no cumplir los requisitos de sensibilidad o, por el contrario, estar sobredimensionados, lo que conlleva un aumento de los costes, del consumo energético y una complejidad innecesaria. Para establecer márgenes de diseño de RF precisos es necesario comprender claramente cómo se propaga la incertidumbre a través de las mediciones de la figura de ruido y cómo afecta al rendimiento a nivel del sistema.

Los ingenieros analizan la incertidumbre de la medición teniendo en cuenta factores como la precisión de los instrumentos, la incertidumbre de las fuentes de ruido, el desajuste de impedancia y la repetibilidad entre las distintas configuraciones de prueba. Al cuantificar estos factores, pueden establecer bandas de seguridad y definir especificaciones realistas de la figura de ruido que tengan en cuenta las condiciones más desfavorables. Esto permite realizar concesiones fundamentadas entre rendimiento, coste y rendimiento de producción, garantizando que los sistemas cumplan los objetivos de diseño sin un margen excesivo. Las estrategias de margen adecuadas son esenciales para optimizar la sensibilidad del receptor, mejorar la consistencia de la producción y lograr un rendimiento fiable en los sistemas de comunicación inalámbrica.

Medición de la figura de ruido y solución de la incertidumbre

Esta solución permite a los ingenieros incorporar la incertidumbre de medición en las decisiones relativas al margen de la figura de ruido mediante un analizador de figura de ruido de alto rendimiento. Aplica técnicas de fuente de ruido calibrada, incluido el método del factor Y, para medir la figura de ruido y la ganancia en toda la banda de frecuencias, teniendo en cuenta las pérdidas del sistema, el desajuste de impedancia y las variaciones ambientales. La alta sensibilidad y la estabilidad de la medición permiten caracterizar con baja incertidumbre el rendimiento de los dispositivos en condiciones de prueba variables. Los ingenieros pueden evaluar la repetibilidad, aislar las fuentes de variación y establecer una línea de base fiable para la cuantificación de la incertidumbre y la definición de márgenes. Los flujos de trabajo de medición automatizados y el análisis estadístico permiten evaluar los factores que contribuyen a la incertidumbre y los peores escenarios posibles. Los resultados medidos pueden compararse con las especificaciones en todas las condiciones, lo que permite el análisis de correlaciones y el ajuste de los márgenes de diseño basándose en datos empíricos. Las configuraciones de prueba consistentes y el registro estructurado de datos mejoran la repetibilidad entre los entornos de desarrollo y producción, garantizando la alineación entre la validación y la fabricación. Este enfoque permite tomar decisiones informadas sobre los márgenes, minimiza el sobredimensionamiento y mejora la confianza en el rendimiento del sistema de RF.

Véase el diagrama de bloques de la medición de la figura de ruido y la solución de la incertidumbre

Diagrama de bloques de la solución para la medición de la figura de ruido

Descubre los productos de nuestra solución para la medición de la figura de ruido y la incertidumbre

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la medición de la figura de ruido y la incertidumbre

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?