A la carta

Engineering at the Edge Webinar Series - Episode 1

October 4, 2023

Fecha

10:00 - 12:30 PT

Tiempo

2 horas

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora

Acerca de este acto

Los equipos de ingeniería se enfrentan a un cambio fundamental. A medida que aumentan las velocidades de transmisión de datos, se amplían los rangos de frecuencia y se amplían los sistemas de inteligencia artificial, los métodos tradicionales de validación están llegando al límite de su capacidad, y muchos equipos ya se están enfrentando a estos retos.

 

Esta serie de cuatro partes analiza qué ha cambiado, dónde fallan los procesos de validación y cómo se están adaptando los ingenieros. Descubrirás cómo los equipos validan las interconexiones de 800G, los enlaces ópticos multiterabit y los clústeres de IA a gran escala a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el diseño previo a la fabricación hasta las mediciones de laboratorio, la emulación de redes y las pruebas de fabricación.

 

Cada sesión se centra en cambios prácticos en las herramientas, los flujos de trabajo y las estrategias de medición que ayudan a detectar problemas de forma más temprana, reducir las costosas repeticiones del trabajo y garantizar que los sistemas funcionen de forma fiable a gran escala.

 

Únete a la serie para comprender qué está cambiando, dónde llegan al límite los sistemas y cómo diseñar una estrategia de validación que se adapte a las tecnologías de última generación.

 

Episodio 1: Cómo se duplicaron las velocidades de transmisión de datos y dónde llega al límite la validación 

Las velocidades de transmisión de datos se han duplicado, pero los métodos de validación no han avanzado al mismo ritmo. A medida que evolucionan las interfaces PCIe, DDR y las interconexiones ópticas multiterabit, los ingenieros se enfrentan a retos relacionados con la integridad de la señal en fases mucho más tempranas del proceso de diseño.

 

Episodio 2: Cómo se ampliaron los rangos de frecuencia y por qué la precisión de las mediciones pasó a ser fundamental

A medida que los sistemas evolucionan hacia frecuencias más altas y anchos de banda más amplios, los pequeños errores de medición pueden dar lugar a decisiones de diseño costosas. Los ingenieros que trabajan en los ámbitos de las comunicaciones inalámbricas, los radares, los satélites y la óptica deben ahora validar señales que llevan al límite las herramientas existentes.

 

Episodio 3: Cómo se amplió la escala del sistema y por qué la validación del tráfico de red se convirtió en Essential

Las redes de los centros de datos de IA operan ahora a una escala tal que la validación a nivel de dispositivo ya no refleja el rendimiento real. Los ingenieros deben comprender cómo se comportan los sistemas en condiciones de tráfico reales, y no solo en pruebas aisladas.

 

Episodio 4: Cómo aumentó la complejidad de la fabricación y por qué la validación tuvo que evolucionar

A medida que aumenta la complejidad de los semiconductores y los diseños de las placas se vuelven más densos, los equipos de fabricación se enfrentan a tolerancias más estrictas, un acceso reducido a las pruebas y una presión cada vez mayor para mantener el rendimiento y el rendimiento de producción. La validación del rendimiento de RF y de la integridad de la señal digital de alta velocidad a escala de producción añade un nuevo nivel de complejidad que los enfoques tradicionales tienen dificultades para abordar.

¿Quién debe asistir a este acto?


Esta sesión está dirigida a los ingenieros que trabajan en diseños digitales de alta velocidad, como PCIe, DDR e interconexiones ópticas. Es ideal para equipos de diseño y validación centrados en la integridad de la señal y la verificación previa a la fabricación.

October 4, 2023

Fecha

10:00 H PT

Tiempo

90

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora