A la carta
Con la amplia aplicación del Internet de las cosas en el ámbito médico, los problemas de interferencia en el entorno sanitario se han vuelto cada vez más complejos. Por ejemplo, los dispositivos médicos portátiles de los pacientes, los equipos de telemedicina de los hospitales y los dispositivos de comunicación privados dentro de los hospitales pueden compartir el mismo rango de frecuencias o rangos similares, lo que provoca posibles interferencias y conflictos en las señales inalámbricas. Con el desarrollo de nuevas tecnologías como 5G/6G y Wi-Fi, el entorno de coexistencia inalámbrica de los dispositivos electrónicos médicos se ha vuelto aún más complejo. Los dispositivos con baja resistencia a las interferencias pueden presentar problemas como inestabilidad, desviaciones en los datos de detección o errores.
Para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos médicos conectados a Internet, las pruebas de coexistencia inalámbrica son un método eficaz. En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), junto con varias empresas de dispositivos médicos, estableció la norma de referencia ANSI C63.27 para promover el desarrollo de las pruebas de coexistencia inalámbrica.Las pruebas de coexistencia inalámbrica se han convertido en un elemento clave para el desarrollo y la certificación de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos que superan estas pruebas serán más competitivos. Además, para los fabricantes de dispositivos médicos, no solo se trata de un requisito normativo, sino también de una medida importante para garantizar la seguridad de los pacientes y reducir los riesgos del mercado.
Este seminario se centrará en las pruebas de coexistencia inalámbrica, interpretará los requisitos reglamentarios pertinentes y presentará las soluciones líderes de Keysight Technologies para las pruebas de coexistencia. Además, nuestros expertos realizarán una demostración de dos escenarios de pruebas de coexistencia inalámbrica. Esperamos contar con una nutrida participación.
测试与测量技术人员 , 测量工程师
¿Qué busca?