Was ist Visibility-As-A-Service (VaaS)?

Visibility-as-a-Service ermöglicht es IT-Organisationen, bei Bedarf auf den Netzwerkverkehr in ihrer gesamten Infrastruktur zuzugreifen, unabhängig davon, ob sich diese in einer öffentlichen oder privaten Cloud, einer Zweigstelle, einem Campus oder einem Rechenzentrum befindet.

Netzwerktransparenz ist der Schlüssel zur Leistung und Sicherheit Ihres Netzes und der darauf laufenden Anwendungen. Der Zugriff auf das Netzwerk, um Datenströme anzuzapfen, ist jedoch nicht immer einfach. Wenn Arbeitslasten die öffentliche Cloud durchlaufen, kann die Transparenz verloren gehen. Um dieses Problem zu beheben, wird VaaS entwickelt, um den Zugang über jede Bereitstellung und insbesondere die öffentliche Cloud zu ermöglichen.

Sichtbarkeit-als-Dienst
VaaS Vorteile

Warum Visibility-As-A-Service (VaaS)?

IT-Organisationen wählen VaaS, um:

  1. Sie können ihr Budget besser verwalten, je nachdem, ob sie OpEx oder CapEx haben. VaaS ermöglicht ihnen die gleiche granulare Transparenz wie bei ihren eigenen internen Netzwerken, jedoch mit einem OpEx-Modell.
  2. Sie zahlen nach Bedarf und nur für das, was sie verbrauchen.
  3. Ermöglicht ein einfaches Skalieren und Verkleinern der Sichtbarkeitslösung, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden.

Herausforderungen bei der Sichtbarkeit der öffentlichen Cloud

Sichtbarkeit ist die Grundlage für die Überwachung der Anwendungs- und Netzwerkleistung sowie für Sicherheit und Fehlerbehebung. In einem herkömmlichen Rechenzentrum verwendet die IT-Abteilung Anzapfungen und Bypass-Switches (Ethernet/optisch), um Pakettransparenz zu erhalten. Darüber hinaus können Paket-Broker für eine erweiterte Paketanalyse eingesetzt werden.

Unternehmensanwendungen verlagern sich derzeit von traditionellen Rechenzentren in die öffentliche Cloud. Der Nachweis der Transparenz und damit der Sicherheit in solch unterschiedlichen Umgebungen ist zu einer großen Herausforderung geworden. Laut einer Unternehmensumfrage nutzt das durchschnittliche Unternehmen zwischen 10 und 16 Cloud-Anwendungen. Mit immer mehr Cloud-basierten Anwendungen verlagern sich immer mehr Daten aus dem traditionellen Rechenzentrum.

Die IT-Abteilung muss sich auf die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften für ihre Instanzen und die Nutzung konzentrieren, was am besten mit einer Lösung für die Cloud-Transparenz erreicht werden kann. Mit VaaS können Unternehmen ihren öffentlichen Cloud-Netzwerkverkehr auf elastische und skalierbare Weise einsehen.

Verlagerung der öffentlichen Cloud

Blinde Flecken in der öffentlichen Cloud

Die Sicherheit muss den gesamten Datenverkehr im Blick haben, um wirksam sein zu können. Öffentliche Clouds könnten für herkömmliche Sichtbarkeitsansätze blinde Flecken schaffen. Darüber hinaus kann die Art und Weise, wie VaaS implementiert wird, erhebliche Vorteile für die IT-Abteilung mit sich bringen.

Blinde Flecken in der öffentlichen Cloud

IaaS oder SaaS für Ihre VaaS?

Bei der Wahl einer VaaS-Lösung hat die Implementierungsarchitektur Auswirkungen auf den Aufwand und die Ressourcen, die von der IT-Organisation benötigt werden. Einige VaaS-Lösungen werden als Infrastructure-as-a-Service (IaaS) implementiert. Die IT-Abteilung muss die Sichtbarkeitslösung in der Cloud innerhalb einer virtuellen Maschine (VM) installieren, konfigurieren und ihre Betriebszeit sicherstellen. Der Cloud-Datenverkehr, der überwacht werden muss, wird an die VM übertragen. Dies kann die genutzte Bandbreite und die Kosten, die die IT an den Cloud-Service-Anbieter zahlt, schnell in die Höhe treiben.

Ein eleganterer architektonischer Ansatz ist die Verwendung eines SaaS-Modells, das nur minimale IT-Installation, Wartung und Gewährleistung der Betriebszeit erfordert. Die Wahl einer VaaS-Implementierung auf SaaS-Basis bietet eine plattformunabhängige, skalierbare und unabhängig zugängliche Bereitstellung an jedem Ort. Unabhängig davon, ob Sie Amazon Web Services, Microsoft Azure oder Google Cloud nutzen, ist die Erfahrung dieselbe. Und schließlich verbrauchen Architekturen, die die Daten in der Quellinstanz filtern und nur die benötigten Pakete oder Metadaten an die Sicherheits-, Leistungs- oder Analysetools senden, viel weniger Cloud-Bandbreite und sparen so IT-Kosten.

IaaS versus SaaS-Modelle

Cloudlens: Eine SaaS-Sichtbarkeitslösung

Wie CloudLens funktioniert: CloudLens Öffentliche Architektur

CloudLens bietet VaaS und ist als SaaS implementiert. CloudLens verwendet eine serverlose Architektur mit zwei Komponenten: eine SaaS mit einer Web-Schnittstelle, über die die Cloud-Transparenz verwaltet wird, und einen Docker-basierten Container, der in Quellinstanzen (Sensoren) und Tool-Instanzen (Konnektoren) in der Umgebung des Kunden eingesetzt wird. Die SaaS-Plattform übernimmt die gesamte Arbeit, sodass die Kunden ihre Cloud-Architekturen nicht ändern müssen.

Filterung und Paketvermittlung erfolgen über die Sensoren in der Quellinstanz, und die gefilterten Paketdaten werden über einen sicheren Overlay-Pfad an den CloudLens-Konnektor in den Instanzen der Sicherheits- und Überwachungstools gesendet. Ein CloudLens-Sensor kann an mehrere Tools weitergeleitet werden.

Zusätzliche Hilfe bei der Sichtbarkeit

Wir alle brauchen manchmal ein wenig zusätzliche Hilfe. Glücklicherweise bietet Keysight eine Reihe verschiedener professioneller Dienstleistungen an, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihren Investitionen in die Netzwerktransparenz herauszuholen.

Wir können Ihnen helfen:

  • Beschleunigung der Einsätze
  • Risiken aus Projekten entfernen
  • Ausbildung Ihrer Teams
  • Und vieles mehr!

Erfahren Sie mehr über Keysight Professional Services.

1083723046

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?