Können wir Ihnen behilflich sein?
Finanzen und Kapitalmärkte
Optimierung von Handels- und Bankennetzwerken und Schutz wichtiger Finanzdaten
Führung im Bereich Finanzen und Kapitalmärkte
Eine bessere digitale Welt schaffen
Bewältigen Sie Ihre Herausforderungen im Bereich des digitalen Banking-Testings mit Eggplant Solutions . Eggplant ist die führende Testautomatisierungs- und Überwachungsplattform, die Ihnen hilft, Ihre FinTech-Software zu skalieren.
DevOps im Maßstab
In der heutigen Welt der kontinuierlichen Weiterentwicklung ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Software die Benutzer begeistert und positive Geschäftsergebnisse erzielt. Diese Erwartungen zu erfüllen, ist jedoch keine leichte Aufgabe. Die Testteams stehen unter dem Druck immer kürzerer Zeitfenster und unsere technologische Umgebung wird immer komplexer und vernetzter, was die Frage aufwirft: Wie können Unternehmen da mithalten? Die Antwort ist dreifach:
Erstens: Beginnen Sie mit der Automatisierung der Testausführung.
Zweitens: Erweitern Sie die Automatisierung auf den gesamten Testprozess, von der Testfallerstellung über die Testausführung bis hin zur automatischen Ergebnisanalyse.
Drittens: Verknüpfen Sie Dev und Ops, um zu erfahren, wie reale Benutzer durch Ihre digitalen Assets navigieren und dies in die Tests einfließen zu lassen. Dies ermöglicht DevOps im großen Maßstab.
UX optimieren
Von Mobile-Banking-Apps über Daytrading-Anwendungen bis hin zu Vermögensverwaltungsportalen – und allem dazwischen – erwarten Nutzer, dass digitale Anwendungen bei jeder Interaktion und auf jeder Plattform und jedem Betriebssystem einwandfrei funktionieren. In Zeiten, in denen die digitale Transformation maßgeblich von qualitativ hochwertiger Software abhängt, ist das Testen wichtiger denn je. Unternehmen müssen daher den veralteten Ansatz, lediglich den Code zu testen, aufgeben und stattdessen eine Strategie verfolgen, die aus Nutzersicht testet und Erkenntnisse zur Optimierung der Nutzererfahrung liefert.
AI
Eggplant Es nutzt KI und maschinelles Lernen, um die risikoreichsten Bereiche Ihrer Technologie aufzudecken und die für die Nutzer wichtigsten Komponenten und Funktionen zu identifizieren. So können Finanzdienstleistungsunternehmen ihre Tests auf diese kritischen Elemente konzentrieren. Intelligente Automatisierung ermöglicht Unternehmen eine beispiellose Testdurchführung und -abdeckung.
Alles automatisieren
Eggplant Wir können jede Technologie auf jedem Gerät, Betriebssystem und Browser in jeder Ebene testen – von der Benutzeroberfläche über APIs bis hin zur Datenbank. Dies umfasst alles von hochmodernen, dynamischen Websites über ältere Backoffice-Systeme bis hin zu Kassensystemen und Handelsleitsystemen. Eggplant kann Prozesse automatisieren, die sich über mehrere Anwendungen und Plattformen erstrecken, von Mobilgeräten bis hin zu herkömmlichen Bank-Mainframes, von Citrix bis zur Cloud.
Kompetenz in der Finanzbranche
Keysight verfügt über Vertriebs- und Vertriebsunterstützungsbüros in allen wichtigen Finanzzentren der Welt, darunter Chicago, New York, London, Paris, Frankfurt, Singapur, Hongkong-China, Tokio und Sydney. Diese Vertriebsmitarbeiter haben jahrelange Erfahrung im Verkauf an Finanzdienstleistungskunden und kennen die besonderen Anforderungen und das Betriebsumfeld der Finanz- und Kapitalmarktbranche.
Außerdem sind wir Mitglieder und aktive Teilnehmer in der Finanzindustrie und in Fachgremien wie STAC Research, American Bankers Association, UK Finance und FISD. Dadurch haben wir einen tiefen Einblick in die besonderen regulatorischen und technischen Herausforderungen der Finanzbranche.
Sichere Uhrensynchronisation für die Einhaltung finanzieller und gesetzlicher Vorschriften
TimeKeeper® ist die führende Uhrensynchronisationsplattform der Unternehmensklasse für die Finanzhandelsbranche. In Zusammenarbeit mit FSMLabs, den Experten für Zeitmessungstechnologie, können die innovativen Lösungen von TimeKeeper zeitkritische Anwendungsserver und virtuelle Maschinen in Rechenzentren und hybriden Cloud-Umgebungen auf der ganzen Welt mit einer Genauigkeit von weniger als einem µs zuverlässig synchronisieren. Dies bietet Rückverfolgbarkeit zu offiziellen Zeitquellen wie UTC und NIST.
Einhaltung von Vorschriften
Ob MiFID II in Europa, SEC in den USA oder lokale Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt - der Finanzsektor ist eine der am stärksten regulierten Branchen der Welt. Wir können Finanzinstitute bei der Erfüllung anspruchsvoller Compliance-Verpflichtungen auf vielfältige Weise unterstützen:
- Erstellen Sie mit Hilfe von Zapfstellen eine identische Kopie jedes einzelnen Geschäfts oder jeder einzelnen Transaktion, die im Falle einer Anfechtung der Vorschriften als absolute Wahrheit gilt.
- Verwendung von Paketvermittlern, um Pakete mit einem Zeitstempel zu versehen und den zeitlichen Ablauf von Geschäften zu demonstrieren
- Nutzen Sie TradeVision zur Messung der Latenz und zum Nachweis der Einhaltung der Anforderungen an die bestmögliche Ausführung
- Verwendung von BreakingPoint-Produkten zum Nachweis, dass Cybersicherheitstools gegen DDoS-Angriffe gehärtet sind
Markt-Feed-Probleme schnell beheben
TradeVision - Das weltweit beste Hochgeschwindigkeits-Tool zur Überwachung der Futtermittelqualität
Müssen Sie die Qualität Ihrer Marktdaten-Feeds von Börsen oder Marktdatenanbietern überwachen? Sie müssen Handelsprobleme schnell erkennen und beheben? Müssen Sie die Kapazität Ihres Handelsnetzes für das Wachstum planen? Wir bieten das weltweit führende Tool zur Überwachung von Marktdaten-Feeds - TradeVision. Neben der Funktionalität eines traditionellen Paketbrokers bietet TradeVision Fähigkeiten in drei Hauptbereichen:
Finanzielle "Was-wäre-wenn"-Modelle
Die Modellierung von "Was wäre wenn"-Szenarien ist ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Finanzinstituts - sei es eine Echtzeit-Handelsinfrastruktur, eine Anwendung für das Privatkundengeschäft oder ein Back-Office-Bankensystem.
- Was passiert, wenn in meinem Echtzeit-Marktfeed viele Multicast-Lücken auftreten - was passiert dann mit Ihren allgemeinen Reaktionszeiten und Ihrer Rentabilität?
- Was passiert, wenn Sie in ein neues geografisches Gebiet expandieren – wie wirkt sich eine zusätzliche Netzwerkverzögerung von 5 ms auf das Nutzererlebnis im Privatkundengeschäft aus?
- Was ist, wenn Ihr Netzwerk anfängt, Pakete zu verwerfen - können Sie sich auf den Prüfpfad verlassen?
Unser Netzwerk-Emulator II wurde entwickelt, um Netzwerk- und IT-Ingenieuren zu ermöglichen, "was wäre wenn" zu erforschen und die Auswirkungen von Netzwerkbeeinträchtigungen auf reale Finanzanwendungen zu sehen.
Testen Sie die Stärke Ihrer Bankensicherheit
Finanzinstitute sind ein wertvolles Ziel für Cyber-Kriminelle. Das Verständnis der Verwundbarkeit und Anfälligkeit der IT-Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil der Risikominderung.
Hinterfragen Sie Ihre Sicherheitslösungen aus jedem Blickwinkel, um Ihr Risiko zu verringern. Verstehen Sie die Benutzererfahrung von der Anwendung bis zum Protokoll, die Netzwerkleistung bis zu den Verbindungen, die Benutzerlast bis zur Skalierbarkeit des Datenverkehrs.
Sicherstellung der Angriffsbereitschaft. Trainieren Sie, wie ein Angreifer zu denken und genau zu wissen, wie Sie reagieren müssen, mit Sicherheitsangriffen und hoher Datenverkehrsbelastung während der Betatests und der Vorproduktion.
Das Bedürfnis nach Geschwindigkeit
Beim Hochfrequenzhandel kommt es auf Nanosekunden an, und so bieten passive Glasfaserabgriffe eine hervorragende Möglichkeit zur Überwachung der Netzwerkleistung. Fiber Taps sind eine zuverlässige und kosteneffiziente Möglichkeit, Paketdaten für Cybersicherheits- und Netzwerkleistungstools bereitzustellen. Unser Angebot an optischen Abhörgeräten wird in über 300 Finanzinstituten auf der ganzen Welt eingesetzt, und wir bieten zwei Reihen von optischen Abhörgeräten an:
Flexible Anzapfungen: Modular, kosteneffektiv mit mehreren Teilungsverhältnissen und Faserstandardunterstützung
Patch-Taps: Geringer Platzbedarf und ideal für Anwendungen mit sehr geringer Latenzzeit
Halten Sie Ihre Filialkunden zufrieden
Filialnetze von Privatkundenbanken sind eine echte Herausforderung für den Netzbetrieb. Anspruchsvolle Kunden, ungleiche Netzwerke und unterschiedliche Technologien, gepaart mit sich schnell entwickelnden SDN-Lösungen, stellen große Probleme dar. Keysight kann in vielerlei Hinsicht helfen:
Hawkeye
Hawkeye QOS Monitoring gibt Ihnen einen Überblick über das Filialnetz
Sparen Sie Kosten durch die Verlagerung in die Cloud, ohne die Sichtbarkeit zu verlieren
Finanzinstitute sind ein wertvolles Ziel für Cyber-Kriminelle. Das Verständnis der Verwundbarkeit und Anfälligkeit der IT-Infrastruktur ist ein wichtiger Bestandteil der Risikominderung.
Hinterfragen Sie Ihre Sicherheitslösungen aus jedem Blickwinkel, um Ihr Risiko zu verringern. Verstehen Sie die Benutzererfahrung von der Anwendung bis zum Protokoll, die Netzwerkleistung bis zu den Verbindungen, die Benutzerlast bis zur Skalierbarkeit des Datenverkehrs.
Sicherstellung der Angriffsbereitschaft. Trainieren Sie, wie ein Angreifer zu denken und genau zu wissen, wie Sie reagieren müssen, mit Sicherheitsangriffen und hoher Datenverkehrsbelastung während der Betatests und der Vorproduktion.
Verwandte Produkte und Lösungen
Ausgewählte Ressourcen
Kataloge – Planen Sie noch heute!
Sichtbarkeit des Netzes
Aufbau einer Visibility Fabric - Netzwerk-Packet-Broker, Taps, Bypass-Switches und mehr.
Netzwerkleistung und -sicherheit
Sie müssen wissen, wie Ihr Netzwerk funktioniert, damit Sie strenge SLAs einhalten können - und es dann sichern.
Kontaktieren Sie uns heute
Keysight verfügt über Vertriebsmitarbeiter mit Kenntnissen der speziellen Anforderungen an die Sichtbarkeit innerhalb der Kapitalmärkte vor Ort in den wichtigsten Handelszentren der Welt, darunter Chicago, New York, London, Paris, Singapur, Hongkong-China, Sydney und Tokio.