Abrufbar unter
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
ULソリューションズとキーサイトの電気自動車(EV)ラボの裏側をご覧いただけるウェブセミナーで、ハイパワー充電、バッテリー、EVによる送電網への燃料供給などの技術をご覧ください。
このウェブセミナーでは、グリッドからEVへの電力供給について議論します。
EV充電:ACおよびDCのEV充電のプロトコルや仕様、安全上の考慮事項、ベストプラクティスについて詳しく説明します。ACおよびDCのEV充電について、プロトコル、仕様、安全性、ベストプラクティスについて詳しく解説します。電気自動車を安全かつ効率的に充電するために必要な知識を学ぶことができます。
ビークル・トゥ・グリッド(V2G):EVからグリッドへの送電を可能にするエコシステムについて学ぶことができます。
EV規格:UL SolutionsのEVラボにおける規格の開発や適合試験をご紹介します。
進化する業界標準との一貫性と相互運用性を確保するために、電気自動車 (EV) および充電インフラストラクチャの設計、テストしているエンジニア
Können wir Ihnen behilflich sein?