Können wir Ihnen behilflich sein?
Keysight Technologies weitet das Programm „Innovate Anywhere“ auf die IT-Community aus
Ermöglicht der IT, Remote-Benutzer zu unterstützen, die Netzwerkverfügbarkeit aufrechtzuerhalten, die Sicherheit zu verbessern und die Leistung sicherzustellen.
SANTA ROSA, Calif., May 1, 2020
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS), ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Dienstleister und Regierungen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen, um die Welt zu vernetzen und zu sichern, hat als Reaktion auf COVID-19 sein Programm „Innovate Anywhere“ verlängert. Es ist bis zum 31. Mai 2020 verfügbar und ermöglicht es IT-Mitarbeitern, die wachsende Zahl von Remote-Benutzern zu unterstützen und gleichzeitig die Netzwerkverfügbarkeit aufrechtzuerhalten, die Sicherheit zu verbessern und die Leistung zu gewährleisten.
„Da sich Unternehmen weltweit an die zunehmende Arbeit im Homeoffice anpassen, haben IT-Teams ihre Unterstützung für diese Nutzer verstärkt, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten“, erklärte Mark Pierpoint, Präsident des Bereichs Netzwerkanwendungen & Sicherheit bei Keysight Technologies. „Virtuelle private Netzwerke (VPNs) sind unerlässlich, um die Sicherheit zwischen Mitarbeitern im Homeoffice und ihrem Unternehmen zu gewährleisten. Keysight unterstützt IT-Abteilungen dabei, die einwandfreie Funktion ihrer VPNs für alle Nutzer sicherzustellen, ohne durch Überdimensionierung unnötige Kosten zu verursachen.“
Kostenlose SSL-VPN-Prüfung
Viele VPNs verwenden das SSL-Protokoll, um einen sicheren privaten Netzzugang über ein öffentliches Netzwerk bereitzustellen. Die kostenlose SSL VPN Availability Assessment von Keysight ist ein Self-Service-Webportal, mit dem IT-Mitarbeiter die Verfügbarkeit des Cisco VPN-Gateways ihres Unternehmens zur Annahme neuer eingehender Verbindungen überprüfen können. Diese unaufdringliche Bewertung umfasst tägliche E-Mail-Berichte und proaktive Benachrichtigungen bei potenziellen Problemen mit der VPN-Gateway-Verfügbarkeit.
Weitere Informationen zur SSL-VPN-Verfügbarkeitsbewertung von Keysight finden Sie unter https://vpncheck.io/ .
SSL-VPN-Gateway-Bewertungsdienst
Eine VPN-Infrastruktur ist für die Geschäftskontinuität unerlässlich, doch die meisten Unternehmen haben ihre Implementierungen für den Status quo – nicht für die neue Normalität – ausgelegt. Jetzt hängt die Geschäftskontinuität davon ab, dass Mitarbeiter remote arbeiten können. Die IT muss daher nicht nur ausreichend VPN-Kapazität für Nutzungsspitzen bereitstellen, sondern auch sicherstellen, dass das Netzwerk kritische Anwendungen auch bei Spitzenlasten reibungslos unterstützt.
Die erfahrenen Testexperten von Keysight nutzen eine elastisch skalierbare Cloud-Infrastruktur, um während eines Wartungsfensters Tausende von VPN-Clients zu simulieren, die sich mit den produktiven VPN-Gateways des Kunden verbinden. Die Bewertung liefert detaillierte Berichte und Metriken, die IT-Abteilungen in die Lage versetzen, Leistungsprobleme zu identifizieren und Split-Tunneling-Richtlinien für eine bessere Benutzererfahrung zu optimieren, indem sie diese kritischen Fragen beantworten:
- Wie viele Benutzer kann mein VPN-Gateway unterstützen?
- Wie lange dauert der Verbindungsaufbau, wenn viele Benutzer gleichzeitig eine Verbindung herstellen?
- Welchen Durchsatz unterstützt das Gateway bei einer großen Anzahl verbundener Benutzer?
- Welche Bandbreite kann meine Infrastruktur pro Tunnel verkraften?
Weitere Informationen zum SSL VPN Gateway Assessment Service von Keysight finden Sie unter https://www.ixiacom.com/VPN-Check .
Kostenlose Live-Netzwerktest-Testversion
Um Kunden zu unterstützen, deren Unified-Communications-, Sprach- und Videoanwendungen mit dem Anstieg der Remote-Verbindungen nicht mehr Schritt halten können, bietet Keysight eine kostenlose 30-tägige Testversion von Hawkeye Network Performance Monitoring an, um Serviceunterbrechungen zu minimieren und ein optimales Benutzererlebnis durch aktive Netzwerküberwachung zu gewährleisten.
Weitere Informationen zur 30-tägigen Hawkeye-Testversion von Keysight finden Sie unter: https://www.ixiacom.com/innovate-anywhere
Kostenlose Testversion einer Einbruchs- und Angriffssimulation
Sicherheitsteams, die eine wachsende Zahl von Remote-Mitarbeitern betreuen, müssen angesichts der zahlreichen Bedrohungen durch angreifbare Heimgeräte und der Gefahr von Malware die Wirksamkeit der Sicherheitsprotokolle über das Firmen-VPN überprüfen. Keysights Threat Simulator , eine Plattform zur Simulation von Sicherheitsvorfällen und Angriffen, misst Sicherheitsrisiken sicher und deckt Schwachstellen auf.
Weitere Informationen zur 7-tägigen Testversion des Threat Simulators von Keysight finden Sie unter: https://threatsimulator.cloud/trial .
Über Keysight Technologies
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) ist ein führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen, Serviceprovider und Regierungen dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen und so die Welt zu vernetzen und zu sichern. Die Lösungen von Keysight optimieren Netzwerke und ermöglichen eine schnellere und kostengünstigere Markteinführung elektronischer Produkte. Das Angebot reicht von der Designsimulation über die Prototypenvalidierung und Fertigungstests bis hin zur Optimierung in Netzwerk- und Cloud-Umgebungen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Kommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobilindustrie, Energie, Halbleiter und allgemeine Elektronik. Keysight erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 4,3 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.keysight.com.
# # #
Weitere Informationen zu Keysight Technologies finden Sie im Newsroom unter https://www.keysight.com/go/news sowie auf Facebook , LinkedIn , Twitter und YouTube .
Keysight-Kontakt:
Geri Lynne LaCombe, Amerika/Europa
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
Fusako Dohi, Asien
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com