Fabricantes de Chipset 5G
Construa chipsets 5G de alto desempenho
O chipset do modem de rádio é um componente principal de dispositivos 5G e de pontos de acesso que conectam a rede de última geração. Nossas soluções de chipset abrangem a pilha de rede, incluindo ferramentas de projeto e simulação, medição de camada física, testes de padrões digitais de alta velocidade, emulação de canais, emulação de rede, emulação de equipamento de usuário (UE) e teste OTA (over-the-air).

Software de design e automação
Nossos produtos de software de automação de projetos eletrônicos (EDA) abrangem o espaço de aplicação, incluindo design analógico de alta velocidade digital, de sinal misto, de RF, de micro-ondas e de ondas milimétricas. Execute simulações elétricas, eletromagnéticas e térmicas de seus circuitos mais complexos em um ecossistema de software que permite a verificação fácil de projetos de teste e medição, bem como seu desempenho. Reduza o risco de rotação do chip e de volta da placa.
Soluções de 5G New Radio
Os padrões iniciais do 5G New Radio estão aprovados e os primeiros chipsets estão lançados, preparando o terreno para testes de grande escala e implementações comerciais. A maneira como você projeta, testa e otimiza produtos 5G será desafiada pelas novas bandas de operação milimétrica, pelas larguras de banda de transmissão maiores e pelas novas tecnologias.
Logo no início, a Keysight fez parcerias com líderes da indústria para entender as complexidades do 5G e desenvolver soluções que cubram todo o fluxo de trabalho, desde a simulação, o desempenho e a verificação do design a testes de conformidade e aceitação até a fabricação.

Fornecedor global de chipsets acelera a comercialização do 5G
Um fabricante líder de chipsets precisava de uma solução over-the-air (OTA) que abrangesse as frequências de sub-6 GHz a ondas milimétricas para validar seu dispositivo 5G NR antes que métodos de padrões ou teste fossem realizados. Eles precisavam de uma solução que emulasse os protocolos de rede e oferecesse um ambiente de teste realista e, ao mesmo tempo, medisse a resposta do chipset em diferentes condições. Com as soluções de emulação de rede 5G da Keysight, o cliente conseguiu gerar protocolos de estação de base para testar e otimizar sinais 5G e RF em pré-silício e no chipset final.
Interfaces digitais de alta velocidade de precisão
A integração de chipsets e componentes de dispositivos móveis depende de uma coleção de especificações digitais de alta velocidade. Antenas, chipsets, periféricos e processadores confiam em diferentes padrões digitais para garantir a transmissão de dados de alta largura de banda sem excesso de consumo de energia ou interferência eletromagnética (EMI).
Toda mudança geracional dos padrões digitais usados em dispositivos móveis é um risco em potencial para o desempenho do seu dispositivo e do prazo de lançamento no mercado. A Keysight participa de comitês de coordenação e conselhos de muitos órgãos de padronização, e nossa experiência em testar padrões de interconexão reduz esse risco e ajuda você a acelerar o lançamento de seus produtos.
Certifique-se de que esteja testando seu projeto em relação aos mais recentes padrões de interconexão digital para minimizar o risco de projeto e maximizar o desempenho do chipset. Veja as soluções da Keysight para os seguintes padrões:

Teste de gerenciamento de recursos de rádio e RF
Os dispositivos móveis 5G combinam bandas familiares de sub-6GHz com novos sistemas de antena MIMO, bem como bandas milimétricas de alta frequência (mmWave) com direção de feixe altamente focada. Com diferentes atribuições de espectro global e a necessidade de dispositivos que operem em casos de uso não autônomos e independentes, a matriz de teste de chipset é enorme. O teste de RF do dispositivo é muito mais rápido se o designer do dispositivo estiver usando o mesmo canal e emulação de tráfego que os projetistas de chipset e arquitetos de portadora.
Realizar testes de verificação de projeto de dispositivos, gerenciamento de recursos de rádio (RRM) e pré-conformidade de RF é mais rápido quando você usa cenários de teste pré-construídos em conformidade com portadoras. Teste detalhadamente o desempenho paramétrico, a camada física e a funcionalidade de protocolo do chipset do seu dispositivo usando a mesma rede emulada e o canal usado pelas portadoras.
A magnitude de vetor de erro (EVM) é um dos diversos índices de méritos fundamentais de medição de ruído, sinais interferentes e distorção não linear. Para qualquer índice de mérito deste tipo, seu banco de teste de P&D em 5G precisa ser muito melhor que o dispositivo que você está medindo. Para qualquer um dos principais índices de mérito do seu projeto, verifique se você está medindo com a mesma profundidade que o fabricante do equipamento de rede da sua operadora de celular.
Teste de protocolo 5G
Cada novo dispositivo que carrega um novo chipset 5G terá uma lista de testes a realizar: criação de recursos, testes funcionais, testes negativos, testes de regressão, testes de KPI, teste de taxa de transferência de dados e teste de desempenho geral do dispositivo.
Certifique-se de que sua solução de teste de protocolo tenha a pilha de protocolos mais completa disponível em uma plataforma de software com casos de teste totalmente desenvolvidos e baseados em portadora. Você precisa de um único sistema que manipule frequências de RF, frequência intermediária (IF) e mmWave na replicação mais realista de um ambiente real.

Os fabricantes de chipset 5G inovam antecipadamente
A Qualcomm Technologies selecionou o conjunto de ferramentas de P&D de protocolo 5G da Keysight para alcançar uma conexão de dados 5G líder da indústria com o chipset de modem 5G Snapdragon™ X50. Usar uma plataforma de emulação 5G eficaz permite que os desenvolvedores analisem as condições complexas do canal de modo mais integral e depurem os comportamentos inesperados mais rapidamente.
"Alcançar este marco importante combina a experiência de ambas as empresas em impulsionar o lançamento comercial do 5G em 2019", acrescentou Serge Willenegger, Vice-Presidente sênior, Gestão de Produtos, Qualcomm Technologies, Inc. "Estamos muito felizes por podermos trabalhar junto com a Keysight para ajudar a acelerar a nossa entrega de experiências aprimoradas de banda larga móvel aos clientes."
Emulando condições reais de canal de rádio
Assim que você demonstrar a estabilidade e as altas taxas de dados em condições de canal limpas e ideais, o próximo desafio incluirá a validação do desempenho do dispositivo móvel ou da estação base em condições reais nas quais o canal seja não ideal, complexo, com perdas e apresente interferências.
Garanta que você tenha acesso às ferramentas mais confiáveis para caracterizar o desempenho de ponta a ponta do sistema de estações base e dispositivos móveis em todas as larguras de banda do sinal 5G NR e dos esquemas de CA, emulando, em seu laboratório, condições reais e complexas, em três dimensões, do canal com perdas e interferência.

-
"Nossa colaboração 5G com a Keysight, iniciada há mais de dois anos, resultou em outra grande conquista. Essas colaborações aceleraram nossa capacidade de potencializar os próximos lançamentos 5G de 2019 e enriquecer a vida dos consumidores."
-
"O desenvolvimento ativo da tecnologia 5G da MediaTek está levando banda larga confiável e rápida para clientes do mundo todo. A demonstração conjunta com a Keysight destaca outro passo fundamental na direção do lançamento do 5G. Os fabricantes de dispositivos que trabalham conosco podem integrar modens multimodo a seus projetos e acelerar a oferta de dispositivos móveis 5G NR no mercado."
Precisa de ajuda ou tem alguma dúvida?