您希望搜索哪方面的内容?
任意波形发生器
将设计推向新高峰
利用精密的任意波形生成能力进行真实测试
是德科技任意波形发生器(AWG)可以生成更高保真度的信号,并可同时提供高分辨率和宽带宽。 这种独特的特性组合,再加上我们灵活的仪器架构,可以帮助您构建广泛的信号场景,打造更优秀的设计,同时让您可以对波形进行更深入的分析。
针对您要求最苛刻的测试场景,M8100 系列可以提供高性能任意波形发生器解决方案,在 4 个通道上同时采样,采样率最高达到 256 GSa/s。
高分辨率和高带宽兼顾,让您获得更真实的测量结果。
任意波形发生器的优势
在对电气/电子器件或系统进行测试时,需要对被测器件(DUT)施加正确的激励,并分析由此产生的响应。 激励有时候来自于现实世界,但大多数情况下,必须由适合的仪器来提供一组信号。 这些信号源可以生成各种激励信号,从而确立和验证被测器件的工作范围。
理想情况下,您最好在开发过程的早期阶段,在尽量真实的条件下测试每个模块。 在某些情况下,您可以通过使用 “最佳” 器件提供恰当信号,以达到同样的目的,不过这些信号虽然容易表征,却往往很难控制。 任意波形发生器可以生成任意信号,更好地满足客户需求。
查找适合自己的产品系列
特色资源
常见问题解答——任意波形发生器(AWG)
任意波形发生器是信号发生器的一种,它能生成真实波形,提供广泛的激励信号。 它们所生成的各类信号常常用于对器件进行通信协议压力测试。
数字开发人员可以使用 AWG 生成测试信号为被测器件(DUT)提供激励,并使用示波器分析器件的工作状态。
测试工程师利用任意波形发生器,只需几步即可验证电路的设计:(1) 激活输出控制;(2) 选择要生成的波形;(3) 将输出端连接到被测器件;(4) 使用示波器验证被测器件的性能。
函数发生器提供了一个预置列表,里面列出了它可以生成的波形或码型。 在函数发生器中,用户可以更改频率、幅度和偏移等波形参数,还可添加简单的失真。 任意波形发生器更为复杂,能够仿真真实世界中的信号。 任意波形发生器利用事先存储的数字数据来生成这些波形,这些数字数据描述了信号不断变化的电压。 通常情况下,任意波形发生器产生的是经过编译的定制波形,而不是预置的常见波形。
需要帮助或遇到问题?