Official Used
Equipment Store

是德科技示波器术语表

什么是信号完整性?

什么是信号完整性?

信号完整性是对电信号质量的一种衡量。它是电子系统和元件设计中的一个关键因素,特别是高速数字设备。不良的信号完整性会导致数据传输的错误,降低性能,甚至是硬件故障。

许多因素会影响信号完整性,包括电磁干扰(EMI)、串扰、阻抗失配和信号衰减。良好的设计实践和适当的测试可以帮助确保系统满足其信号完整性要求。

Buy Oscilloscopes at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

什么是信号完整性测试?

完整性测试可以验证和描述系统中电信号的质量。它是电子设备设计和验证的一个组成部分,特别是那些高速运行的设备。

有许多完整性测试,每个测试都针对信号质量的一个特定方面。标准测试包括眼图、抖动测量和误码率(BER)测试。

测量数字系统中的信号完整性的基础知识

要评估数字系统的信号完整性,需要测量一些基本参数。

  1. 抖动测量。抖动是对数字信号的时间变化的测量。它取决于几个因素,包括噪声、串扰和阻抗失配。
  2. 眼图。眼图是一个数字信号的图形表示。它显示了信号随时间变化的电压水平,可用于评估随机抖动。
  3. 比特错误率(BER)。误码率衡量的是错误接收的比特的百分比。误码率高表明信号完整性差。

这些只是在评估信号完整性时需要测量的几个比较重要的参数。其他因素包括噪声、串扰和阻抗失配。

芯片上信号完整性

这种测试是一个越来越受关注的领域,因为现代集成电路越来越复杂,很难用传统的方法来测试它们。芯片上信号完整性测试可以使用专门的硬件和软件或通过在集成电路内嵌入测试电路来进行。

芯片间信号完整性

这种类型的测试侧重于两个或多个集成电路之间传递的信号的质量。它通常使用连接芯片设备的测试板来进行。这比芯片上测试更好,因为它允许使用更真实的信号路径。

如何确定示波器的信号完整性

在确定示波器的信号完整性时,需要考虑几个因素。其中最重要的因素有以下几点。

因素 解释
带宽 示波器的带宽是评估信号完整性时要考虑的最重要的规格之一。一个带宽宽的示波器比一个带宽窄的示波器能更准确地捕捉高频信号。
采样率 示波器的采样率决定了该示波器测量信号的频率。更高的采样率将使高速信号的测量分辨率更高,但需要更多的处理能力和内存。
上升时间 示波器的上升时间衡量示波器从低电压水平过渡到高电压水平的速度。与上升时间较慢的示波器相比,上升时间快的示波器能够更准确地捕捉信号电平的急剧变化。
信噪比 信噪比(SNR)衡量示波器输入级的质量。较高的信噪比意味着信号中的噪声较少,而示波器将能够准确地再现波形的形状。
抖动 抖动是衡量示波器信号时间的稳定性。一个低抖动的示波器将能够比高抖动的示波器更保真地捕捉重复的信号。

这些只是在评估信号的完整性时需要考虑的几个因素。其他重要因素包括输入阻抗、频率响应和相位噪声。

什么时候你应该担心信号的完整性?

有几种情况下,信号的完整性会成为一个问题:

  • 高速数字系统。超过1Gbps的数据率需要特别注意信号的完整性。
  • 射频系统。信号完整性在射频(RF)系统中特别重要,因为即使是少量的干扰也会造成问题。
  • 模拟系统。尽管在模拟系统中,信号完整性比数字系统中的问题要少,但在某些情况下它仍然是一个因素。

如果你正在设计或使用任何这些系统,最好能意识到潜在的信号完整性问题。

如何提高信号完整性

有几个基本步骤可以改善系统信号的完整性:

  1. 使用高质量的元件。使用高质量的元件可以帮助减少噪音和干扰。
  2. 保持线路短。线路应尽可能短,以减少阻抗不匹配。
  3. 最大限度地减少串扰。通过保持线迹分离和使用屏蔽电缆,可以最大限度地减少串扰。

通过遵循这些简单的准则,你可以帮助确保你的系统具有良好的信号完整性。

同步切换噪声(地线反弹)

同步切换噪声(地线反弹)是当多个数字输出驱动器同时打开或关闭时可能发生的干扰。它是由电源和地平面的电感引起的,可以通过适当的接地技术和在每个输出之间使用电阻来减少。接地技术包括使用星形接地,保持导线短,以及使用电源和接地平面。

FAQ Regarding Signal Integrity

The ADC bits are the number of bits an analog-to-digital converter (ADC) uses to quantize an input signal. The greater the number of bits, the more accurate the conversion is. The ENOB (effective number of bits) measures the accuracy of an ADC. It takes into account factors such as noise and distortion that can reduce the accuracy of the conversion.

Impedance is a measure of the opposition to the flow of an electric current. It is represented by the letter "Z" and is measured in ohms.

Routing is the process of designing the path that traces will take on a circuit board. It is important to consider impedance when routing, as impedance mismatches can cause signal reflections and degrade the integrity of a signal.

Electromagnetic interference (EMI) is a type of interference that can degrade the performance of electronic equipment. It is caused by electromagnetic fields and can be minimized using shielding and proper grounding techniques.

Browse Oscilloscopes at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

是德科技示波器

当你在市场上购买示波器时,你想要一个每次都能为你提供准确和可靠的测量的示波器。这意味着要买一个具有良好信号完整性的示波器。是德科技是市场上一家领先的优质示波器供应商,以其出色的信号完整性而闻名。 请参阅是德科技二手仪器官方网站以找到适合您需要的各种示波器。

你喜欢这篇文章吗?

订阅邮件,获取我们的最新资讯、产品更新和技术文章

订阅

热门二手示波器

是德科技提供各种广泛的、行业领先的二手示波器,从老一代的安捷伦示波器到最新的是德科技示波器。因此,无论你是第一次购买,还是想以旧换新,或者想升级,我们都有适合你的仪器。