Official Used
Equipment Store

技术指南

如何使用频谱分析仪测量回波损耗

目录
更新于: 8月 05, 2025
Callum Reed
Used Equipment Store Marketing Manager
欢迎反馈
获取最新的原厂二手仪器信息

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

订阅
Second-Hand. First-Class.

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

选购理由

简介

作为一名工程师,处理反射是最令人头疼的问题之一。无论是不匹配负载还是故障连接器引起的反射,这些反射都会妨碍系统的正常运行。

反射会干扰信号,还可能在频谱分析仪上给出错误的读数,从而导致错误的结果并浪费时间来解决问题。 几乎每个工程师在其职业生涯的某个阶段都曾遇到过这个问题,而且处理起来确实令人头疼。

本文将清楚地解释一些最常见的回波损耗源,以及如何将其对测量的影响降至最低。我们还将探讨在测量回波损耗时,如何确保频谱分析仪的读数准确,避免因读数错误而导致耗时的故障排除。

什么是回波损耗?

回波损耗是测量由于传输系统中阻抗失配而反射回源的功率大小。回波损耗用分贝 (dB) 表示,公式如下。

回波损耗 (dB) = -20 * log10(|S11|)

其中,|S11| 是反射系数的大小。反射系数测量的是传输系统中某一点的反射波与入射波之比。

高回波损耗表示阻抗匹配良好,很少有输入信号功率反射回信号源。回波损耗低表示阻抗不匹配,导致大量输入信号功率被反射回信号源。

在传输系统中,传输线阻抗必须与负载阻抗匹配,以尽量减少反射。如果不匹配,阻抗就会失配,部分入射波就会反射回信号源。反射系数可以量化这种反射波:

Γ = (ZL – Z0) / (ZL + Z0)

ZL 是负载阻抗,Z0 是传输线的特性阻抗。反射系数 |Γ| 的大小是反射波与入射波的比值,是反射强度的量度。

然后,通过获取反射系数的大小并使用第一个公式将其转换为 dB 来计算回波损耗。

造成典型回波损耗的原因可能有以下几种。

  1. 信号反射。信号通过传输线时,如果遇到传输线特性的变化,如阻抗变化,就会反射回信号源。如果传输线的终端阻抗与其特性阻抗不同,或者出现连续性故障或不连续,就会发生这种情况。
  2. 不连续性。传输线路中的不连续性是指线路特性发生突然变化的任何位置。这可能包括线路中的连接器、接头或弯曲处。不连续性会引起反射,导致低回波损耗。
  3. 阻抗失配。当传输线阻抗与负载阻抗不匹配时,就会出现阻抗失配。这会引起反射,导致低回波损耗。

回波损耗是测量传输系统的一个重要参数,因为它会影响系统的性能。例如,高损耗表明传输线路运行效率高。相反,低损耗则表明传输线未充分发挥其潜能。

回波损耗和驻波比

电压驻波比 (VSWR) 是传输线上驻波图案的最大电压与最小电压之比。驻波模式是传输线上入射波和反射波相互作用的结果。

驻波比可评估传输线和天线的性能。驻波比以比率表示,数值为 1 表示传输线与负载完全匹配。大于 1 表示阻抗不匹配,可能导致反射和低回波损耗。

VSWR 的计算公式如下。

 

VSWR = (1 + |Γ|) / (1 – |Γ|)

回波损耗和驻波比之间的一个主要区别在于计算方法。回波损耗是通过反射系数来计算的,它测量的是传输系统中某一点的反射波与入射波之比。另一方面,VSWR 是通过使用传输线上驻波模式的最大和最小电压水平来计算的。

另一个区别是它们的表达方式。 回波损耗始终以 dB 表示,而 VSWR 是一个比率。 高回波损耗对应于低反射水平。 相反,低损耗对应于高水平的反射。

同样,驻波比接近 1 表示阻抗匹配良好,反射水平低。相反,驻波比高则阻抗匹配差,反射水平高。

尽管存在这些差异,回波损耗和驻波比仍可评估传输系统的性能。两者都能提供有关系统反射水平的有价值信息,并识别和纠正影响系统性能的任何问题。

回波损耗是评估传输系统性能的首选指标,原因有以下几点。

  • 它是一种更直接的反射测量方法。回波损耗使用反射系数来计算,该系数测量的是传输系统中某一点的反射波与入射波之比。这使它成为比驻波比更直接的反射测量方法。
  • 它的单位是 dB。回波损耗总是以 dB 表示,即对数刻度。这样可以更容易地解释和比较不同测量的结果,因为 dB 刻度将较大的差异压缩到较小的范围内。
  • 它对微小的变化更为敏感。由于回波损耗用 dB 表示,因此对反射水平的微小变化更为敏感。这使得回波损耗成为识别和排除传输系统故障的一个更有用的指标。

为什么回波损耗是一项重要的测量指标?

回波损耗会影响传输系统的不同方面,因此是一项需要了解的重要测量指标。

影响 意义
阻抗水平 回波损耗与传输系统的阻抗水平密切相关。 高损耗表明阻抗匹配良好,而低损耗表明阻抗匹配较差。
振幅变化 反射会造成信号的 振幅。 变化,导致信号失真和传输效率降低。通过高回波损耗最大限度地减少反射,可以降低振幅变化的影响,提高传输系统的性能。
天线测量和调谐 回波损耗是天线调谐时的一个重要参数。高回波损耗表明天线和传输线之间的阻抗匹配良好,可以提高天线的性能。
滤波器测量 回波损耗也是测量滤波器性能时需要考虑的重要参数。回波损耗大表明滤波器工作效率高,可以拒绝不需要的信号。相反,低损耗可能表明滤波器工作不正常。

总的来说,回波损耗是测量传输系统的一个重要参数,因为它会影响系统的性能。通过高回波损耗最大限度地减少反射,可以提高系统的性能和可靠性,确保系统充分发挥其潜能。

如何测量回波损耗

您可以使用矢量网络分析仪(VNA)或频谱分析仪(SA)测量回波损耗。

  • VNA 是专门为测量传输系统的电气特性而设计的专用仪器。 它可以测量各种参数,包括回波损耗、阻抗、插入损耗和相移。 您可以在研发、制造和质量控制应用中使用 VNA,因为它具有高精度。
  • SA 是另一种用于测量信号频率和振幅的电子测试仪器。它可以测量信号的频谱内容以及回波损耗和信噪比等参数。频谱分析仪有多种应用,包括频谱监测、干扰和信号分析。

VNA 和 SA 是计算反射测量和回波损耗的有用工具,选择使用哪一种取决于应用的具体需要和要求。

对于研发、制造和质量控制等需要高精度和高准确度的应用,VNA 通常是首选。它们还有助于测量具有多个端口或频率相关特性的复杂传输系统。

使用 SA 更有利于测量回波损耗的原因有以下几点。

  • 便携性。SA 比 VNA 更小巧、更便携,更容易携带到现场进行实地测量。
  • 成本。SA 的价格低于 VNA,对于不需要 VNA 高级功能的用户来说,是一种经济实惠的选择。
  • 易于使用。SA 比 VNA 更易于使用,具有更直观的界面和更少的控制。这对于不需要 VNA 高级功能的用户来说是个不错的选择。

如今的现代频谱分析仪是测量回波损耗的有用工具,对于需要便携、易用测量工具的用户来说是个不错的选择。

您需要的设备

以下是使用频谱分析仪(SA)测量回波损耗所需的设备清单。

  1. 校准套件。校准套件也称为校准标准,是一套用于校准测量系统的已知标准。校准对于确保精确测量至关重要。
  2. 连接器和电缆。您需要各种连接器和电缆将频谱分析仪连接到传输系统,并将校准套件连接到频谱分析仪。
  3. 适配器。根据现有的连接器和电缆,您可能需要一个适配器来将频谱分析仪连接到传输系统。
  4. 电源。您将需要一个电源为频谱分析仪和您使用的任何其他设备供电。
  5. 定向耦合器。若您正使用信号分析仪来测量回波损耗,那么您将需要一个定向耦合器。在此,您需连接信号跟踪发生器以及被测设备。还有一个用于反射输出的第三端口,您需要将其连接到频谱分析仪的输入端口。
  6. 计算机。根据您使用的频谱分析仪,您可能需要一台计算机来运行测量软件并查看和分析测量结果。
  7. 软件。您将需要软件来控制频谱分析仪以及查看和分析测量结果。该软件可以随频谱分析仪一起提供,也可以单独购买。

步骤指南

既然您已经知道回波损耗测量需要哪些设置,下面将逐步指导您如何使用频谱分析仪 (SA) 进行测量。

  1. 校准测量系统。使用校准套件校准测量系统。这对确保测量的准确性和精确性非常重要。
  2. 连接频谱分析仪。使用适当的连接器和电缆将频谱分析仪连接到传输系统。根据现有的连接器和电缆,可能需要使用适配器。
  3. 配置测量设置。使用测量软件配置测量设置,包括频率范围、分辨率带宽和其他必要参数。
  4. 进行测量。使用测量软件启动测量并捕捉回波损耗数据。
  5. 分析测量结果。使用测量软件查看和分析测量结果。查找测量数据中可能显示传输系统问题的任何异常或偏差。
  6. 保存测量数据。保存数据以便日后查看或与未来的测量结果进行比较。
  7. 断开频谱分析仪。测量结束后,断开频谱分析仪与传输系统的连接并将其关闭。

使用频谱分析仪测量回波损耗是一个相对简单的过程。只要有正确的设备并遵循以下步骤,就能确保测量准确,并最大限度地利用频谱分析仪。

了解测量结果

使用频谱分析仪测量回波损耗时,测量结果会以图表的形式显示,显示不同频率下的回波损耗。图表的 x 轴代表信号的频率。y 轴表示回波损耗。

回波损耗测量值高,说明传输系统的阻抗匹配良好,反射水平相对较低。这种情况是理想的,因为它可以提高传输系统的性能和可靠性。

另一方面,低回波损耗测量结果表明传输系统的阻抗匹配不良,反射水平相对较高。这会导致信号失真、传输效率降低以及其他影响传输系统性能的问题。

通过分析测量结果,可以识别影响传输系统回波损耗的任何问题,并根据需要采取纠正措施。

购买 Keysight 频谱分析仪可节省高达 90% 的费用

回波损耗是设计和维护传输系统时需要考虑的一个重要参数,因为它会影响系统的性能和可靠性。使用 Keysight 的频谱分析仪测量传输系统的回波损耗,可以确保每次都能获得准确、精确的测量结果!

因此,如果您的传输系统遇到回波损耗问题,请不要等待,立即购买一台原厂翻新 Keysight 频谱分析仪!凭借我们无与伦比的价格和可靠性,您可以节省高达零售价 90% 的费用。

不要错过--现在就购买频谱分析仪,确保您的传输系统充分发挥潜力,提供最佳性能。

来自 Keysight 的结束语

在评估传输系统的性能和可靠性时,回波损耗测量非常重要。使用适当的测试设备,您可以快速、准确地测量系统的回波损耗,并找出影响其性能的任何问题。

使用高质量的 Keysight 频谱分析仪进行回波损耗测量,可以提前发现任何潜在问题。这样做可确保您的传输系统充分发挥其潜能并提供最佳性能。查看我们的二手设备,购买 Keysight 频谱分析仪,立即进行回波损耗测量!

为什么要购买 Keysight 原厂翻新二手仪器?

我们是一家可以为您的原厂翻新频谱分析仪提供校准服务的公司。这意味着您可以使用可靠、准确的最高标准设备直接开展工作。

我们为选定的频谱分析仪提供两周的快速交付时间*,比其他经销商快 6-19 周。

我们提供可升级的保修服务,让您放心购买由值得信赖的制造商提供支持的优质产品。立即致电 400-810-0189,咨询技术支持。

请查看 Keysight 原厂二手仪器,了解最广泛的折扣、高质量、翻新频谱分析仪选择。

(* 两周运送时间优惠仅适用于部分地区客户。取决于商品供应情况和地点。)

无论您何时准备就绪,我们都可以通过以下 5 种方式为您提供帮助

2

致电获取技术支持:400-810-0189
周一到周五 8:30am-5:30pm

3

联系我们的销售支持团队

4

创建账户以获取价格提醒并进入专属候补名单

5

与您的客户经理讨论您的具体需求

Callum Reed
Used Equipment Store Marketing Manager
欢迎反馈
获取最新的原厂二手仪器信息

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

订阅