Buying Guides
信号发生器指南:它是什么以及如何正确使用
什么是信号发生器?
信号发生器是一种产生重复或非重复波形的电子设备,用于测试和评估电子测试设备。 它模拟现实世界的信号和条件,使您能够测试电子系统的性能和行为。
信号发生器的形状和尺寸多种多样,从具有基本波形的手持设备到能够在宽频率范围内产生复杂信号的精密台式设备。
信号发生器对于测试电路、验证设计、排除设备故障、鉴定元件等工作至关重要。
波形通过调制器,调制器将波形整形为所需的信号类型,例如方波或三角波。 它添加任何调制,例如幅度、频率或相位调制。 然后,它将输出信号放大到所需的电平,并将其发送到 DUT(被测设备)。
信号发生器可以生成各种波形,包括正弦波、方波、三角波、锯齿波和任意波。 正弦波信号通常用于测试和评估音频系统,而方波和三角波信号则测试数字电路。 锯齿波和任意信号可以测试各种电子系统,因为它们可以模拟真实世界的信号和条件。
函数发生器
函数发生器是一种多功能信号发生器,可产生正弦波、方波、三角波和锯齿波等标准波形。它允许您调整各种参数,包括振幅、频率和占空比,以满足特定的测试要求。
函数发生器有以下几个优点:
- 操作简单
- 频率范围广
- 可灵活处理多种波形类型
这些特点使其适用于各种应用,包括测试滤波器、放大器和振荡器,以及鉴定电路的频率响应。
函数发生器也有一些局限性。它们可能无法提供最高精度,也无法生成用户定义的复杂波形。此外,它们可能不支持高级调制方案,从而限制了在某些应用中的实用性。
如果您想节省成本同时获得可靠的测试结果,购买二手函数发生器是一个经济实惠的选择。来自像Keysight这样的知名制造商的优质原厂二手仪器可以以新机价格的一小部分提供出色的性能和质量,使其成为对预算敏感的工程师的有吸引力的选择!
任意波形发生器
任意波形发生器 (AWG) 是先进的信号发生器,可让您以高精度和准确度创建和输出复杂的、用户定义的波形。
与传统函数发生器相比,这些器件提供了更大的灵活性,能够生成任意波形,包括具有复杂形状、变化幅度和不规则时序的波形。
使用任意波形发生器(AWG)的优势包括:
- 能够为特定应用生成自定义波形
- 更高的精度和准确度
- 支持高级调制方案
AWG 的典型用途包括模拟现实世界的电子信号,例如通信系统、传感器和控制系统中的信号。 它们在需要生成非标准或数学定义波形的应用中也很有价值。
然而,AWG 也有局限性,例如成本通常比函数发生器更高,并且频率范围可能更窄。 此外,由于其高级功能和软件要求,它们可能有更大的学习成本。
许多制造商生产的高端 AWG 可能价格昂贵,发货等待时间较长。然而,Keysight 的原厂二手和翻新仪器提供了更经济实惠的选择,而且发货速度快,在此过程中不会牺牲质量或性能。
脉冲发生器
脉冲发生器是一种专用信号发生器,设计用于产生精确定时的重复脉冲,其参数(如脉冲宽度、重复率和振幅)可调。在需要生成数字信号、触发信号或精确定时事件的应用中,这些设备是必不可少的。
使用脉冲发生器的优点包括:能产生干净、边缘清晰、定时精度高的脉冲,并能灵活调整关键脉冲参数以满足特定要求。脉冲发生器通常用于测试和鉴定数字电路、时钟和定时系统,以及计数器、移位寄存器和触发器等组件。
脉冲发生器也有局限性,包括与其他信号发生器类型相比频率范围有限,无法产生模拟或复杂波形。就调制能力而言,脉冲发生器的功能也可能较少。
由于脉冲发生器的应用更为专业,因此购买时可能会比较昂贵。是德科技原厂二手和翻新脉冲发生器为那些希望节省成本的人提供了极好的解决方案。
二手型号通常比全新型号便宜得多。 一些二手脉冲发生器可提供高达 60% 的折扣,这对于资金有限的人来说是一个显著的优势。
射频信号发生器
射频(RF)信号发生器可产生射频频谱中的高频信号,通常从几千赫兹到几千兆赫兹不等。这些信号发生器对于无线通信系统、射频元件测试和电磁兼容性(EMC)测试中的各种应用至关重要。
使用射频信号发生器的优势包括:
- 能够产生高频信号
- 多种调制选项
- 支持多种无线通信标准
射频信号发生器通常用于测试和鉴定滤波器、放大器和天线等射频元件,以及模拟接收器测试和系统校准所需的无线信号。
射频信号发生器也有一些局限性,包括频率范围可能比其他类型的信号发生器窄,某些型号需要外部调制源,以及输出功率能力的差异。由于功能特殊,它们也可能比其他类型的信号发生器更昂贵。
通过 Keysight 购买原厂二手射频信号发生器可以帮助您节省成本,而且由于它们附带保修,您可以放心购买优质产品。
矢量信号发生器
矢量信号发生器 (VSG) 是一种先进的信号发生器,能够产生现代无线通信标准(如 5G、4G LTE 和 Wi-Fi)中使用的复杂调制信号。
这些设备生成的信号可以近似模拟真实世界的通信系统条件,因此对于设计、测试和验证现代无线设备和系统至关重要。
使用VSG的优势包括:
- 能够生成高精度和复杂的数字调制信号
- 支持多种无线通信标准
- 灵活适应新兴技术
矢量信号发生器可用于测试和验证智能手机、基站和物联网设备等无线设备,以及评估通信系统在各种条件下的性能。它们还用于开发自适应射频(RF)系统和认知无线电应用。
VSG 也有一些局限性,包括成本可能比其他类型的信号发生器高,带宽较宽,适用于更高的频率。
浏览超值折扣的信号发生器
最多可以选择3台仪器进行对比
Features of Signal Generators
信号发生器是多功能工具,具有各种基本功能,工程师可以使用它们产生不同的信号。了解这些功能可以帮助您充分利用信号发生器,确保获得准确的应用结果。在此,我们将讨论主要功能,包括频率范围、波形类型、振幅和调制。
- 信号发生器的频率范围决定了它能产生的从最低到最高的频率跨度。不同的应用需要特定的频率范围,因此选择一款能满足项目所需频率的信号发生器至关重要。频率范围还会影响信号发生器与滤波器、振荡器和天线等各种组件的配合能力。
- 波形类型是指设备产生信号的形状。常见的波形类型包括正弦波、方波、三角波以及自定义或任意波形。不同的波形适用于不同的应用,波形的选择会影响所测试电路和系统的性能。
- 振幅是信号强度或电压水平的度量。可调振幅允许工程师模拟各种信号条件,并测试不同电压电平下的设备和系统性能。精确的振幅控制对于获得精确的测试结果和确保电子元件的正常运行至关重要。
- 调制是指改变信号的特性,如频率、振幅或相位,以编码传输信息。信号发生器通常具有调制功能,可生成用于通信系统、雷达应用和其他高级测试场景的调制信号。调制的类型和质量会对被测设备和系统的性能产生重大影响。
通过了解并正确使用这些关键功能,您可以生成准确反映所需模拟条件的信号,确保在测试和开发过程中获得可靠、精确的结果。
设置信号发生器
设置信号发生器对于在测试和开发过程中获得准确可靠的测量结果至关重要。配置良好的信号发生器可确保生成的信号符合所需的参数和规格,使您能够有效地模拟项目所需的条件。
本节将介绍设置信号发生器的基本步骤和注意事项,帮助您在测试和开发活动中取得最佳结果。
选择正确的信号发生器
选择合适的信号发生器对于获得准确可靠的测试结果非常重要。此外,信号发生器也是一笔不小的投资,因此必须慎重选择。要做出最佳决定,请在考虑具体项目要求的同时考虑以下因素。
- 所需的频率范围。确定项目所需的频率范围。确保您选择的信号发生器能够覆盖从最低到最高的全部频率范围。
- 波形类型。确定项目所需的波形类型,如正弦波、方波、三角波或自定义波形。确保信号发生器支持生成这些波形。
- 输出功率。考虑测试所需的输出功率要求。信号发生器应能提供所需的输出电平,且不会失真或产生过多噪音。
- 调制能力。如果项目涉及调制信号,应确保信号发生器提供所需的调制类型,如幅度、频率或相位调制。
根据项目要求确定功能的优先级,确定测试需求中最关键的方面,并重点关注直接影响这些方面的信号发生器规格。这一技巧将帮助您平衡设备的成本和性能。
在比较不同型号和品牌的信号发生器时,要考虑成本、性能和可靠性。在不超出预算的情况下,根据满足项目要求的能力来评估每个选项。阅读评论、咨询同行或听取专家建议,以深入了解各种型号的性能和可靠性。
必备配件
您需要选择合适的配件,以最大限度地发挥信号发生器的性能和作用。以下是信号发生器的必备附件清单。
- 高质量的电缆和连接器对于保持信号完整性和最大限度地减少信号丢失或失真至关重要。选择阻抗和屏蔽性能适当的电缆,以符合信号发生器的规格。此外,还要确保连接器具有兼容性并能提供安全的连接。
- 衰减器对于在不改变频率或波形等其他特性的情况下减小信号幅度至关重要。它们有助于保护敏感的被测设备免受过高信号电平的影响,防止失真或损坏。
- 示波器是观察和分析信号发生器产生的信号不可或缺的工具。通过它,您可以验证波形形状、频率、振幅和其他参数,确保生成的信号符合项目要求。
- 频率计是高精度测量生成信号频率的有用附件。它有助于验证信号发生器是否在规定的公差范围内运行,并为您的测量提供更多信心。
- 稳定可靠的电源是保持信号发生器性能稳定的关键。确保您的电源能够提供设备所需的电压和电流水平,而不会引入不必要的噪声或波动。
这些附件中的每一个对于信号发生器设置的整体功能和有效性都至关重要。 投资正确的配件可确保准确、可靠且高效的测试和测量过程!
安全须知
使用信号发生器等电子设备时,最好遵循一般安全预防措施来保护设备和您自己。 以下是一些需要牢记的关键安全措施。
- 穿戴个人防护装备 (PPE)。 佩戴适当的个人防护装备(例如安全眼镜、手套和不露趾鞋)可以帮助您在使用电子设备时免受潜在伤害。
- 避免带电电路。 在进行任何调整或修改之前,请务必确保设备已关闭并断开电源。 此步骤可降低触电风险和对设备的潜在损坏。
- 保持工作空间干净。 整洁的工作空间可以最大限度地减少发生事故的可能性,例如被电缆绊倒或撞翻设备。 保持工作区域清洁有序,以营造安全的工作环境。
- 正确接地。 确保信号发生器和其他设备正确接地,可以防止电气损坏并保护您免受电气危险。 接地有助于消散多余的电能,降低电击风险并确保测量的稳定性。
通过严格遵循这些安全预防措施,您将创造一个更安全的工作环境,同时最大限度地降低信号发生器和其他设备损坏的风险。 使用电子设备时始终优先考虑安全,以确保结果准确可靠,而不会让自己面临风险。
使用信号发生器
有效使用信号发生器是确保获得准确测试结果的主要方法。 彻底了解设备的功能、特性和限制对于最大限度地发挥其在项目中的潜力至关重要。
通过学习如何操作信号发生器并配置其各种设置,您将确保其按预期工作并产生准确的结果。
基本操作
操作信号发生器涉及几个基本步骤,我们将在下面概述。 按照这些简单的说明,您可以轻松设置信号发生器并为您的特定应用生成所需的信号。
- 打开和关闭电源。 要给信号发生器通电,请将其连接到电源并按下前面板上的电源按钮。 完成测试后,再次按电源按钮关闭设备。
- 调整频率和幅度设置。 找到前面板上的频率控制旋钮或键盘来设置输出频率。 转动旋钮或使用键盘输入所需的频率值。 同样,您可以通过旋转幅度控制旋钮或使用键盘输入所需的幅度值来调整输出信号的幅度。
- 选择波形类型。 信号发生器提供各种波形类型。 按前面板上的相应按钮选择所需的波形或使用设备的用户界面导航至波形选择菜单。
熟悉这些基本步骤将帮助您充分利用信号发生器的功能并确保准确可靠的项目结果。
高级功能
信号发生器还具有更先进的功能,可以在测试和测量应用中实现更高的精度。 以下是一些关键高级功能以及如何访问和使用它们的简要概述。
- 许多信号发生器支持各种调制类型,例如幅度调制 (AM)、频率调制 (FM) 和相位调制 (PM)。 要访问这些功能,请找到前面板或设备界面上的调制菜单,然后选择所需的调制类型。 根据您的要求调整调制深度、速率或频偏。
- 任意波形发生器 (AWG) 可以为更复杂的测试场景创建用户定义的波形。 要生成任意波形,请使用设备的专用软件设计自定义波形或导入预先存在的波形文件。 将波形上传到 AWG,并根据需要配置输出设置。
- 频率扫描有助于表征频率相关组件或系统,例如滤波器和放大器。 要执行频率扫描,请访问设备界面或前面板上的扫描菜单,然后设置起始频率和终止频率、扫描时间和类型(线性或对数)。 启动扫描,并使用示波器或频谱分析仪监视被测组件或系统的响应。
实际应用
到目前为止我们所说的一切都不仅仅是理论。 信号发生器在现实工程应用中发挥着重要作用,使工程师能够执行各种任务,例如排除电路故障、模拟传感器信号以及测试滤波器和放大器。 以下是如何在这些场景中使用信号发生器的一些示例。
- 排除电路故障。 您可以使用信号发生器将已知信号注入电路,使它们能够识别有故障的组件或连接。 通过使用基本和高级功能(例如扫频和调制),您可以有效地分析和诊断电路内的问题。
- 模拟传感器信号。 信号发生器可以复制各种传感器(例如温度、压力或加速度传感器)的输出,以验证和测试基于传感器的系统的性能。 通过使用任意波形发生器生成复杂的、用户定义的波形,您可以准确地模拟各种传感器输出。
- 测试滤波器和放大器。 信号发生器非常适合表征滤波器和放大器在一定频率范围内的性能。 您可以使用频率扫描和各种波形类型来评估这些组件的频率响应、增益和线性度。
优化信号发生器性能
为了降低相位噪声并提高输出精度,请遵循这些实用技巧来提高信号发生器的性能。
- 始终选择优质屏蔽电缆,以确保最小的信号损失并减少干扰机会。 请记住根据需要检查和更换它们。
- 良好的接地设置可以最大限度地降低电噪声的风险并增强测量的稳定性。 根据制造商的指南检查连接是否牢固并将设备接地。
- 为了最大限度地减少环境干扰,请使信号发生器远离电磁干扰源,例如电源、变压器和其他电子设备。 此外,保持稳定的温度以防止测量中出现热漂移。
信号发生器维护
如果您希望信号发生器继续正常运行,则必须对其进行维护,无论是新设备还是旧设备。 以下是使您的设备保持良好状态的一些关键步骤。
- 定期清洁信号发生器及其配件,防止灰尘和碎屑堆积。 检查电缆、连接器和其他组件是否有磨损或损坏迹象,出现磨损迹象时进行更换。
- 定期校准可确保测量的准确性和一致性。 请遵循制造商有关校准间隔的指南,并仅使用合格的校准服务以保证可靠的结果。
- 对于更复杂的问题或有疑问时,请咨询专业维修服务来诊断和解决任何问题。 经验丰富的技术人员拥有解决各种问题所需的工具和知识。
请记住,定期维护对新信号发生器和二手信号发生器都至关重要,可确保它们在整个使用寿命期间发挥最佳性能。实现这一目标的方法之一是 Keysight Care,这是一项全面的支持计划,旨在帮助您从 Keysight 设备中获得最佳性能。
浏览超值折扣的信号发生器
最多可以选择3台仪器进行对比
信号发生器准确度和精密度在测试和测量中的重要性
准确性和精密度在测试和测量应用中至关重要,因为它们在确保结果的有效性和可靠性方面发挥着关键作用。 使用准确度或精确度较低的信号发生器可能会导致错误的结论、糟糕的设计决策,甚至产品故障。
这就是为什么投资能够提供准确信号的高质量信号发生器至关重要。
在评估信号发生器的准确度和精度时,请考虑以下因素。
- 生成频率随时间的稳定性至关重要,因为它决定了测量的一致性。 寻找具有低漂移和出色的短期稳定性的信号发生器。
- 准确的幅度设置对于一致的输出电平至关重要。 检查信号发生器的幅度精度规格,该精度应在您的应用可接受的范围内。
- 低相位噪声对于涉及高质量信号的应用(例如通信系统和雷达)至关重要。 检查信号发生器的相位噪声性能以确保其满足您的要求。
是德科技信号发生器在设计时就考虑到了这些因素,提供卓越的准确度和精密度,帮助您获得最佳的测试结果。 他们的先进技术,如高性能振荡器、数字调制技术和低噪声放大器,使他们能够产生高度准确和精确的信号。
投资是德科技提供的高质量信号发生器将确保您的测试和测量应用尽可能准确!
Frequently Asked Questions
Yes, purchasing used signal generators can save you money without sacrificing quality. As long as the equipment is maintained correctly, used signal generators can provide reliable and accurate results.
When buying a used signal generator, consider its overall condition, calibration status, and maintenance history. Also, ensure it has the required frequency range, waveform types, and modulation capabilities for your needs.
To ensure the quality of a used signal generator, purchase from a reputable seller, verify its performance and accuracy and check if it has been calibrated recently. Regular maintenance and proper care are essential to maintain the quality of the equipment.
Yes, signal generators can test speakers by generating audio signals. You can analyze the speakers' responses to various frequencies and determine their performance characteristics.
A signal generator produces electrical signals with various waveform types, frequencies, and amplitudes. An oscilloscope is an instrument used to visualize and analyze electrical signals, allowing you to measure and observe their characteristics.
Oscilloscopes measure, signal generators stimulate:
- Scopes analyze incoming waveforms
- Signal generators output precise signals for DUTs
- Used together for validation, debugging, and compliance testing
Both are essential in a complete test environment.
Choose cables with low attenuation, proper impedance matching, and quality connectors compatible with your signal generator and the device under test. High-quality cables are essential for minimizing signal loss and preserving signal integrity.
Yes, with an arbitrary waveform generator (AWG), you can create custom waveforms by defining each sample point's shape, amplitude, and duration. This feature is helpful in simulating complex signals in various applications.
A function generator produces standard waveforms, such as sine, square, and triangle waves, with adjustable frequency, amplitude, and other parameters. An arbitrary waveform generator (AWG) can create custom, user-defined waveforms with high precision and accuracy, allowing for more complex signal generation.
来自 Keysight 的结束语
信号发生器在各行各业的电子测试中发挥着至关重要的作用。从正弦和方波信号到射频和矢量信号,正确的信号发生器可以极大地影响工程师项目的成功。
Keysight 可靠的信号发生器具有各种特性和功能,是市场上最好的信号发生器之一。无论您是需要用于简单任务的基本设备,还是需要用于复杂应用的高级型号,我们的专家团队都能帮助您找到完美的信号发生器。
请参阅是德科技原厂二手仪器商城,找到最广泛的折扣、高质量信号发生器选择,以满足您的需求。
无论您何时准备就绪,我们都可以通过以下 5 种方式为您提供帮助
浏览我们的原厂二手信号发生器优惠
致电获取技术支持:400-810-0189周一到周五 8:30am-5:30pm
联系我们的销售支持团队
创建账户以获取价格提醒并进入专属候补名单
与您的客户经理讨论您的具体需求