Official Used
Equipment Store

是德科技示波器术语表

什么是数字万用表?

什么是数字万用表?

数字万用表,也被称为DMM,是一种测试和测量各种电气值的电子设备。这些值可以包括电压、电流和电阻。数字万用表是任何电工或电子技术员的基本工具,因为它们可以快速和准确地测量各种电气参数。

数字万用表通常有一个大的LCD屏幕,以数字读数的方式显示测量的值。一些数字万用表也有一个内置的模拟仪表,可以将测量结果可视化。大多数数字万用表会有各种不同的功能和特性,例如能够测量交流或直流电量的能力,以及测试连续性和电阻的能力。

对于任何测试电气系统或电子产品的人来说,DMM是非常有价值的工具。它们相对容易使用,并能快速、准确地测量各种电气值。有了数字万用表,你可以迅速排除电气问题,并确保你的电路正常运行。

Buy Multimeter at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

数字万用表的类型有哪些?

数字万用表有多种的类型,每一种都是为特定任务和测量而设计的。最常见的数字万用表类型是手持式数字万用表,它体积小,便于携带,是在现场进行测量的理想选择。台式DMM更大、更贵,但提供更多的功能和更高的精度。

万用表也可按其输入类型进行分类。大多数万用表都有交流/直流电压输入,但有些万用表可能只有一个或另一个。 交流万用表设计用于测量交流电的读数,而直流万用表设计用于读取直流电的读数。还有一些特殊类型的万用表,如真有效值万用表,它被设计用于测量具有正弦或非正弦波形的交流值。

数字万用表还可按其可测量的数值范围进行分类。有些数字万用表只能测量很小的范围,而另一些数字万用表的范围要宽得多。数字万用表的范围通常以伏特、安培或欧姆表示。例如,量程为0-1000V的DMM可以测量0至1000伏的电压。

典型的DMM控制和连接

DMM通常有各种控件,允许用户选择所需的测量模式和范围。它们也有各种接头,使它们能够与不同的设备和电路一起使用。

数字万用表上最常见的控件类型是:

  1. 模式选择器。这个开关可以选择所需的测量模式,如交流电压、直流电压或电阻。模式选择开关通常位于万用表的前面。
  2. 量程选择器。用于选择特定模式的所需测量范围。量程选择开关也位于万用表的前面。
  3. 端口。用来插入测试中使用的导线或其他探针。端口通常位于万用表的底部。

数字万用表也有各种不同的输入类型,使其可以用于各种不同的设备和电路。最常见的输入类型是交流电压和直流电压,但一些万用表也有特定的输入,用于测量具有非正弦波形的交流电。

它们也有各种显示类型,可以以数字或模拟形式显示测量的数值。一些万用表也有一个内置的模拟表,可以用来显示测量结果。

模拟万用表和数字万用表的区别是什么?

模拟式数字式
使用针状指针显示测量值。有时可能难以阅读使用数字显示器来显示测量结果,使其更容易阅读
通常购买成本较低有更广泛的功能,意味着它们可能更昂贵
经常需要校准自动校准
只能用于测量电流、电压和电阻可用于测量电流、电压、电阻、电容、电感、阻抗、二极管测试、晶体管测试和电容器测试
使用简单,功能也很基本可将测量结果存储在存储器中,一次测量多个读数,并打印出测量结果。

 

为什么模拟和数字万用表的极性不同?

模拟和数字万用表的极性是不同的,因为它们测量电压的方式不同。模拟万用表通过向电路施加小电流并测量电阻器上的压降来测量电压。这个压降是由流经电阻的电流引起的。另一方面,数字万用表通过对输入终端的电压进行采样并将其转换为数字值来测量电压。数字转换的方向决定了数字万用表的极性。

使用数字万用表的好处是什么?

与模拟万用表相比,数字万用表有几个优点。其中最重要的一些优点是:

  • 它们有比模拟万用表更准确的读数。这是因为数字万用表使用数字技术进行测量,不需要进行模拟-数字转换。这导致了更精确的测量,特别是在测量交流值时。
  • 数字万用表的另一个优点是,它们比模拟万用表更容易使用。使用数字万用表,你只需选择你要测量的功能,然后将导线连接到相应的端子上。没有必要担心是否设置了正确的范围或拨入正确的测量值。只需选择功能并让万用表完成剩下的工作。
  • 根据不同的型号,数字万用表还提供了其他一些好处,例如能够将测量结果存储在存储器中,一次进行多个读数,并打印出测量结果。在进行复杂的测量或在一段时间内进行测量时,这些功能会非常有用。

我应该在数字万用表中寻找什么?

在选择数字万用表时,你应该考虑以下因素:

  1. 精度: 数字万用表的精度是指万用表能够测量某一数量的程度。精度通常以满刻度(F.S.)的百分比表示。例如,如果一个数字万用表的精度为0.5%F.S.,那么它可以测量全量程的0.5%以内的数量。
  2. 分辨率: 数字万用表的分辨率是指万用表所能测量的最小的量的变化。分辨率通常用数字来表示,数字越大,分辨率就越高。例如,如果一个数字万用表的分辨率为4.5位,那么它可以测量到30000分之一(或0.0033%)以内的数量变化。
  3. 量程: 数字万用表的量程是指万用表对某一特定功能(如电压、电流或电阻)可测量的数值范围。量程通常以单位表示,如伏特、安培或欧姆。例如,如果数字万用表的电压量程为0至50V,那么它可以测量从0V到50V的电压值。该范围并不代表满量程的百分比,而是代表测量的具体极限。
  4. 采样率: 用表的采样率是指万用表在一定时间内对信号进行采样的次数。采样率通常表示为每秒的采样数(S/s)。例如,如果数字万用表的采样率为1 S/s,则它每秒钟进行一次测量。

数字万用表的精度

在处理电气量时,精度和准确度是至关重要的。数字万用表具有很高的精度,使其成为许多应用的首选。

它们的总体精度可达:

  • 0,10%
  • 0,20%
  • 0,05%.

0.5%和0.2%的精度水平适用于大多数通用的应用。0.1%的精度水平通常只适用于工业或科学应用。

如何使用数字万用表

数字万用表的使用相对简单,可以成为快速排除电气问题的一个重要途径。在使用数字万用表时,请遵循以下步骤:

  1. 为你想测量的数值选择正确的测量模式
  2. 选择适用的范围
  3. 将万用表的引线连接到正确的端口上
  4. 测试电路
  5. 然后,万用表将进行测量并在屏幕上显示结果。

现在我们已经了解了数字万用表和模拟万用表的区别以及使用万用表的好处,让我们来看看一些其他用途和功能。

测试电源插座

你可以做一些测试来检查一个电源插座是否完好。首先,将万用表设置为交流电压。然后,将万用表插入插座并进行读数。读数应该在你家电压的正常范围内。如果读数超出了正常范围,插座可能有问题。

如果你要测试短路,首先,将万用表设置为电阻档。然后,将探针接触到插座的终端。 读数应该是无穷大。如果读数不是无穷大,插座可能有问题。

如果您想测试接地故障,将万用表设置为电阻档。然后,将一个探针接触插座的接地端,另一个探针接触插座的热端。 读数应该为零。如果读数不为零,插座可能有问题。

Browse Multimeters at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

是德科技万用表

正如我们所看到的,数字万用表是排除电路故障和验证电气和电子电路运行的重要工具。如果你需要测试或测量电压、电流或电阻等数值,数字万用表是适合的工具。

要了解更多关于是德科技二手万用表的特性,并查看我们以折扣价出售的各种仪器,请访问是德科技二手仪器官方网站。

Frequently Asked Questions

A pass/fail signal output is a type of digital output that indicates whether a measurement is within the acceptable range or not. The output is typically a simple LED that is either ON or OFF. If the measurement is within the acceptable range, the LED will be ON. If the measurement is outside of the acceptable range, the LED will be OFF.

Temperature measurement is a type of measurement that is used to determine the temperature of an object. Temperature measurements are typically made with a thermocouple or a resistive temperature device (RTD). Thermocouples and RTDs are special sensors that change resistance with temperature. The resistance of the sensor is measured and converted to a temperature reading.

The RX1 setting on a DMM is the range setting for measuring resistance. The RX1 setting can be used for very low resistance measurements, such as those of less than 1 ohm. When the RX1 setting is selected, the digital multimeter measures the voltage across the terminals and divides it by the value of the measured resistance to calculate the current.

订阅邮件,获取我们的最新资讯、产品更新和技术文章

订阅

热门二手示波器

是德科技提供各种广泛的、行业领先的二手示波器,从老一代的安捷伦示波器到最新的是德科技示波器。因此,无论你是第一次购买,还是想以旧换新,或者想升级,我们都有适合你的仪器。