Official Used
Equipment Store

是德科技示波器术语表

什么是经济型示波器?

高端示波器和经济型示波器有什么不同?

在这篇文章中,我们将看看高端示波器和经济型示波器之间的主要区别。我们还将讨论在入门级示波器中需要寻找的最重要的规格和参数。让我们简单看看经济型示波器和高端示波器的带宽、采样率和通道之间的一些区别。

经济型示波器 高端示波器
带宽在20MHz和60MHz之间 带宽高达1.5GHz
采样率在1GS/s和2.5GS/s之间 采样率高达4GSa/s
2个数字通道 4个模拟通道和16个数字通道

如表所示,经济型示波器和高端示波器在参数上有很大的差异。因此,在购买前仔细考虑自己的需求是很重要的。

Buy Oscilloscopes at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

示波器的主要特点

示波器有许多不同的类型,但它们都有一个共同点:它们能让你看到一个随时间变化的信号。这使得它们在分析和排除电路故障方面非常有用。

示波器通常有两个主要部分:

  1. 显示器。LED或LCD屏幕负责显示信号。
  2. 控制器。它允许你控制示波器的各种设置。

大多数示波器有两个通道,这意味着它们可以同时显示两个不同的信号。一些更高端的型号有八个或更多的通道。

示波器的主要规格是带宽、采样率和通道的数量。我们将在文章的后面详细介绍这三种规格。在选择示波器时,重要的是要考虑你的需求。确保示波器有足够的带宽和采样率来满足你的目的。而且如果你需要同时测量多个信号,你将需要一个有足够通道的示波器。

最佳入门级示波器

如果你刚开始接触电子学,你将需要一个具有基本功能的示波器。市场上一些优秀的入门级示波器,比如是德科技MSOX3012A混合信号示波器, 它有16个数字通道和2个模拟通道,100MHz的带宽和4GSa/s的最大采样率,对于那些预算有限的人来说,它是一个很好的选择。

或者你正在寻找一些更物超所值的产品。这种情况下,是德科技InfiniiVision MSOX2024A提供了70 MHz至200 MHz范围内的灵活带宽,8个输入通道,以及1 Mpt/通道的存储深度。它还具有高速更新率,每秒可达20万个波形。

这两种型号的示波器都非常实惠,并且能提供超出其价格的出色性能。

如何选择示波器

选择示波器可能很困难,特别是如果你是电子学的新手。市场上有许多不同的类型和型号,有各种各样的参数,要知道哪一个是适合你的,可能很难。

下面是选择示波器时需要考虑的一些事情:

  • 你的预算是多少?
  • 你的需求是什么?
  • 你的经验水平如何?

在你回答了这些问题之后,还有几件事你需要确定:

  1. 决定你需要测量什么类型的信号。
  2. 考虑你需要的带宽和采样率。
  3. 决定你需要多少个通道。

如果你只需要测量低频信号,那么一个低端示波器就足够了。然而,如果你需要测量高频信号,你将需要一个具有较高带宽和采样率的示波器。

现在,如果你需要同时测量多个信号,确保示波器有足够的通道。牢记这几个提示,你应该能够选择适合你需要的示波器。

最重要的规格是什么?

在选择合适的示波器时,要了解您需要什么可能是一件难以抉择的事情! 那么,在入门级示波器中最重要的东西是什么?让我们来看看购买示波器时需要注意的四点:

  1. 确保数字示波器有足够的带宽满足你的需要。带宽是选择示波器时要考虑的最重要的规格。带宽决定了示波器能够准确捕获的最大频率。带宽越高,示波器就越贵。
  2. 考虑你需要多少采样率。采样率决定了示波器每秒可以采集多少个样本。这意味着,采样率越高,你就越能看到波形的细节。同样,这里需要权衡的是,更高的采样率将花费更多的钱。
  3. 决定你需要有多少个通道。通道的数量决定了仪器可以同时显示多少个信号。如果你一次只需要测量一个信号,那么单通道就足够了。然而,如果你需要同时测量多个信号,你将需要一个有更多通道的仪器。
  4. 检查数字示波器是否带有任何内置的波形信号发生器。波形发生器允许你创建信号来测试你的电路。并非所有的入门级示波器都带有波形发生器,所以如果这是你需要的功能,请在购买前检查确认。

为什么示波器如此昂贵?

示波器之所以昂贵,是因为它们使用了许多电子元件,并且在制造过程中需要很高的精度。它们还必须能够准确测量高速信号,这就需要高带宽。例如,一个带宽为100兆赫的示波器可能需要几万元。一个带宽为20兆赫的示波器可能只需要几千元。

需要考虑的因素

正如我们所看到的,示波器是非常有用的工具,具有许多不同的功能。在购买时也有一些优点和缺点需要考虑。

优点 缺点
可以让你看到一个信号的时间 来自其他电路的信号噪音
可以精确测量高频信号 如果你刚开始工作,可能会很难理解
高端的存储器 如果你需要更高端的规格,成本可能相当高
有一个LCD屏幕,使其易于阅读 一些示波器不便于携带

尽管有一些缺点,示波器仍然是测量电信号的非常有用的工具。如果你需要测量高频信号或需要排除电路故障,示波器仍然是你的首选工具

水平和垂直灵敏度范围

垂直灵敏度范围决定了示波器可以测量的最小和最大电压。水平范围决定了示波器可以测量的最小和最大时间间隔。这很重要,因为它决定了示波器可以捕捉的细节级别。

例如,一个水平范围为1纳秒的示波器可以测量时间分辨率为1纳秒的信号。这对于测量高速信号很重要。

Frequently Asked Questions

The vertical sensitivity control is used to set the voltage scale of the oscilloscope. This is important because it allows you to see small voltage signals that would otherwise be difficult to detect.

For example, if you are measuring a signal with an amplitude of 1 volt, you can use the vertical sensitivity control to increase the voltage scale so that the signal is easier to see.

The time base control is used to set the time scale of the oscilloscope. It allows you to analyze slow or fast signals.

If you are measuring a signal with a frequency of 1 kHz, you can use the time base control to increase the time scale to make the signal easier to read.

The maximum input voltage is the highest voltage that the scope can safely measure without damaging it.

If you are trying to measure a signal with an amplitude of 10 volts, you need to ensure that the scope has a maximum input voltage of at least 10 volts.

Browse Oscilloscopes at a Great Discount

  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

是德科技示波器

正如我们所看到的,示波器在其范围和规格上可以有很大的不同。如果你在市场上购买经济型示波器,你需要了解哪些基本参数是很重要的。这将确保你得到最适合你预算的仪器。一旦你记住了这些东西,并知道你在寻找什么示波器,请访问是德科技二手仪器官方网站,查看各种示波器,以找到适合你需求的仪器。

订阅邮件,获取我们的最新资讯、产品更新和技术文章

订阅

热门二手示波器

是德科技提供各种广泛的、行业领先的二手示波器,从老一代的安捷伦示波器到最新的是德科技示波器。因此,无论你是第一次购买,还是想以旧换新,或者想升级,我们都有适合你的仪器。