Official Used
Equipment Store

购买指南

购买品质如新二手示波器的完整指南

目录
更新于: 1月 27, 2026
Callum Reed
Used Equipment Store Marketing Manager
欢迎反馈
获取最新的原厂二手仪器信息

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

订阅
Second-Hand. First-Class.

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

选购理由

简介

示波器是科学家和工程师用来研究电子设备上电信号周期性行为的重要工具。由于示波器包含昂贵的高质量元件,因此购买成本相对较高。如果您想以低廉的价格购买到优质示波器,购买优质二手示波器是一个极佳的选择。

在购买二手示波器时,请向自己提出以下问题,以确保您能买到最适合自己需要的示波器。

  • 我需要哪种类型的示波器?
  • 我需要示波器具备哪些功能?
  • 设备的工作状态是否良好?
  • 是否已正确校准?
  • 有哪些保修服务?

回答这些问题将帮助你缩小寻找完美二手示波器的范围。在此基础上,让我们讨论购买二手示波器时需要考虑的一些重要因素。

什么是示波器

示波器的主要功能是测量随时间变化的电压。它能以图形方式显示波形,让工程师和技术人员直观地了解电信号的行为。

示波器是调试和设计电子电路的必备工具。它们可以测量频率、时间间隔、幅度、信号的上升时间、失真以及信号中交流(AC)或直流(DC)的部分。示波器有各种配置,从手持式设备到具有复杂功能的台式型号。

最简单的示波器由一个屏幕、一个水平扫描单元和一个垂直输入放大器组成。水平扫描单元产生一个重复的电信号,以一定的间隔在屏幕上从左到右移动。垂直输入放大器接收测量信号,并控制信号在屏幕上显示的高低。

这两个单元一起使用时,示波器可以创建图形表示法,显示信号电压与时间的函数关系,用于分析信号的行为,发现问题并制定解决方案。

购买二手示波器的好处

投资示波器时,您可能会自然而然地认为应该购买全新型号。 然而,这并不总是最好的选择。 二手示波器有很多优点,特别是在您预算有限的情况下。

  • 二手型号通常比全新型号便宜得多。一些二手示波器的价格可能便宜90%,这对预算有限的人来说是一个重大优势。
  • 二手示波器通常附带保修或退货政策,因此您可以放心购买。
  • 二手示波器都已经过测试证明可以正常工作,因此您可以确信您获得的是可靠的设备。
  • 购买二手示波器是一种环保选择,因为它有助于减少电子垃圾。全球每年产生约 5000 万吨电子垃圾,购买二手示波器是减少电子垃圾的好方法。

正如您所看到的,购买二手示波器有很多好处。无论您的预算是多少,二手示波器都是一个不错的选择。

Choosing the Right Display Type

在决定购买哪种示波器时,首先要考虑的事情之一是您想要什么类型的显示器。 在研究示波器显示类型时,您可能会发现大量难以理解的信息。 因此,让我们将示波器类型分为两类:模拟显示和数字显示。

模拟示波器

模拟示波器帮助工程师和技术人员直观地了解电信号的波形。通过绘制随时间变化的信号振幅图,模拟示波器可以清晰地显示信号的特性。

模拟示波器根据输入信号的频率,以一个特定的速度使用电子束横扫过涂有荧光粉的屏幕。当电子束击中屏幕时,会使荧光粉发出荧光,在显示屏上形成亮点。

通过以恒定的速率在屏幕上来回扫描电子束,并改变施加在输入端子上的电压,模拟示波器可以生成电信号的可视化图像。

虽然模拟示波器已不再是最先进的技术,但由于其成本低廉、易于使用,仍然很受欢迎。由于其直观性和快速设置时间,许多经验丰富的工程师在特定应用中更青睐模拟示波器。

模拟示波器的优点 模拟示波器的缺点
比数字示波器更坚固耐用。 测量精度不如数字示波器。
更好的信噪比,是测量微弱信号的理想选择。 某些型号可能比数字示波器更贵。
成本低,操作简单。 更容易产生错误读数,从而导致对电路得出错误结论。
易于使用和理解。 便携性不如数字手持示波器,不便于现场工作。

数字示波器

数字存储示波器(DSO)是一种电子测试仪器,可将信号波形转换为数字信号显示在屏幕上。数字示波器的基本原理非常简单:电子电路产生一个随时间变化的电压,将其输入示波器的输入端。

示波器使用模数转换器 (ADC) 将输入信号电压转换为数字格式。模数转换器的运行速度比输入信号快得多,通常为几兆赫。示波器触发一个事件,然后在触发事件前后捕捉一定数量的采样。它在屏幕上显示电压与时间的波形。

然后,示波器利用该电压产生通过电阻器的相应电流。电流被转换成与原始信号成比例的电压。电压经放大后用于驱动示波器的显示。通过仔细控制放大和其他因素,数字示波器可以准确地显示标准和复杂的波形。

示波器将波形存储在内存中,以便日后调用和分析。此外,示波器还能对波形数据进行加、减、乘、除等数学运算,从而让用户看到这些运算对波形的影响。

数字示波器的优点 数字示波器的缺点
更高的精度和更高的分辨率。 可能需要专门的设备或软件来生成或查看波形,这会增加整体设置的成本。
可以存储和调用波形,这对于分析复杂信号很有价值。 使用起来可能比模拟示波器复杂。
可对波形执行数学运算,并具有彩色显示屏,因此比模拟示波器更容易读取。 比模拟示波器昂贵。

总的来说,数字示波器利大于弊。

购买二手示波器时需要考虑的因素

到目前为止,我们已经了解了购买二手示波器的好处、如何选择正确的显示类型以及数字示波器与模拟示波器的优缺点。

在购买二手示波器之前,还有一些因素需要考虑。

  • 带宽是多少?
  • 采样率是多少?
  • 内存深度是多少?
  • 有哪些连接方式?
  • 是否易于使用?

考虑这些因素并提前进行研究将有助于您找到最适合自己的二手示波器。让我们来详细了解上述各点。

带宽

带宽是选择二手示波器时最重要的因素之一。 带宽决定了示波器可以准确再现的频率范围。 带宽越高,可以显示的频率越高。 购买二手示波器时,请务必检查制造时的指定带宽。

考虑应用程序的带宽要求非常重要。 例如,在处理高速数字信号时,您将需要具有高带宽的示波器来准确捕获所有瞬态细节。

如果您使用示波器进行基本故障排除或时域分析,较低的带宽可能就足够了。在购买之前,请务必检查高频和低频性能的规格。

采样率

示波器的采样率是每秒采集的样本数。 采样率越高,信号分辨率越高。 采样率至少应为带宽的2.5倍。 然而,提高采样率也会增加示波器必须处理的数据量,从而降低其性能。

设置采样率时,找到分辨率和速度之间的平衡非常重要。 一些信号细节可以用较低的采样率准确捕获,而其他信号细节可能需要更高的采样率才能正确表示。 归根结底,还是要由您来决定如何取舍才能获得所需的画面细节。

例如,如果您正在测试具有快速边缘速率的数字电路,则需要使用具有高采样率的示波器来准确捕获所有细节。 另一方面,如果您正在查看缓慢移动的信号,则可以使用较低的采样率。

采样主要有两种类型:实时采样和重复采样。

  1. 实时采样:示波器以特定时间间隔对信号进行采样。用户可以更改间隔,根据需要进行调整。这种采样类型最适合不是周期性的信号或频率较低的信号。
  2. 重复采样:示波器以固定间隔偏置对信号进行采样。这种采样方式最适合周期性或频率很高的信号。

有些示波器允许用户手动设置采样率,而另一些示波器则具有自动采样功能,可以根据测量的信号自动设置采样率。 两种方法各有优缺点,因此请务必选择能够提供您所需功能的示波器。

内存深度

内存深度是指示波器可存储和显示的数据量。内存越深,示波器显示的信息就越多。这一点很重要,因为它会影响您所查看信号的分辨率。分辨率越高,您看到的信号细节就越多。

内存较浅的示波器可能只能存储几秒钟的数据,这可能不足以真正了解发生了什么。但内存大的示波器可以存储数小时甚至数天的数据,让您可以放大查看您感兴趣的任何部分,从而获得高分辨率的视图。

当您试图追踪一个偶尔才发生一次的间歇性问题时,深度记忆会很有帮助。浅层记忆可能根本无法捕捉到事件,但深层记忆可以让你回滚并仔细查看事件发生前后的情况。

深内存意味着将捕捉更多的波形,而浅内存深度只能捕捉波形的一小部分。深内存对于捕捉复杂的波形非常有用,而浅内存对于简单的测量足够了。

内存深度和采样率密切相关,因为每秒采样的样本越多,需要存储的数据就越多。 因此,采样率较高的示波器也将具有更深的记忆。

连接性

示波器连接性是指示波器如何连接到被测设备。 最常见的连接类型是通过探头,即连接到示波器输入的电缆。 一些常见探头包括鳄鱼夹、BNC 探头、SMA 探头和电流探头。

您还需要将示波器连接到计算机或其他读取设备。请务必记住,连接选项可能会根据所用示波器的寿命和型号而有所不同。 其他类型的示波器连接包括 USB、RS-232、以太网、LAN 或 WiFi。

  • USB:通用串行总线 (USB) 是一种常见的示波器连接方式。它是几乎所有计算机都采用的标准,可以轻松将示波器连接到 PC。USB 传输速度快,因此可以快速传输大量数据。
  • RS-2322:这种串行连接通常用于将示波器连接到 PC。RS-232 的优点是易于使用,而且广泛可用。它的速度不如 USB 快,但对于大多数用途来说还是足够快的。
  • 以太网:这种连接使用标准以太网电缆,用于将计算机连接到路由器。对于示波器而言,以太网电缆可将示波器连接到网络,以便对其进行远程监控。
  • 局域网:局域网 (LAN) 与以太网类似,但连接速度更高。它通常用于从示波器向计算机传输大量数据的工业环境。
  • WiFi:这种连接方式使用无线信号将示波器连接到网络。这在较新的示波器上越来越常见,因为它提供了一种连接示波器而无需担心电缆的便捷方式。旧款示波器可能不具备 WiFi 连接功能,因此在决定购买哪款示波器时要注意这一点。

易用性

购买示波器时,易用性非常重要,原因有几个。

  1. 如果您难以理解如何操作示波器,那么它的实用性就会受到限制。
  2. 如果您无法快速轻松地浏览示波器的菜单和设置,则可能会犯错误,从而导致测量不准确。
  3. 难以使用的示波器可能会让人感到沮丧,从而导致操作错误和工作效率下降。相比之下,易于使用的示波器会产生更准确的结果,工作起来也更轻松愉快。
  4. 老式示波器可能无法使用当前最新的软件,因此使用起来具有挑战性。它们可能无法与当前软件保持同步,这可能会影响其准确性。

在考虑易用性时,请记住,设计精良的示波器应该直观、简单。

如何测试您的二手示波器

购买二手示波器后,您需要对其进行测试,以确保它能按照预期工作。让我们来看看如何设置和测试示波器。

  1. 准备好所需的设备。您需要示波器、探头、BNC 电缆、接地线和电源线。
  2. 确保关闭示波器的电源,并断开示波器输入通道上的所有电缆。
  3. 将接地线连接到接地端。
  4. 通过匹配探头线和示波器通道颜色,将探头连接到示波器的通道 1。
  5. 用力拧紧探头,使其与通道 1 建立良好连接。
  6. 将 BNC 电缆的一端连接到示波器的触发输出端口。
  7. 将第二根 BNC 电缆的一端连接到示波器的通道 2(确保颜色一致)。
  8. 将两根 BNC 电缆分别连接到分线盒或 Y 型电缆连接器上的相应位置。
  9. 打开被测设备(DUT)。
  10. 使用示波器后面板上的开关打开示波器电源。

就这样!现在您已经成功设置了示波器。但如何测试其准确性和功能呢?

  1. 检查所有输入和输出连接是否牢固,工作状态是否良好。
  2. 打开示波器电源,观察启动画面,确保所有信息清晰可辨。
  3. 使用已知信号源生成一个测试波形。
  4. 观察示波器屏幕上的波形,注意任何失真或异常,如波形的缺失部分或不正确的缩放。
  5. 将观察结果与示波器规格进行比较,确保其性能在可接受的公差范围内。

按照这些步骤操作,您就可以确信二手示波器处于良好的工作状态。

购买示波器时的常见错误

  • 没有选择合适规格的示波器。示波器的形状、尺寸和规格多种多样。您必须根据自己的需要选择规格合适的示波器。例如,您需要混合信号示波器吗?您需要在现场使用的便携式示波器吗?在购买前回答这些问题可以让您在将来省去很多麻烦。
  • 使用错误的探头。示波器探头有多种类型,每种探头都是为特定应用而设计的。确保使用适合自己需要的探头至关重要。例如,高速数字应用不推荐使用无源探头。
  • 不测试设备。如上所述,在购买二手示波器并将其用于关键应用之前,必须立即对其进行测试。不这样做可能会导致测量结果和数据不准确。

避免这些错误,您就能确信自己买到的二手示波器能满足您的需求,并且工作状态良好。

购买二手示波器的最后建议

购买优质的二手示波器并不一定很复杂或有压力。 通过遵循本文中提到的提示,您可以确信您获得的示波器能够满足您的需求并且处于良好的工作状态。

最后一些需要牢记的提示:

  • 考虑示波器的使用寿命。由于您购买的是二手设备,因此一定要了解示波器的使用年限。
  • 如果您计划将示波器与现代软件一起使用,请确保它与新软件兼容。
  • 在线购买时,请务必检查卖家的评价,以确保其信誉良好。
  • 确保卖家有良好的退货政策,以防示波器与描述不符。
  • 不要期望备件随处可得。根据型号的使用年限,可能很难找到替换零件。
  • 为确保您获得优质示波器,请仅从是德科技等值得信赖的制造商处购买。

以低廉的价格购买 Keysight 优质翻新示波器

购买二手示波器是省钱的好方法。但是,确保您购买的示波器质量符合您的需求也很重要。只要牢记本文中提到的技巧,您就可以确信自己买到的示波器将在未来数年内为您提供良好的服务。

是德科技提供种类齐全的高品质原厂二手翻新示波器,并提供 1 年保修。 您可以放心,您将获得由值得信赖的制造商提供支持的优质产品。

因此,不要再等待了,请查看我们的原厂二手仪器商城页面,选购具有业内最高标准和规格的优质翻新示波器。

您知道吗?

是德科技是唯一一家能够提供校准服务的公司。 当您从我们的原厂二手仪器商城购买时,您可以放心,因为您的示波器已经过彻底的测试和校准。 您可以使用可靠且准确的最高标准设备直接开始工作。 没有其他经销商可以提供这样的保证。 这就是为什么选择是德科技的翻新产品始终是最明智的选择。

其他经销商的发货时间从 8 到 21 周不等,而我们确保我们的示波器将在两周内到达您手中*。这就是 Keysight 的与众不同之处!浏览以下型号,立即索取报价!

已选 Oscilloscopes 优惠

查看全部 Oscilloscopes
  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

来自 Keysight 的结束语

正如本文所述,购买二手示波器有很多好处。购买二手示波器是省钱又不失质量的好方法。

当您从是德科技购买优质翻新设备时,您可以充满信心地知道您购买的是一个值得信赖的品牌。 它们具有可靠的保修,并经过彻底的测试、校准并证明可以正常工作。

是德科技是优质示波器的领先制造商,提供多种型号以满足您的特定需求。 我们还以极低的成本提供各种优质二手示波器。

我们提供两周的快速交货时间*,并提供可升级的保修服务,如果您正在寻找质优价廉的产品,购买二手示波器不失为一项明智的投资。请访问是德科技原厂二手仪器商城,了解最齐全的高品质示波器折扣选择。

无论您何时准备就绪,我们都可以通过以下 5 种方式为您提供帮助

1

浏览我们的原厂二手示波器优惠

2

致电获取技术支持:400-810-0189
周一到周五 8:30am-5:30pm

3

联系我们的销售支持团队

4

创建账户以获取价格提醒并进入专属候补名单

5

与您的客户经理讨论您的具体需求

* 两周运送时间优惠仅适用于部分地区客户。取决于商品供应情况和地点。

Callum Reed
Used Equipment Store Marketing Manager
欢迎反馈
获取最新的原厂二手仪器信息

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

订阅