Official Used
Equipment Store

技术指南

电气工程师十大必读参考书

目录
更新于: 2月 25, 2026
Callum Reed
Used Equipment Store Marketing Manager
欢迎反馈
获取最新的原厂二手仪器信息

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

订阅
Second-Hand. First-Class.

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

选购理由

介绍

人们说知识就是力量,对于电气工程来说,这句话再准确不过了。电气工程领域在不断发展,掌握前沿技术对于您作为一名工程师的职业发展至关重要。 读书是你获取知识、磨练技能和深化行业认知的有效途径。

通过书籍,您可以了解电气工程的基本原理,并深入了解这些原理的实际应用。 书籍还可以提供对专业主题和新兴研究领域的深入报道,如果您希望保持领先地位,这可能会很有价值。

这些书籍还提供了可靠的信息来源,可供您在整个职业生涯中参考。 当遇到具有挑战性的问题时,您可以向这些参考书寻求指导,帮助您制定有效的解决方案。

让我们回顾一下电气工程师十大必读参考书,以帮助您扩展知识并更好地了解该领域。

我们如何挑选书籍

本综述中包含的书籍是根据电气工程师必需的几个重要标准精心挑选的。 这些标准包括相关性、准确性、清晰度、范围、深度、组织性、权威性和受欢迎程度。

标准 理由
相关性 本综述中包含的书籍与电气工程高度相关,涵盖了工程师必须了解的广泛主题。
准确性 电气工程是一个技术性很强的领域,这些参考书中提供的信息必须准确且最新。 这十本书是由该领域的专家撰写的,因此您可以相信它们的准确性。
清晰度 电气工程可能是一门复杂的技术学科,因此所提供的信息必须以清晰易懂的方式呈现。 本综述中的书籍以其清晰性和以易于理解的方式传达复杂概念的能力而闻名。
范围 电气工程是一个广泛的领域,因此参考书必须涵盖各种主题。 本指南中的书籍全面涵盖了各个电气工程领域。
深度 参考书必须深入介绍关键概念和技术。 您在这里找到的书籍因其覆盖面广且能够深入了解电气工程的不同方面而闻名。
组织性 对于刚接触该领域的人来说,电气工程可能很难理解,因此您需要组织良好且易于浏览的参考书。 本指南中的书籍文笔清晰,逻辑流畅。
权威性 由于电气工程是一个技术含量很高的领域,因此作家在该领域至关重要。 下面选择的书籍以其权威性和作者的专业知识而闻名,他们通常在该领域拥有数十年的经验。
受欢迎程度 虽然知名度不应是选择参考书的唯一因素,但它是衡量参考书对特定领域的实用性和价值的一个方便指标。以下列出的十本书籍在电气工程师中很受欢迎,以必读书而著称。

信号分析仪

随时随地,精准无惧

查看特惠产品

电气工程师十大参考书

  1. The Art of Electronics《电子学艺术》 – Paul Horowitz and Winfield Hill
  2. Electrical Engineering 101《电气工程101》 – Darren Ashby
  3. Microwave Engineering《微波工程》 – David M. Pozar
  4. Practical Electronics for Inventors《发明者的实用电子学》 – Paul Scherz
  5. Fundamentals of Applied Electromagnetics《应用电磁学基础》 – Fawwaz Ulaby and Umberto Ravaioli
  6. Solid State Electronic Devices《固态电子器件》 – Ben Streetman and Sanjay Kumar Banerjee
  7. Modern Control Systems《现代控制系统》  – Richard Dorf and Robert Bishop
  8. Engineering Circuit Analysis《工程电路分析》 – William Hayt, Jack Kemmerly, Jamie Phillips and Steven Durbin
  9. Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering《电气工程中的仪器与测量》 – Roman Malaric
  10. Antenna Theory: Analysis and Design《天线理论:分析与设计》– Constantine A. Balanis

ENA 矢量网络分析仪

完美信号,卓越表现

查看特惠产品

1. The Art of Electronics《电子学艺术》 – Paul Horowitz and Winfield Hill

Paul Horowitz 和 Winfield Hill 于 2015 年出版的《电子学艺术》第三版是一本出色的书籍,对于新手和经验丰富的电子工程师来说都是绝佳的资源。 它以其对电子学的全面覆盖而闻名,从基本原理到先进技术。

Horowitz和Hill以直观易懂的方式呈现材料,使读者能够轻松理解和应用。该书的内容实用,包括许多真实的例子,用以说明所讨论的概念。

优缺点

这本书最显着的特点之一是它对电路设计的强调。 作者涵盖了一系列电路设计技术,为设计过程提供了宝贵的见解。 此外,本书涵盖了各种主题,包括模拟和数字电子、信号处理

《电子学艺术》的另一个显着特点是其清晰简洁的解释。 作者使用简单的语言并避免使用技术术语,使其易于理解。

这本书的一个缺点是缺乏对高级主题的覆盖。 然而,这对于新工程师来说应该还是可以的,他们将从本书全面的基本电子概念中受益。

总的来说,《电子学艺术》是一本优秀的参考书,涵盖了与电气工程相关的各种主题。 本书的布局设计精良,配有大量插图和图表,有助于阐明复杂的概念!

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

《电子学艺术》对于任何电气工程师来说都是必不可少的。

  • 本书提供了对电子学不同方面的深入且易于理解的理解。
  • 它提供了清晰的解释和实际示例,对于任何希望更好地了解这个复杂领域的人来说都是宝贵的资源。
  • 如果您想发展该领域的技能,它对电路设计的重视使其特别有用。

《电子学的艺术》是任何电气工程师的必备参考书,被广泛认为是电子电路设计领域的权威书籍之一。

2.Electrical Engineering 101《电气工程101》 – Darren Ashby

Darren Ashby 的《电气工程 101》是电气工程基本概念和原理的综合指南。 他的第三版于 2011 年编写,对于初学者和寻求对该主题有深入了解的学生来说是一个极好的资源。

阿什比将这本书写得清晰简洁,即使对于那些没有电气工程知识的人来说也很容易理解。 这本书涵盖了各种主题,包括电路、电力系统、电磁学和电子学。

优缺点

这本书的优点之一是其实用的学习方法。 阿什比提供了许多电气工程概念的实际示例和应用,这有助于读者了解该主题的相关性和实用性。

本书的另一个值得注意的特点是它使用简单直观的解释,这使得复杂的概念更容易理解。 大量插图、图表和方程有助于强化文本中提出的想法。

对于寻求高级或专业主题的工程师来说,本书可能不是最佳选择。 此外,对于已经很好地掌握了基础知识的经验丰富的工程师来说,某些解释可能过于简单。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

《电气工程 101》对于任何想要更深入了解电路、电力系统、电磁学和电子学的人来说都是无价的。

凭借其清晰的解释、实际的示例和直观的插图,您将立即掌握电气工程的基础知识。 总而言之,这本书是任何有抱负的电气工程师的必备参考书!

3. Microwave Engineering《微波工程》 – David M. Pozar

David M. Pozar 编写的《微波工程》第四版于 2011 年发布,是一本深入探讨微波工程原理和应用的教科书。 无论您是本科生、研究生还是工程师,本书都将使任何想要扩展微波技术知识的人受益匪浅。

本书首先介绍微波工程,然后回顾电磁和传输线理论。 Pozar 随后介绍了各种微波组件,包括微波谐振器、滤波器、放大器和振荡器。 本书还包括有关微波天线、辐射和微波测量技术的章节。

优缺点

本书的优点之一是其清晰简洁的写作风格。 Pozar 以简单的方式呈现复杂的概念,使它们易于遵循和理解。 这本书组织得很好,每一章都建立在前一章的基础上,每个主题都逻辑清晰。

《微波工程》的另一个优势是它使用实际例子和实际应用。 Pozar 包含了大量微波电路和系统的示例,书中还包含许多实际的设计问题和练习。 这种方法使得本书对于想要将所学概念应用于现实世界问题的学生很有用。

然而,这本书确实假设了坚实的数学基础,包括微分方程、向量微积分和复分析。 如果您不熟悉这些主题,您可能会发现这本书难以理解。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

Pozar 在涵盖微波工程的基础知识和应用方面做得非常出色。 对于希望更好地了解微波及其在通信系统中的应用的工程师来说,本书是一本重要的参考书。

它还提供了有关微波元件设计和分析的宝贵见解,使第四版成为任何电气工程师的必备资源。

4. Practical Electronics for Inventors《发明者的实用电子学》– Paul Scherz

Paul Scherz 和 Simon Monk 于 2016 年出版的第四版《发明者的实用电子学》对于任何有兴趣学习电子基础知识的人来说都是一个极好的资源。 无论您是业余爱好者、学生还是专业人士,本书都提供了易于阅读和理解的全面实用的电子产品指南。

本书分为四个部分,涵盖了电子学的广泛方面。

  • 第 1 部分介绍电子学基础知识,包括电子和电路、半导体和二极管。
  • 第 2 部分涵盖放大器、晶体管和运算放大器。
  • 第 3 部分讨论数字电子学,包括逻辑门、触发器和寄存器。
  • 第 4 部分涵盖电源、稳压器和其他一般主题。

优缺点

这本书的最大优点是其清晰简洁的写作风格,即使是最复杂的主题也很容易理解。 每一章都组织得很好,有大量的例子和优秀的插图来帮助说明所讨论的概念。 此外,本书还包括您可以自己构建的各种实际项目,这是应用所学知识的好方法。

本书的一个缺点可能是涵盖的某些主题对于初学者来说可能过于高级。 但如果你想坚持下去,Scherz 和 Monk 很好地分解了主题并用简单的术语解释了它们,所以即使是那些刚开始接触工程学的人也应该能够理解。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

无论您是业余爱好者、学生还是专业工程师,《发明者的实用电子学》都是必不可少的资源。 本书提供了理解电子学基础知识并实际应用所需的所有重要工具和知识。 本书通过清晰的解释和出色的插图提供了对电子学的完整理解。

5. Fundamentals of Applied Electromagnetics《应用电磁学基础》 – Fawwaz Ulaby and Umberto Ravaioli

Fawwaz Ulaby 和 Umberto Ravaioli 所著的《应用电磁学基础》详细介绍了电磁学原理。 第 7 版于 2014 年出版,对于电气工程以及物理和计算机工程等其他领域的本科生来说是一个很好的工具。

本书分为 12 章,涵盖以下主题:

Ulaby 和 Ravaioli 对主题采取严格的方法,提供大量示例和问题来帮助您掌握概念并将其应用到现实世界中。

优缺点

这本书的优点之一是其清晰简洁的写作风格。 乌拉比和拉瓦伊奥利以易于理解的方式解释复杂的概念,他们使用各种类比和视觉辅助工具来帮助说明关键想法。 此外,本书还有许多图形和图表,可以帮助您形象化电磁现象并更好地理解概念。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

这本第七版教科书因其对电路和新电磁学概念的全面概述而在美国和国外赢得了赞誉。 它带领读者探索从熟悉的概念到更高级的主题; 这本书对于任何工程师来说都是一笔财富,它具有用户友好的方法、全彩图形、现实生活模拟和随附图像。

6. Solid State Electronic Devices《固态电子器件》 – Ben Streetman and Sanjay Kumar Banerjee

《固态电子器件》是第 7 版,由 Ben Streetman 和 Sanjay Kumar Banerjee 于 2016 年出版。 对于任何对电子设备和半导体技术感兴趣的人来说,这本书都是一本极好的资源。

本书组织良好,涵盖了半导体物理、p-n结、金属-半导体接触、双极结晶体管、场效应晶体管和光电器件。 Streetman 和 Sanjay 清晰简洁地解释了这些复杂的概念,使学生和工程师都可以理解这本书。

优缺点

本书的优点之一是每章末尾都有大量的示例和问题。 这些允许您练习和应用您在每一章中学到的概念。 本书配有大量插图和图表,还提供了一种直观的方法来掌握材料。

本书的另一个优点是它涵盖了该领域的最新发展,包括纳米技术和量子器件等主题。 作者还提供了固态电子设备演变的历史视角,让读者更好地理解这些设备对现代技术的意义和影响。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

对于电子领域的工程师来说,《固态电子器件》是必不可少的资源。 本书全面概述了半导体器件的原理和应用,从基本概念到现代发展。

材料的这种细分使其成为学生和专业人士更好地了解电子设备内部工作原理的绝佳资源。

7. Modern Control Systems《现代控制系统》  – Richard Dorf and Robert Bishop

Richard Dorf 和 Robert Bishop 于 2013 年出版的《现代控制系统》是研究控制系统原理的第 13 版。 本书对控制系统的基础知识进行了全面而详细的介绍,涵盖从建模和分析到设计和实现的主题。

本书分为 15 章,每一章涵盖控制系统的一个特定方面。 前几章介绍了控制系统的基本概念,例如建模、反馈和稳定性。 随后,Dorf 和 Bishop 深入研究了不同类型的控制系统,例如数字系统和模拟系统,并解释了它们各自的优点和缺点。

优缺点

本书的最佳特色之一是其大量的习题集和示例。 通过这些示例,您可以更好地理解您正在学习的概念并将其应用到现实生活中。 作者还对每个实例进行了详细的解释,使读者更容易理解每个概念。

本书的另一个优点是它对现代技术的使用。 作者提供了涉及使用 MATLAB、Simulink 和实验室设备的示例来演示控制系统原理和技术。 这有助于读者通过观察控制系统的实际情况更好地理解控制系统。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

几乎每个工程师都会在其项目和设计中的某个时刻使用控制系统。《现代控制系统》为工程师提供了用于设计、分析和实现控制系统的原理和技术的全面概述。 本书章节组织良好,示例众多,对于任何希望进一步了解该领域知识的工程师来说都是一本重要的参考书。

8. Engineering Circuit Analysis《工程电路分析》 – William Hayt, Jack Kemmerly, Jamie Phillips and Steven Durbin

William Hayt、Jack Kemmerly、Jamie Phillips 和 Steven Durbin 编写的《工程电路分析》是电气工程领域广泛使用的教科书。 本书提供了基本的电路分析概念,从基本原理开始,逐步发展到高级主题。

该书于 2018 年出版,第 9 版分为几个章节,每个章节涵盖一个特定主题。 第一章介绍电路分析的基本概念,如电压、电流、电阻、功率、能量等。

第二章介绍了电路分析的基本定律,包括欧姆定律、基尔霍夫定律、戴维南定理和诺顿定理。 后续章节将深入探讨电路分析技术,包括节点分析、网格分析、瞬态分析和频率响应。

优缺点

本书的一个突出的特点是它系统讲解电路分析技术,全面覆盖了从基础理论到高阶应用,包括相量分析、拉普拉斯变换、傅里叶级数和滤波器设计等核心内容。

本书还使用大量图表、方程和示例来说明每个概念。 这些视觉效果使读者能够想象他们正在学习的概念并更深入地理解它们。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

虽然一些教科书夸口全面涵盖了电路分析原理,但《工程电路分析》是独一无二的,因为它提供了设计电路所需的工具和方程。

此功能使其成为希望更深入了解电路分析的电气工程师的重要参考。 凭借清晰的解释和大量图表,本书将帮助任何工程师掌握电路设计基础知识。

9. Instrumentation and Measurement in Electrical Engineering《电气工程中的仪器与测量》 – Roman Malaric

《电气工程中的仪器与测量》由 Roman Malarić 于 2012 年出版。 本书重点介绍电气仪器和测量原理,分为 14 章,涵盖以下主题:

  • 测量系统和仪器
  • 电气测量的基本原理
  • 测量误差
  • 数字仪器
  • 信号处理
  • 数据采集系统
  • 传感器
  • 传感器
  • 仪表放大器等

本书还在全文中提供了大量示例和实际应用。 每章末尾都包含练习和问题,可帮助您测试对材料的理解。

优缺点

本书出色地帮助您对仪器和测量的理解从基础知识上升到更高级的水平。 它涵盖了所有主要主题,例如信号处理、传感器、传感器和数据采集系统——全文中的大量示例有助于说明每章中讨论的原理。

一个缺点是它缺乏仪器和测量方面的一些更高级的主题和趋势,没有任何更新版本。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

知识只能让你走这么远。 作为一名工程师,您需要能够应用您所学到的原理。 《电气工程中的仪器与测量》为希望掌握仪表和测量基本概念的电气工程师提供了宝贵的资源。

凭借清晰的解释、示例和问题,本书将帮助任何工程师更好地理解仪器和测量,使他们能够在现实场景中使用这些知识。

10. Antenna Theory: Analysis and Design《天线理论:分析与设计》– Constantine A. Balanis

Constantine A. Balanis 的《天线理论:分析与设计》着眼于天线的原理、理论和设计。 他的第四版于 2015 年出版,被广泛认为是最权威、最有价值的天线书籍之一,重点强调实际应用和设计技术。

本书分为六个部分。

  • 第一部分介绍天线、电磁理论和辐射的基本概念。
  • 第二部分介绍天线类型,包括线天线、孔径天线、反射面天线和阵列天线。
  • 第三部分重点介绍天线阵列,涵盖阵列因子和方向图合成等主题,然后介绍平面阵列、智能天线和宽带阵列。
  • 第四部分深入研究传输线的分析,包括史密斯圆图和反射系数。
  • 第五部分详细介绍了波导和天线。
  • 最后,第六部分涵盖天线测量和设计,包括天线测试、数值技术和天线设计软件工具。

Balanis 的写作风格清晰、简洁、易于理解,本书组织良好,包含大量示例和练习。

优缺点

本书的优点之一是强调实际应用和设计技术。 Balanis 提供了针对特定应用(例如通信、雷达和卫星系统)设计天线的详细说明。 他还提供了实际设计问题的示例,例如无线 LAN 系统的贴片天线设计。

本书的另一个优点是它涵盖了天线技术的最新进展,例如智能天线、宽带天线和分形天线。 读者需要扎实的电磁理论和数学背景,如果您是天线领域的新手,这可能会让您难以理解。

为什么本书是电气工程师的必备参考书?

Balanis 能够分解基本原理并提供天线设计的最新进展,这使其成为希望全面了解天线的电气工程师的绝佳资源。 无论您从事的是无线通信、雷达还是卫星系统工作,《天线理论:分析与设计》都不会令您失望。

示波器

未雨绸缪,信号无忧

查看特惠产品

不要只是阅读它; 体验一下! 使用是德科技最先进的测试设备,将您的知识付诸实践!

作为一名工程师,您很可能渴望知识! 这一事实可能首先促使您进入工程领域。 借助是德科技测试设备,您可以利用市场上一些最先进、最可靠、最准确的仪器将您的知识付诸实践。

目前,我们提供翻新优质测试设备的特别优惠,如示波器、信号发生器、频谱分析仪和网络分析仪等。 这些交易意味着您可以以非常合理的价格获得顶级仪器。 因此,不要等待 – 今天就将您的工程专业知识投入到测试中并探索我们的二手测试设备系列!

无论您何时准备就绪,我们都可以通过以下 5种方式为您提供帮助

1

Browse our Used Equipment offers

2

致电获取技术支持:400-810-0189
周一到周五 8:30am-5:30pm

3

联系我们的销售支持团队

4

创建账户以获取价格提醒并进入专属候补名单

5

与您的客户经理讨论您的具体需求

Callum Reed
Used Equipment Store Marketing Manager
欢迎反馈
获取最新的原厂二手仪器信息

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

订阅