是德科技示波器术语表
什么是调幅?
AM 通信系统
AM 通信系统是使用幅度调制来发送和接收信息的设备网络。
世界无线电通信大会 (WRC) 制定了电磁辐射标准。几十年来,它已经定义了峰峰值电压与在给定频率范围内传输的信息量的关系。
例如:如果您有一个频率为 100 MHz 且峰峰值电压为 1 伏的载波,则电压的任何 +/- 1 伏的变化都会导致信息无法传输。
此时,传输更多数据的唯一方法是通过幅度调制。
哪种电路使用幅度调制?
AM 使用一种波来改变另一种波的强度。由此产生的波浪具有不同的特征,具体取决于您使用的方法和它所使用的波浪类型。
有几种方法可以产生幅度调制,例如:
- 调相
- 调频
- 阻抗调制
每种类型都可用于多种用途,包括数字无线电广播或通过电话线发送传真。
幅度调制的类型
- 单边带调制(SSB)是一种用于传输信息的调幅 (AM) 形式。在最常见的 SSB 应用中,仅传输调制载波的一个边带。
术语“单边带”的意思是仅传输两个可能的边带中的一个及其镜像,或“上”和“下”边带。
特定频率的载波传输信息承载信号;在 SSB 传输的情况下,该载波被抑制,传输仅由上边带或下边带组成,加上足够的另一个边带来传输所有必要的信息。
- 嗡嗡声调制是一个术语,指的是您在使用 AM 收音机时有时会听到的背景噪音或“嗡嗡声”。
该设备的天线捕获来自电台的载波并通过其内部电路传播,这可能会受到杂散信号、电感负载等各种因素的干扰。这会扭曲正在发送的信息,从而导致低频嗡嗡声。
- AM(正交AM)是一种数字通信技术,它使用同相和正交两种载波来承载数据。这是一种传输信息的常用方法,用于从电视广播到 WiFi 信号的所有领域。
调幅波
调幅波是一种载波,通过增加和减少其峰峰值来传达更多信息。
例如,用于表示 "1 "的电压或电流,可以通过根据你的输入信号改变载波的振幅,将其设置为比用于表示 "0 "的电压或电流更大的电平。通过改变载波的振幅,你可以产生更多的信息,从而比通过其他方式传输更多的数据。
什么是峰峰值振幅?
峰峰值幅度是指信号最大电压的绝对值。 例如:如果您有一个幅度为 10 V 的正弦波,其峰峰值幅度将为 20 V(10 是波形上的最高点,20 是两倍高)。 大多数示波器可以通过为此目的引入附加电路来测量平均 (RMS) 电压之外的峰峰值电压。
超表面和幅度波调制
超表面是一种人工结构,可以通过改变电磁波的相位、极化、振幅等来控制电磁波的传播。
例如,通过在天线顶部使用超表面来控制波的行为,您可以更好地消除噪声或将干扰降低 20 dB(小于 10 log[10] 的十倍)。
调幅和您的示波器
示波器的幅度精度是显示器的垂直轴(Y 轴)与输入波形的实际电压对应的接近程度。标准偏差用于测量波形的幅度。标准偏差越大,波形越分散。
例如:如果您使用带有 100 MHz 载波的 10X 探头并将其显示在示波器上,则任何大于 ±0.1 V 的电压变化都将显示为 ±10V。这是由于 Y 轴通过 XY 模式放大了 10 倍。显示器与输入信号越接近,测量该信号特性(例如频率或功率)的精度就越高。
最多可以选择3台仪器进行对比
示波器对比频谱分析仪振幅
示波器最初设计用于测量电子信号的幅度,但随着时间的推移,它们已被用于更广泛的用途。
另一方面,频谱分析仪的输入通常具有高带宽和低本底噪声,以准确测量信号特性,包括功率和频率。
当您通过示波器的输入通道将示波器连接到频谱分析仪时,您可以看到示波器上显示的幅度(信号强度)以及频谱分析仪上显示的频率或频谱信息。这可以让您仅使用两台仪器而不是几台仪器来分析计算机上的 SDR I 数据等信号。
要详细了解二手是德科技示波器的功能并查看我们以折扣价出售的各种产品,请访问是德科技二手仪器官方网站.
无论您何时准备就绪,我们都可以通过以下 5 种方式为您提供帮助
浏览我们的原厂二手示波器优惠
致电获取技术支持:400-810-0189
周一到周五 8:30am-5:30pm
联系我们的销售支持团队
创建账户以获取价格提醒并进入专属候补名单
与您的客户经理讨论您的具体需求