Official Used
Equipment Store

是德科技示波器术语表

示波器中的“波形轨迹”是什么?

目录
更新于: 5月 15, 2026
Callum Reed
Used Equipment Store Marketing Manager
欢迎反馈
获取最新的原厂二手仪器信息

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

订阅
Second-Hand. First-Class.

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

选购理由

介绍

您是否知道,示波器中的“波形轨迹”(trace)一词源于早期使用荧光屏显示波形、从而形成可视化轨迹的时代?

即使在当今的数字时代,理解波形轨迹是什么以及如何分析波形轨迹仍然是使用示波器的电气工程工作的基石。

无论您是在调试电路还是分析信号完整性,对波形轨迹的深入理解都能显著提升您的工作效率。

什么是波形轨迹?

波形轨迹是电信号随时间或其他相关参数变化的图形化表示,显示在示波器屏幕上。本质上,它“追踪”了信号的行为。

波形轨迹的组成部分

典型的波形轨迹由以下要素组成:

  1. 幅度:表示电压电平。
  2. 时间:横轴,表示时间。
  3. 触发点:触发波形轨迹记录的特定电压或时间事件。

关键要点

掌握示波器波形轨迹记录的复杂细节,对于准确进行信号分析和有效排除故障至关重要。熟练运用不同类型的波形轨迹记录、校准技术以及信号处理等高级功能,可显著提升您的诊断和测试能力。

翻新示波器特价促销!

查看全部 Oscilloscopes
  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

波形轨迹图类型

了解示波器中各种类型的波形轨迹,有助于工程师为特定应用选择最合适的模式。让我们深入了解四种常见的轨迹类型:单踪、双踪、数学轨迹和 XY 轨迹。

单踪

单踪显示来自单个输入通道的单一波形。这是最简单的波形类型,通常是许多诊断工作的起点。

应用场景

  • 基础故障排查
  • 信号完整性检查
  • 时域测量

优势

  • 视图简洁,便于快速诊断
  • 易于设置和校准
  • 适用于结构相对简单的信号

局限性

  • 无法同时比较多个信号
  • 在分析通道间相互作用方面存在局限性

双踪

双踪可同时显示两个波形,每个波形来自不同的输入通道。此功能对于比较分析及研究信号交互至关重要。

应用场景

  • 相位比较
  • 差分测量
  • 输入与输出信号的同步监测

优势

  • 可直接进行信号比较
  • 有助于因果分析
  • 通过同时显示两个信号节省时间

局限性

  • 可能需要更复杂的触发设置
  • 复杂波形可能导致显示界面杂乱

数学轨迹

数学轨迹显示并非完全依赖于直接输入,还会根据对一个或多个输入通道应用的数学运算或函数进行计算并显示波形。

应用场景

  • 信号滤波
  • 傅里叶变换等复杂计算
  • 创建用于分析的衍生参数

优势

  • 提供高级分析功能
  • 允许根据特定需求自定义方程
  • 支持在频域中分析信号

局限性

  • 可能需要熟悉数学函数
  • 设置不当可能导致计算错误

XY 轨迹

在 XY 轨迹模式下,示波器绘制一个通道的电压与另一个通道的电压之间的关系图,而不是绘制时间关系图。这样会生成李萨如图形,可用于相位和谐波分析。

应用场景

  • 相位关系研究
  • 谐波失真分析
  • 信号发生器的质量控制

优势

  • 快速查看相位关系
  • 可进行详细的谐波分析
  • 适用于磁滞回线表征等特殊测试

局限性

  • 缺乏时域信息
  • 可能需要专业知识才能正确解释

通过了解这四种主要的波形轨迹类型,您可以更有效地为特定的工程任务选择合适的示波器设置。每种波形轨迹都有其独特的优势和局限性,这些优势和局限性会极大地影响您的测量和分析的成功与否。

如何读取波形轨迹

准确读取和解读波形轨迹是电气工程师及使用示波器专业人员的一项必备技能。

本节将详细介绍校准、识别关键点以及利用光标进行精确测量等关键步骤。

校准

校准确保示波器能够准确测量和显示电信号。随着时间的推移,设备内部组件的微小漂移会导致读数不准确,因此定期校准至关重要。

校准步骤

  1. 将校准信号连接到示波器的输入端。
  2. 按照示波器的校准程序进行操作,通常包括调整增益和偏移设置。
  3. 确认显示的波形轨迹准确表示校准信号。

常见校准错误

  • 探头衰减设置不正确
  • 示波器和探头阻抗不匹配

识别关键点

零电平
零电平是波形振荡的中心点。它代表“零电压”点,对于确定信号的幅度和其他参数至关重要。

峰值
峰值是波形达到的最高点和最低点。了解峰值电平有助于:

  • 评估信号强度
  • 检测电路中的电位削波或饱和
  • 确定工作电压范围

周期
一个周期是指波形完成一次完整的振荡。识别周期的起点和终点有助于:

  • 计算信号的频率
  • 评估周期性和稳定性
  • 分析抖动或噪声等异常情况

使用光标

光标是图形线条或标记,您可以将其放置在波形图上以进行精确测量。现代示波器通常提供水平和垂直光标。

如何使用光标

  1. 激活示波器上的光标功能。
  2. 将光标定位在轨迹上的所需点上。
  3. 读取测量结果,通常显示在屏幕侧边或底部。

使用光标的优势

  • 便于精确测量上升时间、下降时间和脉冲宽度等参数。
  • 启用两点间差值测量,可用于测量相位和时间差。
  • 简化特定波形值的捕获和记录,以便进行后续分析。

通过掌握校准、关键点识别和光标使用等步骤,您可以确保准确读取波形并从测量中获得有意义的数据。这些技能对于任何希望在示波器相关任务中取得卓越成就的人来说都至关重要。

常见的波形轨迹伪影

伪影 原因 解决方案
噪声 外部干扰 使用屏蔽或过滤器
抖动 时间不一致 提高采样率(在数字示波器中)
重影 残余荧光粉辉光(在模拟示波器中) 调整持久性设置

波形轨迹分析技巧

准确且富有洞察力的波形轨迹分析是示波器操作成败的关键。无论是排查故障电路还是研究复杂的信号行为,有效的波形轨迹分析技术都能极大提升您的理解能力。以下将深入探讨一些实现最佳波形轨迹分析的关键技巧。

使用适当的量程设置

垂直和水平量程是您能否清晰可视化并解读波形轨迹的基础。不正确的量程设置会导致对信号特性的误判。

最佳量程设置步骤

  1. 调整垂直量程,使波形轨迹完整显示在屏幕内,并在不产生削波的情况下尽可能增大波形轨迹幅度。
  2. 设置水平量程,确保至少显示波形的一个完整周期(如适用)。

比例设置不当的后果

  • 峰值过载:掩盖信号的真实幅度。
  • 波形过度压缩:难以观察关键细节。

应用信号处理

许多现代示波器都内置了信号处理功能,例如滤波、平均和快速傅里叶变换 (FFT)。

如何应用快速傅里叶变换 (FFT)

  1. 在菜单中选择FFT功能。
  2. 选择合适的窗口函数(汉宁、布莱克曼等)。
  3. 观察时域轨迹旁边或上方显示的频率分量。

信号处理的优势

  • 揭示隐藏的信号特征:信号处理可以揭示时域视图中不可见的特征。
  • 降低噪声:平均等工具可以帮助消除随机噪声,从而提供更清晰的信号以进行分析。

检查触发设置

触发设置决定了示波器开始捕获波形的时间点。不正确的触发可能导致波形不稳定或产生误导性结果。

常用触发类型

  • 边沿触发:当信号跨越指定的电压电平时触发波形轨迹的采集。
  • 脉冲触发:根据脉冲的持续时间触发波形轨迹的采集。
  • 频率触发:在特定频率下触发波形轨迹的采集。

正确触发的技巧

  • 对于稳定、重复的信号,请使用自动触发。
  • 对于非重复性或复杂的信号,请选择普通触发或单次触发。

通过妥善处理量程设置、利用信号处理功能以及仔细检查触发设置,您可以大幅提升波形轨迹分析的质量和可靠性。

这些最佳实践可帮助您从示波器波形轨迹中提取最大信息量,使您的测试和诊断工作更加准确且富有洞察力。

浏览我们的精选原厂二手示波器

查看全部 Oscilloscopes
  • 近乎全新
  • 已升级为最新的软件
  • 原厂计量校准报告
  • 全新标配附件
  • 标准三年原厂保修
  • 支持定制选件

了解更多

  • 节省高达90%
  • 精准运行
  • 计量校准
  • 30天保修
  • 不支持定制选件
  • 运往有限国家

了解更多

最多可以选择3台仪器进行对比

取消
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at
还可以挑选另一台仪器进行对比
Starting at

结论

波形轨迹是示波器分析的核心,它提供了动态电信号的详细可视化快照。从简单的故障排除到复杂的信号行为研究,波形轨迹都是工程师在各种应用中不可或缺的关键工具。

通过掌握正确的缩放、信号处理和触发等技巧,专业人员可以充分发挥示波器的潜力。

了解不同类型波形轨迹图的细微差别以及如何准确解读它们,不仅能提升您的工作质量,还能带来更有价值的洞察。

如果您正在考虑升级您的测试设备,请考虑 Keysight 原厂二手仪器商城,那里有优质的原厂二手示波器、频谱分析仪、波形发生器和万用表。

无需花费巨资,即可获得满足您严苛标准的顶级设备。立即提升您的波形轨迹分析和整体测试能力!

无论您何时准备就绪,我们都可以通过以下 5 种方式为您提供帮助

1

浏览我们的原厂二手示波器优惠

2

致电获取技术支持:400-810-0189
周一到周五 8:30am-5:30pm

3

联系我们的销售支持团队

4

创建账户以获取价格提醒并进入专属候补名单

5

与您的客户经理讨论您的具体需求

Callum Reed
Used Equipment Store Marketing Manager
欢迎反馈
获取最新的原厂二手仪器信息

不要错过最新的原厂二手仪器特价信息、新闻和公告。可随时退订

订阅