사물인터넷(IoT)으로 인해 의료 업계에 변화가 일어나고 있습니다. 원격 모니터링, 진단 및 치료를 위한 어플리케이션은 의료 전문가와 환자 모두에게 판도를 바꾸어 놓는 기술입니다. 그러나 이러한 기기는 그 어느 때보다 개발 및 생산이 복잡합니다.

이러한 기기가 안전하고 효과적이라는 것을 환자에게 확신시키는 것이 최우선 과제입니다. 신뢰할 수 있는 파트너인 키사이트는 전체 제품 개발 수명 주기에 걸쳐 테스트 솔루션 포트폴리오를 통해 출시 시간을 단축합니다.

더 빠른, 더 나은 의사결정

커넥티드 의료 기기의 제작은 특히 3등급 기기의 경우 매우 어려운 일입니다. 더 많은 저전압 구성 요소, 온보드 데이터 처리 증가, 폼 팩터 축소 및 극복해야 할 기타 많은 엔지니어링 과제가 있습니다. 보다 나은 결정을 내리려면 더 나은 통찰력이 필요합니다.

키사이트는 시뮬레이션, 측정 및 분석을 다른 어떤 제품보다 더 잘 수행하는 정확하고 안정적인 솔루션의 종단 간 포트폴리오를 제공합니다. 이를 통해 필요한 의사 결정에 대한 확신을 줄 수 있는 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이제 콤포넌트 설계 및 특성화, 전력 소비 및 최적화, 무선 기술 설계를 통해 환자에게 완전한 가치를 제공할 수 있습니다.

자세히 보기

IoT in Healthcare graphic
Evolution of Healthcare graphic

자신감을 가지고 개발

현장에서 사용되고 있는 연결된 의료 기기의 장애나 성능 저하는 환자뿐 아니라 병원 운영에도 큰 문제를 초래합니다. 안전한 고품질 디바이스를 시장에 성공적으로 출시하려면 위험을 최소화하는 솔루션이 필요합니다.

키사이트 솔루션을 이용하면 디바이스 설계가 배터리 수명에 맞게 완벽히 최적화되고, 정밀한 테스트로 신호 및 전력 무결성 문제를 파악하고, 실제 환경에서 안정적으로 작동하는지 검증할 수 있어 리스크가 최소화됩니다. 또한 키사이트는 공존 및 사이버 보안 취약성을 발견하여 디바이스가 규정을 준수하고 환자와 의료 전문가 모두에 대한 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.

자세히 보기

일정 준수

출시 시간을 늦추지 않고 고품질 제품을 제공할 수 있도록 복잡한 규제 환경을 파악하려면 어떻게 해야 할까요? 측정 통찰력에 대한 자신감에서 시작됩니다.

키사이트는 전체 제품 수명 주기에 걸쳐 타의 추종을 불허하는 정확하고 안정적인 솔루션을 제공합니다. 엔지니어는 더 나은 정보에 입각한 설계, 더 적은 수의 보드 스핀, 더 빠른 프로토타입 검증, 그리고 시간과 볼륨 및 품질 목표를 충족하는 제조 공정 등의 이점을 갖는 키사이트 솔루션으로 일정보다 앞서 제품을 출시할 수 있습니다.

자세히 보기

Solutions IOT Healthcare Smartwatch graphic

추가 학습 리소스

  • 커넥티드 의료 기기를 테스트하는 데 도움이 필요하십니까?