何をお探しですか?
インテリジェント・コンピューター・ビジョン・テスト
光学文字認識および画像認識を活用して、ユーザーの視点に立ったテストを自動化
ユーザーの目を通してテスト
スムーズでシームレスなユーザー体感(UX)の達成を目指していますか。 人間対コンピューターのインタフェースは、成功するUXやカスタマー体感(CX)の最も重要なテスト要素です。 しかし、従来のウェブテストツールは、HTMLまたはDocument Object Model内のWebElementオブジェクトをテストする Selenium WebDriver接続だけに制限される可能性があります。ソフトウェアテストは以下を考慮する必要があります:
- 膨大な種類のデバイス、ブラウザ、およびオペレーティングシステム - それぞれ固有のテストスクリプトとスニペットが必要
- 画面解像度、動的なフォントサイズ、種類、および色
- 開発サイクルのどの時点でも変更可能なJavaオブジェクト
従来のファンクション・テスト・ソリューションを使用する場合、UX/CXの検証は複雑で時間がかかります。 幸いなことに、Eggplantテストの画像検索エンジンは人工知能を搭載しており、カスタマイズ、自動化された完全なテストを構築するのに役立つ5つのモードを備えています。
「自動化以前は、1,000回のトライアルに47人の従業員の時間が必要でした。 Eggplantによる自動化後は、テストチームの時間は21時間に短縮されました。"
—NECパーソナルコンピューター、PMグループマネージャー、森一郎氏
受賞したデジタルトランスフォーメーション戦略を採用
デジタルトランスフォーメーション現象は転機を迎えています。 このプロセスの主要な力である新しい消費者、新しい技術、新しいビジネスが互いに影響し合い、効果を高めています。 Eggplantテストのインテリジェント・コンピューター・ビジョン機能により、お客様のチームはあらゆるトレンドの先を行くことができます。
従来のテストツールの限界に挑戦し、より効率的で質の高い顧客体感を実現する方法をご確認ください。
Eggplantソフトウェアによるインテリジェント・コンピューター・ビジョン
キーサイトユニバーシティ: 自動化ソフトウェアテスト 101
ソフトウェア・テスト・オートメーションを始めるために知っておくべきことをすべてご確認ください。 業界のベストプラクティスと最適化テクニックを使って、チームを次のレベルに引き上げましょう。 クイックビデオでは、テストの基本、展開の計画などをカバーします。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。