Cargando...

Se muestran 20 de 188

Ordenar:
Popularidad
Popularidad Reciente Relevancia
Popularidad Reciente Relevancia
The Bluefors Dilution Refrigerator as an Integrated Quantum Measurement System

Añadido a favoritos

Eliminado de favoritos

El refrigerador de dilución Bluefors como sistema integrado de medición cuántica

Las mediciones de dispositivos cuánticos a temperaturas de milikelvin adquieren una nueva importancia en la actualidad debido a las aplicaciones inmediatas en simulaciones cuánticas (Georgescu, Ashhab y Nori, 2014), detección cuántica (Degen, Reinhard y Cappellaro, 2017) y la carrera mundial para construir un ordenador cuántico tolerante a fallos (Kjaergaard y otros, 2020). Los científicos e ingenieros necesitan sistemas de medición integrados para realizar una caracterización rápida y precisa de los dispositivos cuánticos. Los principales retos de medición son que los dispositivos requieren la detección de señales de microondas muy débiles y son exquisitamente sensibles a los factores ambientales. Los sistemas Bluefors se utilizan a menudo como plataforma para dispositivos cuánticos, como demuestran las más de 200 referencias (a fecha de marzo de 2021) al sistema Bluefors en la literatura técnica centrada en medidas cuánticas o qubits. Esta nota de aplicación informa de un paso decisivo hacia la demostración de un sistema de medición cuántica integrado "llave en mano" que requiere un número enormemente reducido de pasos por parte del usuario final para iniciar una medición cuántica. Este avance es posible gracias a la integración de un sistema de medida cuántica basado en PXI de Keysight Quantum Engineering Solutions (QES) y el software de control de instrumentos Labber.

Quantum Parameter Extraction in QuantumPro

Añadido a favoritos

Eliminado de favoritos

Extracción de parámetros cuánticos en QuantumPro

QuantumPro permite modelar circuitos qubit superconductores analizando su rendimiento EM y sus propiedades no lineales en el régimen cuántico con excitación de señal de potencia ultrabaja. El análisis EM completo soporta el barrido de frecuencia de los circuitos utilizando los solvers MoM y FEM. A partir de los parámetros de dispersión, QuantumPro calcula las frecuencias resonantes y los parámetros cuánticos. El Análisis de Participación de Energía soporta el FEM Eigenmode Solver, que calcula las frecuencias propias de los qubits y los resonadores. A partir de las relaciones de participación de energía, QuantumPro calcula los parámetros cuánticos. En esta nota de aplicación, describimos los métodos que QuantumPro utiliza para extraer los parámetros cuánticos. Mostramos dos modelos de QuantumPro, el de un qubit con un resonador y el de cuatro qubits con cuatro resonadores. Empleando los solucionadores Momentum RF, Momentum Microwave y FEM Eigenmode, obtenemos y comparamos los parámetros cuánticos. Los solvers MoM requieren menos recursos computacionales en comparación con los solvers FEM debido al menor número de incógnitas. Por otra parte, el solucionador de modos propios del MEF permite hallar una matriz χ completa, mientras que los solucionadores del dominio de la frecuencia proporcionan las entradas de la matriz χ que sólo representan las interacciones entre elementos vecinos.

Se han visto 20 de 188 Cargar más