A la carta
4 veces la resolución vertical, 1/2 el ruido de fondo.
Con un nuevo ASIC personalizado y un ADC de 14 bits, el HD3 ofrece 4 veces la resolución vertical y 1/2 del ruido de fondo de otros osciloscopios de uso general, lo que le proporciona una representación más precisa de la señal que está midiendo.
Descubra cómo la tecnología de chip personalizado que hay detrás de nuestro nuevo y potente osciloscopio le ayudará a depurar en electrónica de consumo, pruebas de fuentes de alimentación y automoción.
Ingenieros de electrónica de consumo, pruebas de fuentes de alimentación y automoción que quieran ser de los primeros en ver el nuevo HD3 en acción.
¿Qué busca?