사이버 레인지 솔루션

실제 환경에서 위협을 제거하기 위한 사이버 전사 교육

사이버 레인지 - 사이버 보안 작동 플랫폼

공격 시뮬레이션으로 사이버 복원력 향상

보안팀이 항상 다음 사이버 공격에 대비 태세를 갖출 수 있습니다. 정부 또는 방위, 은행 및 금융, 서비스 제공자 또는 기업 모두 최선의 방어책은 무사고, 데이터 및 비용 무손실을 달성할 수 있도록 팀을 훈련시키는 것입니다. 동적인 실습 훈련으로 보안 전문가가 어떠한 사이버 범죄에도 대응할 수 있는 준비 태세를 갖추어야 합니다.

실제와 같은 상황에서의 사이버 공격 대항

다양한 시나리오를 갖춘 라이브러리: 다양한 위협 시뮬레이션 시나리오를 사용한 실습으로 보안팀이 사이버 보안 기술을 익힐 수 있습니다. 고객 네트워크의 제품을 사용하는 맞춤형 사이버 훈련을 실시함으로써 일어날 수 있는 실제 상황에서 팀을 테스트할 수 있습니다. 키사이트 플랫폼에서 고객 시나리오를 완전히 새로 만들거나 기본적으로 제공되는 시나리오를 수정할 수도 있습니다.

일반 또는 비정상적인 사이버 공격 시뮬레이션: 키사이트의 사이버 레인지 시나리오는 보안 격리 환경에서 나타나는 실제 라이브 페이로드를 사용한 공격을 수행함으로써 네트워크 보안 위협을 정확하게 에뮬레이션합니다. 따라서 보안 담당자가 실제 사이버 공격 상황에서 개인 또는 팀으로서 어떻게 대응하는지 실제로 테스트할 수 있습니다.

실제 트래픽 생성기: BreakingPoint 트래픽 생성기는 키사이트 사이버 레인지 솔루션의 옵션 콤포넌트로, 490개가 넘는 실제 어플리케이션 프로토콜을 시뮬레이션하고 60,000가지가 넘는 공격 또는 맬웨어를 조합하여 공격을 전송할 수 있습니다. 보안 전문가는 잘 모르고 식별하기 어렵지만 최전선과 마찬가지로 실제 사이버 공격 상황에서 임의로 발생하는 사실적인 트래픽을 경험할 수 있습니다.

지속적인 위협 대처 또는 교육: 개발팀은 최신 기술을 습득하고 효과적으로 협업하며 조직의 보호 수준을 유지하기 위해 지속적인 교육을 받아야 합니다.

키사이트 사이버 레인지 솔루션으로 사이버 공격에 대항할 수 있습니다.

공격자를 방어할 수 있다는 자신감 확보

키사이트 사이버 레인지 솔루션으로 신뢰도 확보

증가하는 위협에 대처하기 위한 역량: 보안 전문가는 키사이트 사이버 레인지에서 사이버 범죄자에 맞서 이기는 방법을 배움으로써 보안 역량을 강화할 수 있습니다. CISO와 보안 관리자는 각 개인의 강점과 약점을 면밀하게 파악하고 팀을 전체적인 관점에서 이해할 수 있습니다.

고도로 조율된 사건 대응: 보안은 사일로화되는 경우가 많지만 사이버 공격 시 보안팀이 화합력을 발휘해야 합니다. 키사이트 사이버 레인지는 보안팀이 고도로 숙련된 사건 대응팀으로서 역할을 수행할 수 있는 방법을 배우고 반복적인 학습으로만 얻을 수 있는 필요 역량을 익히는 데 도움을 줍니다.

실제 사이버 공격처럼 동적인 교육: 키사이트 사이버 레인지에서는 사용자의 맥박이 뛸 정도로 실제와 같은 교육이 이루어집니다. 정적인 강의식 교육 대신 역량을 테스트하는 동적인 실습 교육을 받게 됩니다. 깃발 뺏기(CTF) 훈련에서는 팀 간 경주로 숨겨져 있는 "깃발"을 최대한 많이 찾아야 합니다.

키사이트 사이버 레인지는 다양한 기술의 테스트베드입니다. 사이버 레인지는 신제품, 소프트웨어 릴리즈, 프로토콜, 조직 재구성 또는 비즈니스 프로세스 개편을 위한 "상황 운영 " 테스트에 적합한 환경을 제공합니다.

팀과 네트워크 요구를 고려한 맞춤형 교육

멀티테넌트 아키텍처

소프트웨어 보안 담당자는 다양한 역할을 수행하며 그에 맞는 역량이필요합니다. 사용자는 같은 사용자 또는 강의실 교육으로 쉽게 다룰 수 없는 여러 기술을 동시에 훈련할 수 있습니다.

모든 보안 도구 지원

키사이트 사이버 레인지 솔루션은 키사이트 기술과 선도적인 오픈 소스 산업 제품을 기반으로 합니다. 다른 솔루션과 달리 원하는 벤더의 도구를 키사이트 사이버 레인지와 교육 모듈에 통합할 수 있습니다.

맞춤형 시나리오

상용 위협 시나리오를 넘어 맞춤형 사이버 훈련 및 이벤트로 확장할 수 있습니다. 개별 요구 사항에 맞게 사이버 레인지 플랫폼에서 맞춤형 시나리오를 개발하거나 키사이트의 도움을 받아 복잡한 시나리오를 만들 수 있습니다.

키사이트 사이버 레인지 솔루션 데모 및 동적인 사이버 교육의 효과 확인