무엇을 찾고 있습니까?
학술 및 광학 연구 요구 사항을 위한 도구 확보
키사이트 CODE V, LightTools, ImSym, LucidShape, RSoft Photonic Device Tools를 포함한 고급 광학 설계 소프트웨어로 학술 및 연구 역량을 강화하십시오. 키사이트의 대학 라이선싱 프로그램은 학생들이 엄격한 교과 과정과 학술 연구에 필수적인 산업 표준 도구에 접근할 수 있도록 지원하며, 미래의 전문적인 기회를 강화하는 역량을 육성합니다.
대학 기증 프로그램
키사이트의 대학 기증 프로그램은 전 세계의 자격을 갖춘 교육 기관에 1년 단위로 갱신 가능한 광학 설계 소프트웨어 무료 액세스를 제공합니다. 이 대학 기증 프로그램은 학위 취득으로 이어지는 교육 활동을 지원하며, 교수진과 학생들에게 교육 및 연구 목적을 위한 전체 소프트웨어 액세스를 제공합니다. 자세한 내용은 문의하십시오.
학생 라이선싱 프로그램
대학 기증 프로그램의 범위를 넘어 소프트웨어가 필요한 학생들을 위해, 키사이트의 학생 라이선싱 프로그램은 교수 또는 학술 지도교수의 확인을 거쳐 개별 액세스를 제공합니다. 자격은 북미 또는 유럽의 공인된 고등 교육 프로그램에 적극적으로 등록되어 학사, 석사 또는 박사 학위를 취득하려는 학생으로 제한됩니다.
더 자세한 정보가 필요하시면 캠퍼스 담당자에게 문의하시거나 당사에 직접 문의하십시오.
대학 파트너십
당사는 추가적인 기관 협력도 고려할 수 있습니다. 상호 학술 및 연구 이점을 입증하는 제안을 환영합니다.
자세한 내용 문의
이러한 프로그램에 대한 자세한 내용은 다음을 통해 확인할 수 있습니다.
- 온라인 양식을 작성하여 자세한 정보 요청
- osg_educ@keysight.com으로 이메일을 보내주십시오
- 월요일부터 금요일, 오전 8시부터 오후 5시(태평양 표준시) 사이에 +1 (626) 795-9101로 전화하십시오.
어떤 도움을 드릴까요?