키사이트의 새로운 네트워크 벤치마킹 솔루션을 통해 이동통신 사업자들은 여러 4G 및 5G 네트워크 전반에 걸쳐 사용자 경험 품질을 검증할 수 있게 되었습니다.

확장 가능한 솔루션을 통해 단일 드라이브 테스트로 완전한 측정 세트 제공

SANTA ROSA, Calif. June 15, 2021

세계를 연결하고 보호하기 위한 혁신을 가속화하도록 지원하는 첨단 설계 및 검증 솔루션을 제공하는 선도적인 기술 기업인 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc., NYSE: KEYS)는 모바일 사업자가 여러 5G 뉴라디오(NR) 및 4G LTE 네트워크 전반에서 최종 사용자 체감 품질(QoE)을 검증할 수 있도록 지원하는 새로운 Nemo 네트워크 벤치마킹 솔루션(NBM)을 발표했습니다. 

세계모바일공급자협회(GSA)에 따르면 상용 5G를 배포한 모바일 사업자의 수가 지난 1년 동안 두 배 이상 증가했습니다. 대규모 배포가 계속됨에 따라 모바일 사업자와 규제 기관은 경쟁사 네트워크와 비교하여 자사 네트워크의 성능을 파악하기 위해 벤치마킹 활동을 강화할 것입니다. 키사이트는 모바일 사업자, 규제 기관, 서비스 계약업체가 비용 효율적으로 무선 네트워크를 벤치마킹할 수 있는 완전 확장형 솔루션을 출시했습니다.

키사이트의 Nemo 네트워크 벤치마킹 솔루션은 최대 48대의 모바일 디바이스를 지원하여 단일 드라이브 테스트에서 포괄적이고 신뢰할 수 있는 신속한 측정을 제공합니다. 

"최신 상용 모바일 디바이스를 사용하여 네트워크를 벤치마킹하도록 설계된 강력한 솔루션을 고객에게 제공하게 되어 기쁩니다."라고 키사이트의 부사장인 페트리 톨자모(Petri Toljamo)는 말했습니다. "키사이트의 새로운 네트워크 벤치마킹 솔루션을 통해 모바일 사업자는 품질 및 성능 문제를 신속하게 식별하고 해결하여 최종 사용자의 만족도를 높이고 고객을 유지할 수 있습니다."

최신 셀룰러 기술 및 플래그십 디바이스를 지원하는 키사이트의 Nemo 네트워크 벤치마킹 솔루션은 포괄적이고 신뢰할 수 있으며 신속한 측정 기능을 제공하여 사용자가 다음을 수행할 수 있도록 지원합니다. 

  • 대규모 캠페인의 경우에도 단일 드라이브 테스트에서 완전한 측정 세트를 안정적으로 캡처합니다.
  • 모듈식 아키텍처와 최대 48대의 모바일 디바이스 지원을 통해 증가하는 측정 요구사항을 충족하기 위해 자본 지출을 비용 효율적으로 늘립니다.
  • Instagram, Netflix, YouTube 등의 데이터, 음성, 스트리밍 서비스 및 OTT(over-the-top) 애플리케이션을 제공하는 여러 네트워크의 성능, 접근성, 무결성을 신속하게 벤치마킹합니다.
  • 측정 데이터를 수집 및 분석하고, 관련 핵심 성과 지표(KPI)와 네트워크 성능 점수(NPS)를 캡처하는 보고서를 생성하여 QoE 및 QoS 문제를 효과적으로 식별합니다.

키사이트의 Nemo 네트워크 벤치마킹 솔루션은 견고한 케이스 및 모듈식 마운팅 액세서리와 키사이트의 Nemo Outdoor, Nemo 능동 테스트 애플리케이션(NATA), Nemo 진단 모듈(NDM), Nemo 지능형 디바이스 인터페이스(NIDI)를 결합합니다. Nemo 클라우드를 사용하면 사용자는 Nemo 네트워크 벤치마킹 솔루션을 사용하여 캡처한 측정을 실시간으로 원격 제어할 수 있습니다. Nemo 네트워크 벤치마킹 솔루션을 Nemo 클라우드 및 드라이브 테스트 후처리 소프트웨어인 Nemo Analyze와 결합하여 사용자는 측정 결과 업로드부터 분석에 이르는 엔드투엔드 자동화 데이터 처리 환경을 구축할 수 있습니다. 

키사이트의 Nemo 네트워크 벤치마킹 솔루션은 견고한 케이스 및 모듈식 마운팅 액세서리와 키사이트 소프트웨어를 결합하여 4G 및 5G 네트워크를 비용 효율적으로 벤치마킹하는 완전 확장형 솔루션을 생성합니다. 

Nemo 네트워크 벤치마킹 솔루션은 사이트 인수, 배포, 최적화 및 검증부터 실내 및 실외 네트워크 벤치마킹에 이르기까지 전체 네트워크 수명 주기 동안 모바일 네트워크의 성능과 품질을 테스트하기 위한 키사이트의 광범위한 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 

추가 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다: https://youtu.be/J2kovhQ_Euc

 

키사이트테크놀로지스 소개 

키사이트는 세상을 연결하고 보호하기 위한 혁신을 가속화하는 데 도움이 되는 고급 설계 및 검증 솔루션을 제공합니다. 속도와 정밀성에 대한 키사이트의 헌신은 설계 시뮬레이션, 프로토타입 검증, 자동화된 소프트웨어 테스트, 제조 분석, 그리고 기업, 서비스 제공업체, 클라우드 환경에서의 네트워크 성능 최적화 및 가시성 등 개발 생태계 전반에서 차세대 기술 제품을 더 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 소프트웨어 기반 인사이트 및 분석으로 확장됩니다. 키사이트의 고객은 전 세계 통신 및 산업 생태계, 항공우주 및 방위, 자동차, 에너지, 반도체 및 일반 전자 시장에 걸쳐 있습니다. 키사이트의 2020 회계연도 매출은 42억 달러를 기록했습니다. 키사이트테크놀로지스(NYSE: KEYS)에 대한 자세한 정보는 www.keysight.com에서 확인하실 수 있습니다.

# # #

키사이트테크놀로지스에 대한 추가 정보는 https://www.keysight.com/go/news의 뉴스룸과 Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube에서 확인할 수 있습니다.

키사이트 연락처:

Geri Lynne LaCombe, 미주/유럽
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com

Fusako Dohi, 아시아
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com