Che cosa sta cercando?
BreakingPoint - Automazione dei test di sicurezza
Prestazioni delle applicazioni e sicurezza della rete
automazione dei test con BreakingPoint
Stare al passo con le minacce
Con l'incredibile numero di 350.000 campioni di malware rilevati in natura e oltre 60 nuove vulnerabilità individuate e divulgate in media ogni giorno, cercare di stare al passo con le minacce è una vera sfida. I team di convalida e garanzia della sicurezza sono praticamente obbligati a utilizzare strumenti di sicurezza che supportino un'automazione moderna e integrata.
Gli aggressori sfruttano l'automazione per aumentare le loro capacità, quindi i tecnici della sicurezza si troveranno in una posizione di svantaggio se si affidano ai processi manuali del passato. Attività di sicurezza come i test di efficacia e di performance, la messa a punto dei criteri di sicurezza e la formazione CyberRange richiedono l'automazione se gli ingegneri della sicurezza vogliono avere una possibilità di stare al passo con l'assalto degli attacchi.
Nelle reti dinamiche di oggi, dove l'unica costante è il cambiamento, mantenere il giusto equilibrio tra prestazioni di rete e controlli di sicurezza è un obiettivo mobile che richiede solide politiche di gestione delle modifiche. Sono necessarie pratiche automatizzate di test e convalida continui per garantire che la qualità dell'esperienza degli utenti non si riduca e che la postura di sicurezza rimanga solida.
Automazione dei test di sicurezza BreakingPoint
BreakingPoint è il leader del settore per i test delle prestazioni delle applicazioni e della sicurezza di rete. Simulando il traffico legittimo del mondo reale, il DDoS (Distributed Denial of Service), gli exploit, il malware e il fuzzing, BreakingPoint convalida l'infrastruttura di sicurezza di un'organizzazione, riduce il rischio di degrado della rete di quasi l'80% e aumenta la preparazione agli attacchi di quasi il 70%.
Le funzionalità esclusive di BreakingPoint sono accessibili anche attraverso un'API REST direttamente o tramite una libreria Python, una libreria ROBOT o una libreria TCL. Queste API forniscono agli utenti la flessibilità di cui hanno bisogno nel mondo di oggi, dove lo sviluppo e la consegna DevOps e DevSecOps stanno diventando la norma.
Le capacità di automazione di BreakingPoint consentono di eseguire test continui. In ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, tra cui la progettazione, l'implementazione, l'ottimizzazione e la formazione, l'automazione dei test di sicurezza di BreakingPoint può semplificare i test e offrire vantaggi unici.
BreakingPoint
Convalidate la postura di sicurezza delle vostre reti con applicazioni reali e una gamma completa di vettori di minaccia
Punto di rottura VE
Edizione virtuale di Breaking Point. Validate la posizione di sicurezza delle vostre reti con applicazioni reali e una gamma completa di vettori di minacce.
Non tutto il supporto per l'automazione dei test è uguale
Il supporto all'automazione è solo una casella di controllo nella vostra lista di requisiti?
La necessità di automazione nello strumento di convalida è un dato di fatto, ma le capacità di automazione dei diversi strumenti non sono le stesse. La scelta dello strumento giusto renderà l'automazione più semplice e veloce.
Ogni framework di automazione è unico, ma ci sono alcuni attributi comuni che la maggior parte richiede. Un adeguato supporto all'automazione in uno strumento di test ne facilita l'integrazione in quasi tutti i framework. Keysight BreakingPoint offre queste funzionalità uniche:
- API REST ben progettata e basata su un modello di dati che utilizza JSON strutturato per il passaggio delle informazioni.
- Supporto per linguaggi legacy come TCL e linguaggi moderni come Python
- Browser REST API interattivo integrato che consente di eseguire il debug dei test più rapidamente.
- Accesso sicuro all'API per garantire l'uso esclusivo dello strumento di test da parte di persone autorizzate.
- Documentazione completa con esempi di supporto facili da navigare e da ricercare
Volete aiuto o avete domande?