ロード中...

表示されている結果 : 40 / 5174

並べ替え
人気
人気 最新 関連性
人気 最新 関連性
C-V2Xコンプライアンスの実現

お気に入りに追加しました

お気に入りから削除しました

C-V2Xコンプライアンスの実現

進化する5Gテスト要件に対するコンプライアンスを達成するために、C-V2Xコンポーネントとサブシステムの性能をテストすることは、コネクテッドカー市場にとって継続的な課題となっています。C-V2X技術が世界的に受け入れられることで、自律走行が共有のビジョンから大衆市場の現実になります。C-V2Xは、4Gおよび5Gモバイルセルラー接続のための3GPP標準を使用し、5.9GHz周波数帯で動作しています。ほとんどの国で、この周波数帯はITSとして正式に指定されています。C-V2X認証は、地域のITS規格が進化しているため、状況が変化すると同時に、5Gに対する規制要件も変化しています。メーカーは、急速に拡大する市場において競争力を維持するために、将来の反復と法改正に対応しなければなりません。このホワイトペーパーでは、C-V2Xの重要性と、進化する5Gのテスト要件や規制にもかかわらずC-V2X認証の先を行く方法について概説しています。ホワイトペーパーで取り上げている主なトピックは以下の通りです。C-V2X技術の利点、自動車業界のアライアンス、C-V2X認証の課題、C-V2Xテストと検証、コンフォーマンスの確保、C-V2Xテスト・ソリューション。このホワイトペーパーをダウンロードして、より多くの洞察を得てください。

表示 40 / 5174 もっと見る