オンデマンド
7:30 a.m. IST / 10:00 a.m. SGT / 1:00 p.m. AEDT
AoAおよびビームフォーミングテストの簡素化
位相ドリフト、校正の複雑さ、信頼性の低いマルチボックスセットアップにお悩みではありませんか?この無料ウェビナーでは、キーサイトのエキスパートが、当社のMXGシグナル・ジェネレーターが4つの位相コヒーレントDDSチャネルを使用して、到来角(AoA)、ビームフォーミング、MIMOテストをどのように効率化するかを実演します。航空宇宙・防衛分野のRFエンジニア向けに設計されたこのセッションでは、ヒントとライブデモが含まれています。
このウェビナーは、ビームフォーミング、AoA、およびMIMOテストを簡素化したい、レーダー、電子戦、または高度な通信分野で働くRFエンジニアおよびシステム設計者向けに設計されています。特に、マルチボックスセットアップの複雑さなしに、より速く、より信頼性が高く、再現性のある結果を求める方々に役立ちます。
何をお探しですか?