Che cosa sta cercando?
Soluzioni di visibilità della rete
Migliorare la sicurezza e il monitoraggio della rete
La direttiva di molti reparti IT è quella di far parte del processo di innovazione aziendale. Come si fa a innovare? Un team IT medio trascorre più della metà della sua giornata solo per la risoluzione di problemi o per la sicurezza della rete.
La visibilità della rete parte dalle sue fondamenta. Consente di esporre e risolvere più rapidamente i problemi nascosti (punti ciechi). Tempi di risoluzione più rapidi significano più tempo per innovare il design della rete e le applicazioni che vi girano sopra.
Partner tecnologici per la visibilità della rete
Le migliori soluzioni per la sicurezza, le prestazioni e il cloud.
Migliorare la visibilità della rete
Una migliore visibilità della rete offre le massime prestazioni di accesso e distribuzione dei dati alle vostre appliance di monitoraggio e sicurezza.
Scoprite come è facile innovare la vostra sicurezza in linea e la visibilità di rete fuori banda.
Visibilità della rete per le aziende
Il nuovo ambiente aziendale richiede il supporto IT per una gamma più ampia di requisiti di monitoraggio, sicurezza e conformità. Ciò comporta oneri significativi per le prestazioni e la sicurezza della rete, poiché un numero maggiore di dispositivi deve accedere ai dati in entrata.
Scoprite come una migliore visibilità della rete può aiutarvi:
- Migliorare la sicurezza della rete
- Riduzione dei costi e dei tempi di risoluzione dei problemi
- Soddisfare le iniziative di conformità normativa
Visibilità della rete per i fornitori di servizi
I fornitori di servizi hanno bisogno di una chiara visibilità delle loro reti. Domande come queste sorgono quotidianamente:
- Dove sono i colli di bottiglia del traffico?
- Perché le applicazioni sono lente?
- Ho un problema di sicurezza?
Sono domande serie che richiedono risposte rapide e complete. Scoprite come l'implementazione di un'architettura di visibilità può eliminare i punti ciechi della rete per darvi le risposte che cercate.
Siete esperti di terminologia del monitoraggio di rete?
In caso contrario, imparate a conoscere il significato di tutti i termini. Diventare un esperto è più facile di quanto si pensi. In effetti, è semplice come l'ABC della visibilità di rete.
Casi d'uso della visibilità della rete
Una volta capito cosa può fare la visibilità di rete, si scopriranno molti casi d'uso in cui può essere applicata. Anche se non tutte le soluzioni sono applicabili a tutte le reti, ogni azienda dovrebbe essere in grado di trovarne almeno una.
Osservate queste categorie generali per capire dove le soluzioni di visibilità possono cambiare i risultati aziendali:
- Migliorare la sicurezza della rete
- Fornire capacità di riduzione dei costi
- Velocizzare la risoluzione dei problemi
- Eliminare i punti ciechi della rete
- Ottimizzare le prestazioni della rete
- Rafforzare le iniziative di conformità normativa
Progettazione per la visibilità della rete
Nella scelta di un'architettura di visibilità, le prestazioni sono fondamentali.
Verificate voi stessi perché siamo leader del settore nelle prestazioni dei broker di pacchetti di rete.
Prestazioni 4 volte migliori
Se poteste scegliere tra un processore e due, quale scegliereste? I nostri broker di pacchetti di rete hanno prestazioni quattro volte superiori, perché utilizziamo un FPGA ad alte prestazioni per assicurarci di non perdere mai un pacchetto.
8 volte più facile da usare
Preferite programmare ogni connessione una alla volta o trascinarla? E se un modo fosse molto più veloce e meno soggetto a errori? Scoprite come:
Zero perdita di pacchetti
Vi preoccupereste se il vostro packet broker di rete facesse cadere i pacchetti? Dovreste mettere alla prova il vostro, perché molti clienti stanno scoprendo che la loro attuale soluzione di visibilità non è all'altezza.
Alta disponibilità
Sarete ancora protetti se la vostra infrastruttura di sicurezza subisce un'interruzione temporanea? O sarete in grado di effettuare l'aggiornamento senza interruzioni del servizio? Assicuratevi che gli strumenti di sicurezza e monitoraggio possano riprendersi da interruzioni impreviste con il failover più veloce del settore.
Funzionalità contemporanee
Si acquista un broker di pacchetti di rete completo di tutte le funzioni per la sua ricchezza. È necessario assicurarsi di poter eseguire funzioni simultanee, poiché alcuni packet broker non lo consentono. I packet broker di rete Ixia offrono la flessibilità e la scelta di selezionare e distribuire le funzioni desiderate e necessarie.
Soluzioni di visibilità della rete
Sicurezza in linea
I prodotti e le soluzioni di sicurezza in linea possono ispezionare il traffico in tempo reale senza rischi per la disponibilità, garantire una sicurezza continua con failover rapidi e aggiornare le appliance di sicurezza senza tempi di inattività.
Monitoraggio fuori banda
I prodotti e le soluzioni di monitoraggio fuori banda consentono agli strumenti di accedere a tutto il traffico di rete rilevante, di fornire dati con velocità e precisione e di apportare modifiche in modo semplice, con la frequenza necessaria.
La sicurezza deve essere parte integrante della rete
Ixia Security Fabric utilizza la consapevolezza del contesto e le informazioni sulla sicurezza per fornire traffico de-duplicato e altamente pertinente agli strumenti di sicurezza e monitoraggio in linea e fuori banda. Dotato di due motori di elaborazione dei dati, Security Fabric è la base per una sicurezza in linea più solida e per una conformità e un monitoraggio fuori banda più rapidi.
Assicuratevi di avere accesso completo ai dati, resilienza, elaborazione dei dati context-aware ed elaborazione delle informazioni di sicurezza per garantire che i dati giusti arrivino agli strumenti giusti, anche ad alta velocità.
Ulteriori letture
CATALOGHI - iniziate a pianificare oggi
Visibilità della rete
Costruire un fabric di visibilità - broker di pacchetti di rete, tap, switch di bypass e altro ancora.
Prestazioni e sicurezza della rete
Conoscete il funzionamento della vostra rete in modo da poter rispettare gli SLA più severi, quindi proteggetela.
Lasciate che vi aiutiamo a costruire un'architettura ad alta resilienza e visibilità totale per massimizzare la vostra sicurezza e ottimizzare le prestazioni.