Che cosa sta cercando?
Gli innovatori partono da qui
Keysight aiuta gli innovatori ad acquisire sicurezza, ridurre i rischi e dimostrare quali saranno le prossime novità.
Ti aiutiamo a dare slancio al tuo futuro
Il futuro non inizia quando un'innovazione rivoluzionaria arriva sul mercato. Inizia prima, quando gli innovatori si chiedono per la prima volta se una nuova idea, un nuovo sistema o una nuova tecnologia funzioneranno. Keysight aiuta gli innovatori a rispondere a questa domanda con sicurezza. Grazie a soluzioni all'avanguardia per la progettazione, l'emulazione e il collaudo, a una profonda competenza nel campo della misurazione e a una stretta collaborazione con l'intero ecosistema tecnologico, aiutiamo i team a convalidare più rapidamente i propri progetti, a ridurre i rischi e a portare più velocemente sul mercato innovazioni rivoluzionarie.
Le prove di cui gli ingegneri hanno bisogno, in ogni fase del processo
Dalle prime fasi di progettazione alla produzione su larga scala, Keysight aiuta gli ingegneri a dimostrare le prestazioni, a verificare l'affidabilità e ad accelerare l'immissione sul mercato di tecnologie all'avanguardia.
Il software EDA e gli strumenti di emulazionedi Keysight aiutano gli ingegneri a esplorare progetti complessi, modellare il comportamento reale e verificare i concetti in una fase più precoce. Anticipare le fasi di sviluppo, innovare più rapidamente.
Con i suoi strumenti da banco, Keysight consente agli ingegneri di misurare le prestazioni, individuare problemi nascosti e verificare tecnologie innovative prima che vengano applicate nella pratica.
Keysight aiuta gli innovatori a ottimizzarei test di produzione, la resa e le operazioni grazie asoftware all’avanguardia e servizisu misura che garantiscono l’affidabilità dal prototipo alla produzione.
Colmare il divario tra idee audaci e realtà ingegneristica
Scopri come gli innovatori utilizzano Keysight per trasformare idee rivoluzionarie in tecnologie funzionanti
Verifica della rete ottica 448G per i data center dedicati all'intelligenza artificiale
NTT Innovative Devices e Lumentum hanno realizzato una trasmissione ottica rivoluzionaria a 448 Gbps utilizzando la modulazione PAM4 a 224 GBaud, aprendo la strada alle interconnessioni da 3,2 T nei data center dedicati all'intelligenza artificiale.
Convalida delle infrastrutture dei data center basate sull'intelligenza artificiale tramite emulazione
Juniper Networks simula ambienti reali di data center tramite l'emulazione di rete per ottimizzare il funzionamento di cluster GPU su larga scala, l'addestramento dei modelli e le infrastrutture di nuova generazione.
Sviluppo di infrastrutture fotoniche per l'intelligenza artificiale, il cloud e la tecnologia quantistica
NTT Innovative Devices dimostra la fattibilità della comunicazione ottica ad altissima velocità per le infrastrutture di nuova generazione grazie a tecnologie fotoniche ad alta efficienza energetica.
Superato il record di 260 GBaud per le reti ottiche a lunga distanza
Nokia Bell Labs raggiunge il record di trasmissione coerente a 260 GBaud su una distanza di 100 km, rendendo possibili reti ottiche a basso consumo energetico con velocità superiori a 2 Tbit/s per lunghezza d'onda.
Scelta dai principali innovatori a livello mondiale
Creare fiducia nei settori in forte crescita:
Il successo dei nostri clienti è alla base di tutto ciò che facciamo
La nostra dedizione agli stakeholder di Keysight ci spinge ad andare avanti. I nostri clienti, dipendenti e partner hanno tutti una cosa in comune: hanno scelto di iniziare il loro percorso di innovazione in Keysight.
Diamo forza e accelerazione all'innovazione per iclienti di
Forniamo intuizioni intelligenti durante l'intero processo di progettazione e sviluppo per aiutare i clienti a creare innovazioni tecnologiche.
Aiutiamo i dipendentiglobali a cresceree prosperare
La nostra forza lavoro globale è il nostro bene più prezioso. Diamo ai nostri dipendenti la possibilità di raggiungere il loro massimo potenziale e li sosteniamo durante tutta la loro carriera. Quando loro hanno successo, noi tutti prosperiamo.
Attiriamo e premiamogli azionisti
Continuiamo a costruire la nostra leadership nel settore e il valore per i nostri investitori, ottenendo successi nelle tecnologie di trasformazione di oggi e di domani.
Dove le "novità" diventano la norma
La presenza globale, la leadership tecnica e l'ampia gamma di soluzioni offerte da Keysight aiutano gli innovatori a trasformare le loro scoperte in standard di settore.
L'innovazione richiede responsabilità
Non ci limitiamo ad aiutare il mondo a muoversi, ma lo aiutiamo ad andare avanti in modo responsabile, con attenzione alle persone, all'ambiente e all'impatto etico dell'innovazione. Applichiamo lo stesso rigore ai nostri standard ambientali, sociali e aziendali che riserviamo alle nostre innovazioni ingegneristiche.
In tutte le nostre attività a livello globale, promuoviamo lo sviluppo tecnologico attraverso pratiche responsabili che rafforzano le comunità, proteggono l'ambiente e creano valore duraturo per la società.