电子书
生成信号以便对电气设计或系统进行表征、测试或故障诊断可能会单调乏味且耗时。
因此,我们的专家提出了四个秘诀,帮助您更高效地生成简单或复杂的波形。
秘诀 1 从纯正弦波开始
秘诀 2 生成基本脉冲或可变边沿脉冲
秘诀 3 生成多音频信号
秘诀 4 生成定制任意波形
许多波形发生器采用了直接数字合成(DDS)技术,该技术使用固定时钟来仿真信号。固定时钟方法会增加或减少信号中的点,以便满足固定的时钟速率,并可能生成与您的预期不同的信号。与之相比,是德科技Trueform 波形发生器采用专有技术打造而成,它可以完全按照您的设计来播放信号中的每个点。
想要了解有关复杂波形生成的更多信息?下载此电子书,掌握高效地生成简单或复杂的波形的秘诀,并获得更多Trueform波形发生器的信息。
×
请销售人员联系我。
*Indicates required field
感谢您!
A sales representative will contact you soon.