主要特性
- 作为对 13.2.0 版本(2016 年 6 月)提供物理层支持的一部分,为窄带物联网(NB-IoT)提供超过 40 个新模块和 8 个示例工作区
- 提供动态的接收机测量图表,无需使用外部软件
- LTE-Advanced 更新:- 支持 256 QAM(同时包括上行链路、下行链路)
- 支持延长的循环前缀(同时包括上行链路、下行链路)
- 支持闭环 TM4 TDD/FDD(下行链路)
- MMSE 和 MMSE-IRC 用于空间复用(下行链路接收机)
- 窄带物联网(LTE-Advanced Pro)上行链路/下行链路 EVM
- W1918 也包括在 W1907 “5G 前向” 程序库套件中,这也是本次 5G 兼容性演示的一个关注点
W1918 LTE-A 基带验证程序库能够为 3GPP 第 8-13 版的物理层提供有力的商业设计支持,使系统和算法开发人员能够以更深入的洞察力、更高的信心设计性能更优异的下一代 4G 系统。
LTE-A 基带验证程序库是 Keysight SystemVue 的可选仿真参考程序库。W1918 中的模块组、参考设计与测试台,通过为 3GPP 第 8、9(LTE)和 10-12(LTE-Advanced)版提供可配置的物理层波形,帮助工程师设计和验证下一代通信系统。该程序库可以有力地支持工程师基于仿真探索复杂算法,执行高达 8x8 的 MIMO 吞吐量验证,并且可以与是德科技信号源和分析仪整合使用。
更多信息
正如标准所声称的那样,W1918 程序库包括 W1910 LTE 程序库(LTE 9.1 版),并添加了 LTE-Advanced 算法参考模型,提供了超过 160 个核心仿真模块以及将近 3 个参考设计与物理层验证。
- LTE(3GPP 第 8、9 版):
- LTE-Advanced(3GPP 第 10-13 版):
图 1:如 3GPP 第 13 版所介绍,SystemVue 的 LTE-Advanced 参考程序库为验证 NB-IoT(窄带物联网)物理层链路提供了一套完整的模块库和测试示例。
图 2:W1918 现已支持动态的自适应调制和编码(AMC)与动态传输点选择(DPS)技术。动态传输点选择是一种协作多点传输(CoMP)技术。
配置
W1918 LTE-Advanced 基带验证程序库可以作为选件添加至任意 SystemVue 环境或软件套装中。尤其是它能与 W1715 MIMO 信道生成器模型组进行良好的互操作,并且能够和 W1716 数字预失真生成器模块结合使用。
相关产品
要查看全部 SystemVue 配置,请参见 “SystemVue 产品结构与选件汇总”。