• N7605B is discontinued and the trial license is no longer valid. Please use the free trial license for the N7605EMBC which can be found at the link in the “Licensing” section. N7605EMBC can ONLY work with the latest N7605C software.
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2016-05-26 1.2.0.1 Added APCO25 and 802.11p channel model presets; Increased maximum Doppler frequency to 6.4 kHz | See "release notes" section of the webhelp link for details.
リリース バージョン
2016-05-26 1.2.0.1
Version Description
Added APCO25 and 802.11p channel model presets; Increased maximum Doppler frequency to 6.4 kHz | See "release notes" section of the webhelp link for details.

ダウンロード方法

  1. Click on the Download button
  2. Select Run
  3. Files will be extracted to your hard drive
  4. Installation manager will start automatically

インストール方法

  • See Supporting Documentation

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7

前提知識

  • Information Not Available

ダウンロード方法

  1. Click on the Download button
  2. Select Run
  3. Files will be extracted to your hard drive
  4. Installation manager will start automatically

インストール方法

  • See Supporting Documentation

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC

OS

  • Windows 7
  • Windows XP

前提知識

  • See Supporting Documentation

対象測定器

SHOW MORE