Choose a country or area to see content specific to your location
데이터 시트
This Sensor Hub provides the interface for the Keysight Technologies, Inc. E1737A Material Temperature Sensor and Keysight E1738A Air Temperature/Pressure/Humidity Sensor used with the Keysight 5530 Laser Calibration System. Thesesensors monitor parameters in the environment of the device being calibrated to enable the laser system to calculate appropriate correction factors. The E1736A can accommodate multiple sensors of both types. The sensor hub interfaces with the system PC via a standard high-speed USB interface.
콘텐츠 잠금 해제
무료 가입
*Indicates required field
감사합니다!
귀하의 양식이 성공적으로 제출되었습니다.
브라우저 쿠키가 만료되거나 브라우저 캐시가 지워지면 액세스 권한이 초기화됩니다. 콘텐츠에 다시 액세스 하시려면 다시 로그인하세요.
×
판매 문의 부탁드립니다.
*Indicates required field
감사합니다!
A sales representative will contact you soon.